+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
La sublimación es el proceso de transformación de fase, en el que una sustancia pasa directamente del estado sólido al gaseoso, obviando la fase líquida. El fenómeno se produce cuando la presión de vapor saturado de la sustancia sólida alcanza un valor igual a la presión ambiente a una temperatura inferior al punto de fusión. La sublimación requiere el suministro de energía térmica suficiente para vencer las fuerzas de cohesión entre las moléculas de la fase sólida, permitiendo al mismo tiempo la transición a la fase gaseosa sin licuefacción intermedia.
Este proceso es característico de algunas sustancias con propiedades fisicoquímicas específicas, como un punto de fusión bajo y una presión de vapor relativamente alta en estado sólido. Ejemplos de materiales que sufren sublimación son el yodo, el hielo seco (dióxido de carbono sólido) y el alcanfor. En entornos industriales y de laboratorio, la sublimación se utiliza como técnica de purificación de sustancias, ya que las impurezas no suelen sublimar y permanecen en estado sólido.
Desde un punto de vista termodinámico, la sublimación describe una transición de fase de primer orden, que implica la absorción del calor de sublimación, es decir, la cantidad de energía necesaria para convertir una unidad de masa de una sustancia de estado sólido a gaseoso a presión constante. En aplicaciones técnicas, la sublimación se utiliza en la impresión por sublimación, la producción de películas finas semiconductoras y los procesos criogénicos, entre otros. En la naturaleza, los procesos naturales de sublimación pueden observarse, por ejemplo, en el ciclo hidrológico en condiciones de baja temperatura, donde el hielo o la nieve se transforman directamente en vapor de agua. En el contexto de la ingeniería y la química de materiales, la sublimación desempeña un papel importante en la configuración de las propiedades físicas de los sólidos y en el diseño de tecnologías de evaporación y deposición de películas finas.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.