+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Fricción - definición

La fricción es un fenómeno físico que implica una fuerza contra el desplazamiento relativo de dos superficies de sólidos en contacto. El mecanismo es el resultado de interacciones microscópicas en la interfaz superficial, incluidas las fuerzas de adhesión, las deformaciones elastoplásticas y los atascos locales derivados de la rugosidad y las microestructuras de los materiales. La fricción desempeña un papel fundamental en la mecánica de la ingeniería, la tribología y la ingeniería de materiales, siendo tanto un factor deseable (por ejemplo, en los engranajes de fricción) como desventajoso (provocando pérdida de energía y desgaste del material).

Clásicamente, se distingue entre rozamiento estático y cinético (movimiento), cada uno de los cuales se caracteriza por un valor diferente del coeficiente de rozamiento. Este parámetro es función de las propiedades del material, la calidad del acabado superficial, la presencia de lubricantes y las condiciones ambientales, como la temperatura o la humedad. Los modelos analíticos que describen el fenómeno de la fricción suelen referirse a formulaciones empíricas de Coulomb, aunque las aplicaciones avanzadas también utilizan modelos numéricos que tienen en cuenta las no linealidades de contacto y la anisotropía del material.

El fenómeno de la fricción también afecta a la generación de calor en los sistemas mecánicos, lo que requiere la implementación de sistemas de refrigeración y lubricación, y también puede dar lugar a vibraciones por fricción y fenómenos acústicos como el chirrido de los frenos o los fenómenos de stick-slip en mecanismos lineales de precisión.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN