+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Wi-Fi - definición

Wi-Fi (abreviatura de Wireless Fidelity) es una tecnología de transmisión inalámbrica de datos, basada en la norma IEEE 802.11, que permite a los dispositivos electrónicos comunicarse en redes informáticas locales (WLAN - Wireless Local Area Network) y acceder a Internet sin necesidad de cables. El sistema Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir información en la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), normalmente en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, y en versiones más recientes también en la banda de 6 GHz.

Desde el punto de vista de la arquitectura de red, Wi-Fi se basa en un modelo cliente-punto de acceso, en el que los dispositivos finales (por ejemplo, portátiles, smartphones, impresoras) se conectan a un router o punto de acceso (AP - Access Point), que gestiona el tráfico de red y media los datos hacia la red cableada o Internet. El cifrado de las transmisiones se realiza mediante protocolos de seguridad como WPA2 o WPA3, que garantizan la confidencialidad e integridad de la información transmitida.

El estándar IEEE 802.11 incluye muchas versiones y extensiones, que difieren en ancho de banda, alcance y eficiencia del canal de radio. El desarrollo de esta tecnología ha permitido velocidades de transmisión de hasta cientos de megabits y, en las especificaciones más recientes, incluso de varios gigabits por segundo. Un aspecto importante del funcionamiento de Wi-Fi es la compartición del medio de transmisión entre múltiples dispositivos, lo que requiere el uso de mecanismos de gestión de colisiones y calidad de servicio (QoS).

Wi-Fi es hoy una solución ampliamente utilizada en hogares, oficinas, instituciones públicas, transportes e industria. Tiene la ventaja de la movilidad, la flexibilidad de configuración y la capacidad de desplegar rápidamente redes sin necesidad de tender cables. La tecnología también se integra con los sistemas IoT (Internet de las cosas) , lo que permite a los dispositivos inteligentes comunicarse y automatizar procesos en entornos domésticos e industriales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN