+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Firmware (firmware) es un tipo especializado de software incrustado en la memoria no volátil de un dispositivo electrónico que actúa como intermediario entre el hardware y las capas superiores de un sistema operativo o de aplicaciones. Es integral para el funcionamiento del hardware porque contiene el conjunto de instrucciones y algoritmos necesarios para su operación básica, configuración y control de funciones operativas. A diferencia del software típico de aplicaciones, el firmware está directamente vinculado a una arquitectura de hardware específica.
Típicamente, el firmware se almacena en memoria no volátil, como ROM, EEPROM o Flash, lo que permite que se conserve después de un apagado. En dispositivos modernos, es cada vez más común actualizarlo, por ejemplo, a través de buses de comunicación o Interfaces USB, permitiendo corregir errores, añadir funciones o mejorar la seguridad del sistema sin intervención física.
El firmware desempeña un papel clave en microcontroladores, sistemas embebidos, periféricos (impresoras, teclados, enrutadores), unidades de disco, interfaces de comunicación y equipos de consumo como televisores, cámaras o sistemas de audio. En muchos casos, el firmware se ejecuta primero al aplicar la energía, realizando rutinas de inicialización y prueba (por ejemplo, POST en computadoras) y ejecutando componentes adicionales del sistema.
Una característica del firmware es su naturaleza determinista e independencia de sistemas operativos externos, lo que asegura un funcionamiento predecible y baja latencia en las respuestas del dispositivo. Al mismo tiempo, debe diseñarse tomando en cuenta las limitaciones de recursos, como potencia de cómputo, memoria o consumo de energía, lo que requiere una estricta optimización del código y conocimiento a bajo nivel de la arquitectura del hardware. En términos de seguridad, el firmware también es un vector potencial de ataque, por lo que su integridad y la capacidad de ser actualizado de forma segura son consideraciones importantes de diseño.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.