+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Energía eléctrica - definición

La potencia eléctrica es una magnitud física que describe la velocidad a la que la energía eléctrica se transfiere, consume o convierte en otra forma de energía, como calor, mecánica o luz. En los sistemas eléctricos, la potencia se expresa en vatios (W) y es el producto de la tensión y la corriente. En el caso de la corriente continua, el cálculo es inequívoco, mientras que para corriente alterna (CA)hay que tener en cuenta la relación de fase entre la tensión y la corriente, lo que lleva a distinguir entre potencia activa, reactiva y aparente.

La potencia activa (P) representa la energía real transferida a la carga y transformada en trabajo útil o calor. La potencia reactiva (Q) está relacionada con la transferencia de energía entre los elementos inductivos y capacitivos de un circuito, que no realizan trabajo útil pero afectan a las condiciones de funcionamiento de la red. La potencia aparente (S) es la suma geométrica de la potencia activa y reactiva, expresada en voltio-amperios (VA), y describe el flujo total de energía en un circuito.

También es importante en el análisis de la potencia eléctrica el concepto de factor de potencia (cos φ), que describe la relación entre la potencia activa y la aparente y es una medida de la eficiencia del uso de la energía en un circuito. En la práctica de la ingeniería, el objetivo es maximizar esta relación para reducir las pérdidas de energía y mejorar la estabilidad de la red eléctrica.

Comprender la potencia eléctrica es crucial en el diseño y funcionamiento de equipos y sistemas eléctricos . Permite seleccionar adecuadamente la protección, los conductores, las fuentes de energía y los sistemas de control, así como evaluar la eficiencia energética de los sistemas. En los sistemas eléctricos a gran escala, como las redes de transporte, la gestión de la energía es estratégica, ya que afecta al balance energético y a la fiabilidad del suministro.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN