El calculador de volumen es una herramienta conveniente para convertir litros, mililitros, pulgadas cúbicas, galones y otras unidades de volumen. Útil en cualquier lugar donde las mediciones precisas de líquidos o gases sean importantes, por ejemplo, al trabajar con refrigeración, sistemas neumáticos o dosificación de materiales. Facilita la conversión rápida de datos de documentación y especificaciones técnicas.
Usar un calculador de volumen permite una rápida conversión del volumen de tanques, tuberías o carcasas, sin necesidad de cálculos manuales o de consultar tablas. Esto facilita la selección de los componentes adecuados para el proyecto o la evaluación del consumo de materiales. Nuestro calculador soporta tanto unidades del sistema métrico como del imperial, permitiéndote convertir fácilmente litros a galones (US), mililitros a pulgadas cúbicas o metros cúbicos a pies cúbicos.
Unidades de volumen más populares
En técnica y electrónica, las unidades más comunes son litros, mililitros y sus equivalentes en el sistema imperial. La siguiente tabla muestra los factores de conversión básicos respecto al litro:
| Unidad |
Símbolo |
Valor en litros |
| Metro cúbico |
m³ |
1000 |
| Litro |
l |
1 |
| Mililitro |
ml |
0,001 |
| Galon (US) |
gal (US) |
3,785 |
| Galon (UK) |
gal (UK) |
4,546 |
| Pulgada cúbica |
in³ |
0,01639 |
| Pie cúbico |
ft³ |
28,3169 |
Aplicaciones del calculador de volumen en la práctica
La conversión de volumen se utiliza en muchos campos – desde laboratorios y servicios técnicos hasta plantas de producción. Las conversiones de volumen pueden ser útiles, por ejemplo, al seleccionar contenedores para refrigerante, planificar el volumen de encapsulados de resina en electrónica o evaluar la capacidad de los tanques de trabajo. En electrónica y automatización, puede incluir:
- Diseño de carcasas con espacio para gel protector,
- Planificación de la cantidad de líquido refrigerante en sistemas cerrados,
- Determinación del volumen de aire comprimido en instalaciones neumáticas,
- Conversión de dosis de líquidos, por ejemplo, en sistemas de pintura o dosificación.
¿Sabías que…?
- En química y electrónica de laboratorio se usan frecuentemente mililitros, ya que son convenientes para medir pequeñas cantidades de líquidos, como fundente, resina o alcohol isopropílico. Sin embargo, es importante recordar que el volumen de los materiales puede depender de otros factores, como la presión o la temperatura.
- 1 litro es el volumen de un cubo de 10cm por lado, lo que facilita la evaluación de la capacidad de carcasas o paquetes. ¡La simplicidad del sistema métrico es inigualable!
- 1 pie cúbico (ft³) contiene más de 28 litros – es una unidad frecuentemente utilizada en EE.UU. para medir el flujo de gases en instalaciones HVAC.
- Aunque en el Reino Unido (UK) se utiliza el sistema métrico, unidades como la pinta y el galón todavía se usan en la vida cotidiana, por ejemplo, para indicar la capacidad de botellas de leche, jarras de cerveza o tanques de combustible.
- El galón británico y el americano provienen de diferentes estándares históricos. El sistema británico de volumen fue formalmente estandarizado en 1824 y se basó en el volumen de 10 libras de agua a 62°F (aprox. 16,7°C). De ahí proviene el galón imperial. Mientras tanto, el galón americano se basó en el volumen de 8 libras de vino. La diferencia entre estos valores es de más del 20% – gal (US) es 3,785l y gal (UK) 4,546l. Esto es importante para pedidos internacionales o trabajar con documentación en inglés.
- En el sistema británico de volumen, un galón se divide en 8 pintas, y cada pinta en 20 onzas de líquido. Esto da un total de 160 onzas de líquido en un galón. Una onza líquida británica es aproximadamente 28,4ml, mientras que la americana es solo 29,57ml – aunque suenan similares, tienen diferentes valores.
- 1 pinta (UK) es 568ml, casi un 20% más que la pinta americana (473ml). Es por eso que la cerveza de un pub británico puede parecer "más grande".
A lo largo de la historia de la humanidad, se han utilizado muchas diferentes unidades de volumen, algunas de las cuales todavía se utilizan hoy.
- Los antiguos romanos usaban la unidad "ámfora", que era de aproximadamente 26 litros, lo que equivale a casi 7 galones US.
- En Japón, se utiliza la unidad "shō" (aprox. 1,8 litros), usada, entre otras cosas, para medir el volumen de sake.
- La unidad "hin" se utilizaba en el antiguo Egipto y Mesopotamia – equivalía a aproximadamente 0,5 litros y se usaba para medir líquidos, como aceites para fines rituales.
- "Se" era una unidad utilizada en la antigua China en el comercio diario, equivalente a aproximadamente 0,2 litros.
- "Bushel" todavía se utiliza en la agricultura en Inglaterra y EE.UU., como medida de volumen de productos a granel (por ejemplo, granos). En la versión británica, un bushel equivale a 36,4 litros, y en la americana – 35,2 litros.
- "Butt" es una unidad histórica británica para medir el volumen de vino o cerveza, equivalente a aproximadamente 477 litros. Dos de estas unidades formaban un "tun", es decir, un barril completo.
- "Okseft" – una medida medieval en Escandinavia, utilizada para el volumen de leche y cerveza. Tenía diferentes valores dependiendo de la región, generalmente decenas de litros.