+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Les informamos que el día 06.09.2026. de 08:00 - 11:00 (CEST) pueden ocurrir problemas con acceso a servicio y a pedidos en línea. Disculpen las molestias.
Le informamos que sólo aceptamos pedidos de clientes corporativos.
La idea de utilizar varios tipos de fusibles en la electricidad y la electrónica ampliamente entendida se conoce desde hace mucho tiempo y está presente en cada nuevo proyecto o dispositivo. Es la solución más sencilla y, en muchos aspectos, eficaz es la llamada protección contra sobrecorriente. Si se sabe que la máquina toma un determinado, llamado corriente nominal, un aumento repentino o prolongado de este parámetro puede indicar un mal funcionamiento del dispositivo. Tal condición puede conducir a la quema de componentes electrónicos, actuadores o aislamiento de cables, lo que a su vez puede provocar la ignición y, en consecuencia, un incendio. Puede haber muchas razones para el aumento del valor de la intensidad de la corriente, como el gripado de los cojinetes del motor, que en estado bloqueado comienza a consumir más energía que la corriente nominal (caso de alta carga en el eje), o un cortocircuito en la parte electrónica de la fuente de alimentación del dispositivo, provocada, por ejemplo, por la avería de un diodo rectificador.
Las protecciones contra sobrecorriente se pueden encontrar en cada estación de conmutación doméstica, que se denominan disyuntores de sobrecorriente. En instalaciones más antiguas, estos pueden ser los llamados "enchufes", es decir, fusibles tamaño D o disyuntores automáticos. Los interruptores son dispositivos de seguridad reutilizables, lo que significa que después de su funcionamiento, basta con levantar una pequeña palanca para volver a encender el circuito, mientras que los enchufes de generación anterior pertenecen al grupo de los fusibles de fusión. Aunque estos últimos ya no se utilizan como protección contra sobrecorriente en las instalaciones eléctricas domésticas modernas, siguen siendo muy utilizados, por ejemplo, en circuitos electrónicos.
La parte principal del fusible, a menudo también llamado elemento fusible, es un conductor (generalmente de cobre) en forma de un cable o varios cables conectados en paralelo. Este conductor, cuando circula corriente por él, se calienta, lo que es consecuencia de la emisión de una determinada potencia sobre él, en función del valor de la intensidad de la corriente. Si es demasiado alto, la cantidad de calor liberado eventualmente hará que el conductor se queme y se derrita, lo que provocará la desconexión del circuito.
Si diseñamos un dispositivo nosotros mismos o queremos agregar un fusible a una máquina existente que no tiene tal protección contra sobrecorriente, podemos usar, por ejemplo, un enchufe de fusible para un cable, es decir, un popular fusible en un cable. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que solo podemos usarlo para un solo hilo del cable; no será posible usarlo para cables de varios núcleos.
Para seleccionar la toma de fusible adecuada para el cable, es necesario definir algunos criterios necesarios de antemano. El primero es el diámetro exterior del cable sobre el que se va a colocar el enchufe. Algunos fusibles en el cable se entregan con cables pre-terminados con la longitud y sección especificadas por el fabricante. Los tamaños más populares que determinan el diámetro de su conductor de 10 a 20AWG (del inglés: American Wire Gauge).
También hay que recordar el valor de la tensión nominal de un enchufe determinado. Este es un parámetro muy importante que debe tenerse en cuenta para mantener el uso seguro de un dispositivo determinado. Estos valores estarán en el rango de aproximadamente 32V a 600V.El siguiente parámetro clave es la corriente nominal que el enchufe podrá atravesar por sí mismo y no sufrir daños térmicos. Cuanto mayor sea la corriente que fluye a través del conductor, más calor se liberará. Los enchufes pueden tener una capacidad de carga de alrededor de 1A, incluso hasta 30A. Es importante que este valor, asignado a un portafusibles en particular, sea al menos igual, aunque se recomienda que sea mayor que la corriente nominal del fusible que se colocará en él.A veces, la información sobre las dimensiones del fusible para el que está diseñado puede ser importante, especialmente durante el uso de dicho enchufe. Entre los fusibles cilíndricos podemos encontrar tamaños como 5x20mm, 6,3x25mm, 6,3x30mm o 6,3x32mm. Los cables con fusible también pueden diferir en el material del que está hecho el cuerpo del fusible, el color, la temperatura de funcionamiento o el material de contacto. Por lo general, esta es información menos importante, pero vale la pena conocerla.
Almacén: