FotoResistencias

(41)

Los fotorresistores son de facto dispositivos semiconductores y cambian sus propiedades eléctricas según los factores ambientales. En concreto: la resistencia de estos elementos depende de la intensidad de la luz que incide sobre su superficie.

Construcción de fotoresistores

El fotorresistor tiene dos cables conectados a electrodos de peine. Entre ellos hay un material fotosensible monocristalino o policristalino. Una estructura tan delgada se coloca sobre un sustrato hecho de un aislante (por ejemplo, cerámica, vidrio), mientras que el conjunto está protegido por un material resistente y transparente (a menudo resina epoxi). En los fotorresistores se utilizan varios compuestos químicos, como silicio, sulfuro de plomo, sulfuro de cadmio, y las propiedades de este material se traducen en las características del elemento. En primer lugar, su rango espectral, es decir, la banda de frecuencia de la radiación electromagnética en la que la fotorresistencia es más sensible. Debido al área de aplicación, esta banda suele estar en el rango de luz visible.

Aplicación de fotoresistores

Una de las mayores ventajas de los fotorresistores es la simplicidad de su implementación. Debido a que funcionan de manera análoga a las resistencias ordinarias, se pueden usar en muchos circuitos analógicos y digitales tradicionales, actuando como un detector de luz o incluso como un sensor. Además, esta característica permite reemplazar los dispositivos durante la creación de prototipos con las resistencias o potenciómetros, lo que facilitará ensayos precisos que simulen condiciones ambientales específicas .

La segunda ventaja nada desdeñable del fotorresistor es su bajo precio, que en la producción en masa se traduce en una significativa reducción de costes.

Por estas razones, los fotorresistores se usan comúnmente en muchos dispositivos. Por un lado, son circuitos muy simples, como el controlador automático de brillo de la pantalla LED o sensor crepuscular (encendido del circuito de iluminación después del anochecer). No obstante, los fotorresistores también se utilizan en aplicaciones más complejas y precisas, p.ej. en luxómetros, dispositivos para probar/monitorear condiciones ópticas, módulos de sensores industriales. Con esta aplicación, la fotorresistencia suele incluirse en el circuito de calibración, lo que permite lograr una alta precisión de medición.

Parámetros importantes de los fotorresistores

La mayoría de los parámetros de los fotorresistores son los mismos que en el caso de los componentes pasivos. Los elementos tienen una potencia máxima determinada (en el caso de las ofertas de TME, oscila entre 90mW y 0,5W ), y también tensión máxima de funcionamiento (puede ser de varios cientos de voltios). Por supuesto, los fabricantes también especifican la tolerancia de temperatura de los componentes así como su método de montaje (casi siempre esto será THT, es decir: tecnología de orificio pasante).

Los parámetros característicos de los fotorresistores son, entre otros, tiempo de encendido y apagado (varias decenas de ms) . Al elegir un componente para una aplicación determinada, también debe tener en cuenta su sensibilidad, que se indica mediante dos valores: longitud de onda en el punto de máxima sensibilidad y resistencia a una determinada exposición. El primer número define el color de luz al que se ha adaptado el elemento, y el segundo permite estimar su comportamiento en unas condiciones dadas. En la documentación técnica de cada producto hay información más detallada sobre este tema: en forma de gráfico o ecuación que define estrictamente la relación entre la intensidad de la luz (dada en lux) y la resistencia del elemento. Sin embargo, vale la pena señalar que, por lo general, el fotorresistor se incluye en el circuito como un elemento divisor de voltaje o mediante amplificador operacional, es decir, sus características se pueden adaptar a las necesidades de una aplicación específica seleccionando resistencias externas con valores apropiados.

Productos: 41

Almacén:

TME
Todo
Página 1
PGM5526 | Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5526
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.44 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.44 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
12514 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5537 | Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5537
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
2245 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5516 | Fotoresistor; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5516
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
6757 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5649D | Fotoresistor; 100mW; 50÷160kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 50÷160kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5649D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.19 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.09 USD
592 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5506 | Fotoresistor; 90mW; 2÷6kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 90mW; 2÷6kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5506
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.25 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.14 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.11 USD
1851 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5616D | Fotoresistor; 100mW; 5÷10kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 5÷10kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5616D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
2280 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5516-MP | Fotoresistor; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 90mW; 5÷10kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5516-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.40 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5506-MP | Fotoresistor; 90mW; 2÷6kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 90mW; 2÷6kΩ; 540nm; THT; 100VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5506-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.35 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.35 USD
998 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5526-MP | Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5526-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.81 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.48 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.48 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.43 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.38 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.38 USD
243 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5537-MP | Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5537-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.92 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.92 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.58 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.58 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.52 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.52 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.46 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.46 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.39 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.39 USD
330 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5639D | Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5639D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5626D | Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 8÷20kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5626D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
518 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5539 | Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5539
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
3640 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5637D | Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 16÷50kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5637D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.20 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.20 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.16 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.16 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.11 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.11 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
0 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5549 | Fotoresistor; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5549
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.47 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
285 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM1201 | Fotoresistor; 250mW; 4÷10kΩ; 560nm; THT; 250VDC; ØLED: 12mm
Fotoresistor; 250mW; 4÷10kΩ; 560nm; THT; 250VDC; ØLED: 12mm
Denominación de fabricante: PGM1201
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.06 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.06 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.87 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.87 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.78 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.78 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.73 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.73 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.60 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.60 USD
359 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM1200-MP | Fotoresistor; 250mW; 2÷5kΩ; 560nm; THT; 250VDC; ØLED: 12mm
Fotoresistor; 250mW; 2÷5kΩ; 560nm; THT; 250VDC; ØLED: 12mm
Denominación de fabricante: PGM1200-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 1.72 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 1.72 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 1.31 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 1.31 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 1.17 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 1.17 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 1.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 1.10 USD
864 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5659D | Fotoresistor; 100mW; 150÷300kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Fotoresistor; 100mW; 150÷300kΩ; 560nm; THT; 150VDC; ØLED: 5mm
Denominación de fabricante: PGM5659D
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 2 und - 0.41 USD
Precio neto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 10 und - 0.22 USD
Precio neto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 50 und - 0.18 USD
Precio neto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 200 und - 0.12 USD
Precio neto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1000 und - 0.10 USD
516 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 2.
Multiplicidad: 1.
PGM5549-MP | Fotoresistor; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 100mW; 45÷140kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5549-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.97 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.97 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.61 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.61 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.54 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.54 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.49 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.49 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.41 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.41 USD
923 en stock en TME
Número de unidades (Multiplicidad: 1)
Cantidad mínima a pedir: 1.
Multiplicidad: 1.
PGM5539-MP | Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Fotoresistor; 100mW; 30÷90kΩ; 540nm; THT; 150VDC; ØLED: 5,5mm
Denominación de fabricante: PGM5539-MP
El productor: Token
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 0.80 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 0.80 USD
Precio neto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 5 und - 0.50 USD
Precio neto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 25 und - 0.45 USD
Precio neto para cantidades a partir de 100 und - 0.40 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 100 und - 0.40 USD
Precio neto para cantidades a partir de 500 und - 0.36 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 500 und - 0.36 USD
578 en stock en TME