+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Le informamos que sólo aceptamos pedidos de clientes corporativos.
El equipo de oficina, incluidos varios tipos de dispositivos, accesorios y materiales de oficina, tiene un gran impacto en la comodidad y la eficiencia del trabajo. Por lo tanto, la elección correcta en términos de funcionalidad, eficiencia, calidad o diseño puede ser de gran importancia para el funcionamiento de los empleados.
Hemos agrupado la amplia gama de productos de equipos de oficina disponibles en 4 categorías.
Estos son: accesorios de escritura, papelería, accesorios de oficina y ventiladores de oficina a los que merece la pena prestar especial atención, porque mejoran la comodidad del trabajo.
Elegir un marcador o bolígrafo de buena calidad puede ser importante para la comodidad y eficiencia del trabajo, así como para la durabilidad y legibilidad de las notas escritas o los dibujos. Aquí hay algunos factores a considerar al elegir este tipo de material:
Grosor de la punta
Cuanto más gruesa sea la punta del rotulador o rotulador, más visibles serán las marcas. Por otro lado, las puntas más delgadas permiten dibujar y marcar con precisión elementos más pequeños. También eligiendo unboligrafo vale la pena prestar atención a su grosor y elegir el que prefiramos.
Tipo de punta
Los subrayadores y rotuladores tienen diferentes tipos de puntas, por ejemplo, planas o redondas. Las puntas planas permiten selecciones más amplias, mientras que las puntas redondas son mejores para resaltar y dibujar con precisión. Si trabajamos con el método sketchnoting, también podemos buscar rotuladores con punta imitando un pincel, que son muy buenos para todas las aplicaciones de dibujo.
Color
La elección del color depende de sus preferencias y el propósito de uso. Los resaltadores amarillos son los más utilizados, pero también hay disponibles resaltadores en varios otros colores.
La calidad de la pintura o tinta
Es importante que el portador de color utilizado no manche y sea duradero. Lo mejor es elegir resaltadores de marcas conocidas y fabricantes probados. Vale la pena prestar atención a los sustratos en los que se utilizarán los marcadores – ya sea solo papel, o tal vez también láminas u otros plásticos.
Hay tres tipos principales de correctores, que difieren en el método de aplicación y propiedades:
Corrector liquido
Este es el tipo de corrector más común. El corrector liquido se aplica con brocha o punta aplicadora. Por lo general, se seca en segundos y luego se puede sobrescribir con un bolígrafo o marcador. El líquido corrector líquido es una buena opción para la corrección precisa de errores tipográficos, dibujos u otros trabajos que requieran precisión.
Corrector en cinta
Este tipo de corrector se aplica con una cinta adhesiva que se desplaza sobre una hoja de papel. El corrector en cinta es una buena opción para corregir rápidamente errores en texto o notas. La cinta correctora también es fácil de usar y no requiere tiempo de secado, lo que significa que puede escribir inmediatamente después de corregir un error.
Lápiz corrector
Este tipo de corrector se aplica con un bolígrafo que funciona de manera similar a un corrector líquido. El lápiz corrector es fácil de usar y permite corregir errores con precisión, pero no es tan cómodo de usar como la cinta correctora.
Para elegir el correcto papel para impresoras y fotocopiadoras, deben tenerse en cuenta varios factores importantes:
Tipo de papel
Los tipos de papel difieren en peso, textura, color, propósito, etc. Por lo tanto, vale la pena elegir el papel que mejor se adapte a la tarea específica, por ejemplo, para imprimir documentos, fotos, carteles, etc.
Gramaje
Este parámetro determina el grosor del papel y se expresa en gramos por metro cuadrado (g/m2). Cuanto mayor sea el gramaje, más grueso y rígido será el papel. Para la mayoría de las aplicaciones, como la impresión de documentos, el papel de 80-100 g/m2 es suficiente.
Textura
Se refiere a la superficie del papel y puede ser liso, semibrillante, mate o brillante. Cada tipo de textura da una calidad y apariencia diferente a las impresiones.
Tamaño
El papel para impresoras y fotocopiadoras viene en diferentes tamaños, los más populares son A4, A3, Carta y Legal.
Blancura
Se refiere al brillo del papel y se mide en grados ISO. Cuanto mayor sea el número, más claro será el papel. El papel más utilizado es el 80-100 de blancura.
Hay muchos otros accesorios de oficina que pueden ser útiles en el trabajo de oficina. A continuación se muestran algunos ejemplos:
Estos son solo algunos ejemplos de accesorios de oficina, pero hay muchos otros artículos que pueden ser útiles en el trabajo de oficina.
Para muchos empleados, la ecología es un elemento importante. Los equipos de oficina pueden ser respetuosos con el medio ambiente y este objetivo se puede lograr, por ejemplo: