Ventiladores para oficina

(1)

Los ventiladores de oficina como elemento del equipo de oficina pueden desempeñar un papel importante en la construcción de la eficiencia y el bienestar de los empleados. Un dispositivo de este tipo puede ayudar a mantener una circulación de aire y una temperatura adecuadas en la habitación al distribuir uniformemente el calor o el frío. Gracias a ello, también ayuda a eliminar impurezas como el humo.

Todos estos factores hacen que el ventilador pueda repercutir positivamente en el confort de los empleados y mejorar su eficiencia y bienestar.

Cómo funciona un ventilador de escritorio

Un ventilador es un dispositivo que obliga al aire a moverse en una habitación. Los ventiladores suelen tener 3 o 4 aspas que giran alrededor de un eje y mueven el aire en una dirección determinada. Los ventiladores de escritorio se pueden alimentar desde un tomacorriente de CA, baterías o desde un puerto USB. Suelen tener varios modos de funcionamiento y también ajuste de velocidad, lo que permite ajustar el funcionamiento del ventilador a las necesidades actuales del usuario.

Los ventiladores se utilizan para diversos fines, como enfriar habitaciones o eliminar olores. Son muy útiles en las oficinas, donde ayudan a mantener la temperatura adecuada y brindan una mejor circulación del aire, lo que puede afectar el bienestar de los empleados y su productividad.

¿Para qué se utilizan los ventiladores de oficina?

Los ventiladores de oficina son dispositivos que ayudan a hacer circular el aire en los espacios de oficina. Hay diferentes tipos de ventiladores disponibles, y elegir el correcto depende de las preferencias y necesidades de los usuarios. A continuación se muestran algunos ejemplos de ventiladores de oficina:

Los ventiladores de mesa son de tamaño pequeño y se pueden colocar, por ejemplo, en los escritorios de los empleados. Están disponibles en varios tamaños y colores, y algunos modelos también tienen control de velocidad y función de oscilación.

Los ventiladores de pie son más grandes que los ventiladores de mesa y, a menudo, tienen características adicionales, como oscilación, regulación de altura, velocidad, así como un modo de apagado automático que ahorra electricidad. Los ventiladores de oficina grandes son ideales para personas que necesitan un flujo de aire intenso en la habitación, por ejemplo, cuando hace calor o cuando trabajan en una habitación sin aire acondicionado. También pueden ser útiles en habitaciones donde se necesita una distribución rápida del aire, como en la cocina o el baño.

Los ventiladores de pared se montan en la pared y suelen tener una función oscilante. Son ideales para oficinas pequeñas o salas de conferencias donde no hay suficiente espacio para un ventilador de pie.

Al elegir un ventilador de oficina, debe prestar atención al nivel de ruido, el consumo de energía y la eficiencia. También vale la pena recordar limpiar los ventiladores regularmente para evitar la acumulación de polvo y otros contaminantes.

Ventiladores de oficina en la oferta de TME

En nuestro catálogo podemos navegar y ordenar los ventiladores de oficina disponibles en muchas categorías.

Tipo de ventilador, potencia y tensión de funcionamiento

En el catálogo hay ventiladores alimentados por corriente alterna o corriente continua. También podemos elegir modelos ajustando la potencia o el voltaje de funcionamiento.

Construcción del cable/adaptador

Hay tres tipos a elegir en el catálogo:

También se debe tener en cuenta la longitud del cable de alimentación.

Otros criterios de selección de ventiladores de la oficina

En cuanto a la eficiencia del trabajo, vale la pena considerar el tamaño y el diámetro, y si los valores estéticos son importantes, también vale la pena prestar atención al color de la carcasa.

Productos: 1

Almacén:

TME
Todo
Página 1
WIFIFNH10CBK | Ventilador: AC; 2kW; 220÷240V; Long: 1,7m; 190x565x190mm; negro
Ventilador: AC; 2kW; 220÷240V; Long: 1,7m; 190x565x190mm; negro
Denominación de fabricante: WIFIFNH10CBK
Precio neto para cantidades a partir de 1 und - 115.19 USDPrecio bruto para cantidades a partir de 1 und - 115.19 USD