+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Base de datos de conocimiento

¿Qué soldador debe elegir?

¿Qué soldador debe elegir?

Qué soldador comprar para conectar componentes electrónicos y qué más necesitamos abastecernos para comenzar la aventura de soldadura.

Fuentes de alimentación UPS para usos industriales

Fuentes de alimentación UPS para usos industriales

Fuentes de alimentación UPS brindan la capacidad de apagar de forma segura los dispositivos, protegiendo los datos clave de una pérdida repentina de energía. Una inesperada privación de electricidad, así como caídas y caídas de voltaje, pueden ocasionar la pérdida de los contenidos del disco duro o daños a los componentes, lo que ocasiona cambios irreversibles o daños.

Tecnología MHL – imagen del teléfono en gran tamaño

Tecnología MHL – imagen del teléfono en gran tamaño

El conocimiento de las innovaciones tecnológicas que rodean al usuario, así como los métodos y métodos de interconexión de dispositivos, permite aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la tecnología Mobile High-Definition Link.

Qué es y qué conlleva la nueva directiva de CPR

Qué es y qué conlleva la nueva directiva de CPR

La directiva CPR (Construction Products Regulation) establece condiciones armonizadas para la introducción de productos de construcción, además implica la necesidad de modificar cables y filamentos en términos de inflamabilidad y la cantidad de humo generado durante un incendio.

¿Cuál es la pauta al seguir al elegir las abrazaderas de cables?

¿Cuál es la pauta al seguir al elegir las abrazaderas de cables?

Las abrazaderas de cable también llamadas ataduras de cables (y coloquialmente panduits). Los dos primeros nombres revelan la aplicación principal y el método de operación que deben considerarse al elegir los componentes correctos.

Grados de protección de estanqueidad IP y clase de protección mecánica IK

Grados de protección de estanqueidad IP y clase de protección mecánica IK

Al seleccionar dispositivos o productos electrónicos, la seguridad del usuario es un aspecto importante. Los signos característicos visibles en la carcasa y el embalaje le permiten familiarizarse con el grado de protección y estanqueidad de un elemento determinado.

Selección óptima de cables para guías

Selección óptima de cables para guías

En el mundo de la automatización y la robótica, la fiabilidad es fundamental. Cada parada de la máquina puede significar pérdidas, por lo que incluso elementos aparentemente menores, como los cables en las guías de cables, desempeñan un papel crucial. Son ellos los que se encargan de suministrar de manera segura energía, señales y medios a las partes móviles de los sistemas. Una elección inadecuada de estos puede resultar en un desgaste rápido, daños y averías costosas.

Selección adecuada de cables e inversores

Selección adecuada de cables e inversores

El conocimiento del mecanismo de trabajo del inversor, sus características y parámetros básicos pueden facilitar enormemente la selección del dispositivo correcto. La estabilidad del sistema depende del dispositivo y del cableado dedicado a él.

Que determina la elección del cable de conexión de Ethernet correcto

Que determina la elección del cable de conexión de Ethernet correcto

Patchcord es una palabra derivada del inglés. Se utiliza para marcar cables de conexión, es decir, cables terminados con un conector RJ45 en ambos lados, utilizados para la transmisión de señales en la industria de las TIC.

El transformador como elemento de las fuentes de alimentación domésticas

El transformador como elemento de las fuentes de alimentación domésticas

Al seleccionar el suministro correcto, el consumidor a menudo se enfrenta a una elección entre fuente de alimentación y transformador. Sin embargo, la elección correcta no depende de la intuición del comprador, sino del conocimiento del dispositivo y del método de suministro.

Características y criterios para la selección de tarjetas de memoria

Características y criterios para la selección de tarjetas de memoria

Las fotografías y películas creadas para nuestras propias necesidades o para profesionales requieren espacio para el almacenamiento y las capacidades de grabación en tiempo real. Este es el rol de las tarjetas de memoria, que son el almacén de datos, variado y adaptado a las necesidades de los equipos.

Patchcords y cables espiralados de fibra óptica

Patchcords y cables espiralados de fibra óptica

La transmisión de datos con el uso de la luz es actualmente la tecnología más moderna que soporta, entre otras, la industria de las TIC y las telecomunicaciones. La fibra óptica permite el transporte de datos con un rango que no se puede comparar con una señal eléctrica y son la base para el aumento de la velocidad de Internet disponible.