+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Sí, la Raspberry Pi puede funcionar 24/7 como servidor. Es capaz de hacerlo tanto por hardware como por software, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas de alimentación, refrigeración y medio de almacenamiento.
La Raspberry Pi, a pesar de su pequeño tamaño y bajo consumo de energía, tiene toda la funcionalidad de un ordenador de clase PC. Equipada con un sistema operativo basado en Linux, como Raspberry Pi OS Lite o Ubuntu Server, es ideal para un funcionamiento continuo sin Interfaces gráficas. Puede actuar como servidor de archivos, servidor web, base de datos, pasarela IoT, sistema de monitorización o incluso nube privada. Gracias a su eficiencia energética y refrigeración pasiva, la Raspberry Pi ha ganado popularidad como plataforma para aplicaciones "siempre encendidas". El consumo medio de la Raspberry Pi 4 es de unos 3-5 vatios y el de la Raspberry Pi 5 de hasta 12 vatios a plena carga. Esto significa que los costes de funcionamiento 24/7 son mínimos en comparación con un ordenador de sobremesa o servidor típico.
Para que la Raspberry Pi funcione sin parar, se requieren varias condiciones técnicas clave. La más importante de ellas es una fuente de alimentación estable, preferiblemente utilizando una fuente de alimentación oficial que proporcione 5,1 V y una corriente adecuada (3 A para Pi 4, 5 A para Pi 5). Una fuente de alimentación demasiado débil puede provocar errores en el sistema, reinicios espontáneos o corrupción de los archivos del sistema. El segundo elemento es refrigeración adecuada. La Raspberry Pi 5 genera más calor que sus predecesoras, por lo que se recomienda una refrigeración activa (por ejemplo, el Active Cooler oficial) para aplicaciones de servidor, especialmente en Carcasas cerradas o en entornos de alta temperatura. El funcionamiento sin refrigeración bajo carga puede provocar el denominado "estrangulamiento térmico". estrangulamiento térmico, es decir, una reducción del rendimiento del procesador a altas temperaturas. Otro aspecto importante es la elección del medio de almacenamiento. Una tarjeta microSD estándar es sensible a la escritura intensiva de datos y puede desgastarse con el uso prolongado. Por ello, para aplicaciones de servidor se recomienda utilizar unidades SSD externas conectadas mediante USB 3.0 o un conector PCIe (para Raspberry Pi 5). Estas unidades tienen una vida útil mucho más larga y ofrecen mayores velocidades de funcionamiento.
La Raspberry Pi funciona con Linux, lo que significa que el usuario tiene acceso a miles de Herramientas y servicios de servidor como Apache, Nginx, PostgreSQL, MQTT, Samba y Docker. El sistema operativo Raspberry Pi OS Lite carece de entorno gráfico, por lo que se ejecuta más rápido y utiliza menos recursos, lo que lo hace ideal para un funcionamiento 24/7. Muchos usuarios utilizan la Raspberry Pi como servidor NAS doméstico (para compartir archivos a través de una red), pasarela de Automatismos domésticos con Home Assistant, servidor DNS local, repositorio GIT o sistema de videovigilancia. Con la configuración adecuada, el dispositivo puede funcionar durante semanas o incluso meses sin reiniciarse.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.