+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+320 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Amperio (A) - definición

Amperio (A) es la unidad de intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional (SI), y forma parte del grupo de las siete unidades fundamentales. Define la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto del circuito en un segundo. Su nombre proviene de André-Marie Ampère, pionero en el estudio del electromagnetismo, cuyas investigaciones en el siglo XIX contribuyeron a establecer los principios fundamentales del flujo de corriente y su interacción magnética.

Según la definición vigente desde 2019, el amperio está definido a través de la constante elemental de carga eléctrica. Esto significa que un amperio equivale al paso de exactamente 1⁄(1,602176634 × 10⁻¹⁹) electrones por segundo, es decir, aproximadamente 6,241 × 10¹⁸ cargas elementales en un segundo. Esta definición garantiza la coherencia de la unidad con las constantes físicas fundamentales, independizándola de las propiedades macroscópicas de los instrumentos de medición.

En la práctica, el amperio describe cuán intensamente fluye la corriente en un circuito eléctrico. El valor de la intensidad de corriente influye directamente en el diseño y funcionamiento de dispositivos eléctricos como transformadores, conductores, fusibles o fuentes de alimentación. También es un parámetro clave en la protección contra descargas eléctricas y sobrecalentamientos en las instalaciones eléctricas. Coexiste con otras unidades, como el voltio y el ohmio, dentro de las relaciones definidas por la ley de Ohm, que vincula tensión, intensidad y resistencia eléctrica.

La intensidad de corriente se mide normalmente con un amperímetro, que puede estar integrado en multímetros o presentarse como un dispositivo independiente. Tanto en corriente continua como alterna, conocer el valor expresado en amperios permite controlar el flujo de energía y prevenir sobrecargas y daños en los equipos eléctricos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN