+1 500 000 productos en oferta

7000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Resistencia eléctrica - definición

Resistencia eléctrica es una propiedad física de un material o componente de un circuito eléctrico que determina su capacidad para oponerse al flujo de corriente eléctrica. Técnicamente, representa la medida de la oposición eléctrica que provoca la conversión de energía eléctrica en calor, conforme a la ley de Joule. El valor de la resistencia depende del tipo de material, su longitud, el área de la sección transversal y la temperatura. Su unidad en el Sistema Internacional es el [ohmio (Ω)](/ar/es/news/library-articles/page/61968/.

El fenómeno de la resistencia se asocia con las colisiones de los portadores de carga libres, como los electrones, con los átomos de la red cristalina del conductor, lo que provoca pérdidas de energía en forma de calor. En materiales con propiedades físicas y temperatura constantes, la relación entre tensión y corriente es lineal y está descrita por la ley de Ohm, según la cual la resistencia es el cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente. No obstante, algunos componentes muestran un comportamiento no lineal, en cuyo caso se habla de resistencia dinámica o diferencial.

La resistencia desempeña un papel fundamental en el diseño y análisis de circuitos eléctricos, afectando la caída de tensión, la distribución de potencia y la estabilidad del funcionamiento del sistema. Es un parámetro clave en la caracterización de elementos pasivos como las resistencias, cuya función principal es limitar la corriente, dividir voltajes, generar calor o ajustar impedancias. También aparece como componente no deseado en conductores, inductancias o placas de circuito impreso, donde puede causar pérdidas y reducir la eficiencia.

Desde la perspectiva de la ciencia de materiales, el concepto de resistividad –un parámetro intrínseco del material– permite comparar la capacidad conductora de diferentes sustancias. Los materiales con baja resistividad, como el cobre o la plata, se consideran excelentes conductores, mientras que los aislantes, con alta resistividad, prácticamente no conducen electricidad. En sistemas de alimentación y transmisión de señales, tener en cuenta la resistencia es esencial para minimizar las pérdidas energéticas y garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN