+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
Un Gas Perfecto es un modelo idealizado de una sustancia gaseosa en el que se supone que las moléculas del gas son objetos puntuales que no interactúan más que mediante colisiones elásticas. Su descripción se basa en la teoría cinética de los gases y en la ecuación de estado de un gas perfecto, que define la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia en condiciones termodinámicas .
El supuesto básico del modelo del gas perfecto es que no existen fuerzas intermoleculares, lo que significa que la energía potencial de las interacciones entre moléculas es despreciable en relación con su energía cinética . El movimiento de las partículas es aleatorio y las colisiones se producen según los principios de conservación del momento y la energía, lo que conduce a una distribución uniforme de las velocidades de las partículas según la distribución de Maxwell-Boltzmann.
La ecuación de Clapeyron, que es el tratamiento matemático de un gas perfecto, expresa la relación:
PV = nRT
donde P es la presión, V el volumen, n el número de moles del gas, R la constante universal de los gases y T** la temperatura expresada en Kelvin.
El modelo del gas perfecto permite una descripción simplificada de procesos termodinámicos como las transformaciones isotérmicas, isobáricas, isocóricas y adiabáticas de los gases, en las que los parámetros de estado cambian según relaciones matemáticas específicas. En termodinámica técnica, el gas perfecto constituye la base del análisis de los ciclos de motores térmicos, turbinas de gas y sistemas de refrigeración, en los que las ecuaciones de estado aproximadas permiten predecir la eficiencia de los procesos energéticos.
La energía interna de un gas perfecto depende únicamente de la temperatura y viene determinada por la capacidad de las moléculas para almacenar energía cinética en forma de movimientos de traslación, rotación y oscilación. En el caso de los gases monoatómicos, como el helio y el neón, la energía cinética está relacionada exclusivamente con el movimiento de traslación, mientras que en los gases multiatómicos los grados de libertad adicionales provocan un aumento de la capacidad calorífica del gas.
El modelo del gas perfecto se utiliza en ingeniería mecánica, aerodinámica, industria química y astrofísica para analizar gases a altas temperaturas y bajas presiones, donde las interacciones moleculares son tan débiles que el comportamiento real del gas se aproxima a la descripción teórica de un gas perfecto. En condiciones de alta presión o baja temperatura, cuando las moléculas del gas empiezan a interactuar debido a las fuerzas de van der Waals, se hace necesario utilizar modelos más complejos, como la ecuación de estado de van der Waals o los modelos de gas real que describen los efectos de compresibilidad y condensación de fases.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.