+1 500 000 productos en oferta

6000 paquetes cada día

+300 000 clientes de 150 países

Quick Buy Favoritos
Carrito

Densidad de corriente eléctrica - definición

La densidad de corriente eléctrica es una magnitud física que describe la distribución de la corriente con respecto a la sección transversal de un conductor. Se expresa como la relación entre la corriente eléctrica que circula por un área determinada y el área de dicha sección transversal. Su unidad en el sistema SI es el amperio por metro cuadrado (A/m²). La densidad de corriente es un vector, lo que significa que tiene un valor y una dirección, en línea con la dirección del flujo de carga positiva.

En aplicaciones técnicas y de ingeniería, este concepto desempeña un papel importante en el diseño de conductores, componentes semiconductores y dispositivos electrotécnicos. Permite evaluar si un diseño concreto ofrece condiciones seguras y eficaces para el flujo de corriente sin riesgo de sobrecalentamiento, pérdida excesiva de energía o daños en el material conductor. Una densidad de corriente demasiado elevada puede provocar aumentos localizados de temperatura, fenómenos de electromigración, así como daños aislamiento o degradación de los componentes.

En materiales homogéneos y linealmente conductores, la densidad de corriente depende del campo eléctrico según la ley de Ohm en forma local. En estructuras no homogéneas o a microescala, la distribución de la densidad de corriente puede ser no uniforme, lo que requiere un análisis mediante métodos numéricos. En la microelectrónica y la tecnología de capa fina, el control preciso de esta magnitud es crucial para garantizar la fiabilidad y longevidad de los circuitos.

En el análisis de circuitos y la teoría de campos electromagnéticos, la densidad de corriente también es relevante para las ecuaciones de Maxwell, que describen las relaciones entre los campos eléctricos y magnéticos y la distribución de corrientes en un medio.

Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.

TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.

LEA TAMBIÉN