+1 500 000 productos en oferta
7000 paquetes cada día
+300 000 clientes de 150 países
El inducido es un componente esencial de las máquinas eléctricas, en particular de los generadores y motores, encargado de convertir la energía eléctrica en energía mecánica o, a la inversa, la energía mecánica en energía eléctrica. Su función depende del modo de funcionamiento de la máquina: en un generador, induce una tensión como resultado de un flujo magnético alterno, mientras que en un motor, conduce corriente y produce par al interactuar con un campo magnético.
El inducido suele ser un núcleo bobinado situado en la zona del campo magnético generado por los polos de los imanes permanentes o los bobinados de excitación. Dependiendo del diseño de la máquina, puede ser una pieza giratoria (en las máquinas conmutadoras) o una pieza estacionaria (como en la mayoría de las máquinas síncronas y asíncronas). Un papel clave en el funcionamiento del inducido lo desempeña el fenómeno de inducción electromagnética - el campo magnético cambiante que atraviesa los devanados da lugar a una fuerza electromotriz , cuyo valor y naturaleza dependen de la velocidad relativa y la geometría del circuito magnético.
En las máquinas clásicas de corriente continua, el inducido contiene un bobinado enrollado en un núcleo de hierro y un conmutador, que proporciona la rectificación de la corriente y permite la continuidad del par.](/ar/es/news/library-articles/page/62146/) En las máquinas de corriente alterna (CA) [, el devanado del inducido suele estar situado en el estator, lo que facilita la captación de energía y simplifica la refrigeración. Los parámetros del inducido, como el número de bobinados, la sección transversal de los Cables, el tipo de bobinado o el método de refrigeración, afectan directamente al rendimiento, la potencia y las características dinámicas de la máquina eléctrica. El diseño del inducido también debe tener en cuenta la resistencia a las fuerzas electromagnéticas, la deformación térmica y las cargas mecánicas que se producen durante el funcionamiento de la máquina.
Transfer Multisort Elektronik (TME) es uno de los mayores distribuidores mundiales de componentes electrónicos, partes electrotécnicas, equipos de taller y automatización industrial. El catálogo incluye más de 1.500.000 de productos de 1.300 fabricantes líderes. Los modernos centros logísticos de TME en Łódź y Rzgów (Polonia), con una superficie total de más de 40.000 m², envían casi 6.000 paquetes diarios a clientes en más de 150 países.
TME también invierte en el desarrollo de los conocimientos y habilidades de jóvenes ingenieros y entusiastas de la electrónica a través del proyecto TME Education, y apoya a la comunidad tecnológica organizando la serie de eventos TechMasterEvent, que promueve la innovación y el intercambio de experiencias.