Clés de serrage, jeux de clés

(779)

La clé est un outil qui sert à serrer ou desserrer les écrous et les vis. Les clés plates, réglables, à douille ou polygonales conviennent aux boulons hexagonaux. Les clés Allen et Torx (également appelées clés hexagonales) sont conçues pour les vis à tête ronde avec un trou hexagonal ou un astérisque hexagonal. Les clés sont fabriquées selon la classification métrique ou en pouces. Dans le système métrique, l'espacement entre les mâchoires ou les faces parallèles du cube dans les clés perpendiculaires correspond à la taille de la clé (nombre) en millimètres.

Dans le système en pouces, cette distance est donnée en pouces ou en fractions de pouce. Les clés peuvent être équipées d'un type d'embrayage qui vous permet de régler le couple avec lequel le boulon est serré. Ces clés sont appelées dynamométriques et sont utilisées principalement pour les appareils qui sont fabriqués, elles sont utilisées principalement pour les dispositifs qui sont fabriqués et fonctionnent selon les normes spécifiques. Parfois, il est nécessaire d’utiliser des clés spéciales. Il peut s'agir de clés à tige flexible, à crochet, ou pour des applications spéciales, telles que par exemple des armoires de commande. Souvent, ces clés sont strictement spécialisées et peuvent avoir plusieurs bras conçus pour desserrer / serrer des vis spéciales ou ouvrir / fermer des serrures.

Un jeu de clés – pourquoi vaut-il mieux acheter un jeu de clés ?

Les jeux de clés contiennent différents types, sélectionnés pour une application spécifique ou pour différents types de vis. Ils sont emballés dans des valises esthétiques pour un transport facile. Surtout, un jeu de clés est généralement moins cher que les clés individuelles achetées individuellement. Cela permet également de gagner du temps pour trouver des clés individuelles et les acheter individuellement.

Jeu de clés – que peut contenir le jeu de clé ?

La clé doit être sélectionnée en fonction de la tête de vis. Si la clé n’est pas bien adaptée et une vis boulon est en matériau souple, elle peut être facilement endommagée. Elle doit également être sélectionnée en fonction de l'endroit où elle sera utilisée. Les clés à cliquet fonctionnent bien dans les espaces difficiles d'accès et les clés polygonales pour un couple élevé. Dans des situations spécifiques, une clé dynamométrique doit être utilisée, ce qui permettra de serrer une vis sans endommager son filetage en utilisant le couple requis.

  • Les clés plates conviennent aux boulons hexagonaux. Elles sont pratiques à utiliser lorsque la vis est montée dans un endroit facilement accessible.

  • Clé plate-polygonale a deux extrémités différentes. Il y a une clé d'un côté et une clé polygonale de l'autre côté. Les deux clés sont de la même taille (nombre). La pointe avec l'œillet s'enroule mieux autour de la tête de la vis ou de l'écrou, ce qui le rend plus difficile à endommager et plus facile à tenir. Les clés plates/polygonales à cliquet sont irremplaçables dans les endroits difficiles d'accès.

  • Les clés semi-ouvertes ont une structure spécifique. Elles ont un anneau hexagonal d'un côté et un anneau dodécagonal de l'autre côté. Grâce à cela elles sont adaptées pour effectuer les travaux d'installation qui nécessitent un serrage des vis avec une grande force.

  • Les clés à douille avoir une douille avec un trou hexagonal pour la tête de vis. Selon les besoins, les douilles peuvent différer par leur forme et leur structure.

  • Les clés dynamométriques peuvent avoir un compteur de couple intégré ou un embrayage à friction réglable. Elles seront utiles pour un assemblage précis qui est effectuée selon des normes spécifiques. Par exemple, lors du serrage de la tête d'un moteur à combustion interne avec une force suffisante.

  • Les clés à cliquet ont obtenu leur nom du bruit émis lors du desserrage / serrage du boulon. La poignée de la clé a la possibilité d'activer une serrure unidirectionnelle ou bidirectionnelle pendant le fonctionnement. La clé est très utile lorsque vous travaillez dans un endroit difficile à atteindre.

  • Les clés Allen ont une extrémité hexagonale pour s'insérer dans le trou de la tête de vis. La pointe peut avoir la forme d'un hexagone régulier, d'une étoile de 6 bras ou d'un triangle. Les clés Allen sont généralement en forme de « L ». Elles remplacent parfaitement les tournevis si la vis doit avoir une tête ronde ou fraisée et doit être serrée avec une grande force.

  • Les clés tubulaires ont des trous hexagonaux de tous les deux côtés de différentes tailles (numéros). Il y a un trou dans le corps du tube dans lequel une tige peut être insérée qui agit comme un bouton. Les clés sont parfaites pour manipuler des vis placées dans des trous profonds.

  • Les clés à pipe ressemblent à un tuyau simple ou double. Elles ont une ou deux fentes pour vis. Elles se caractérisent par une résistance élevée et sont parfaits pour serrer des vis / écrous avec une grande force.

  • Les clés à crochet qui sont équipées d’une mâchoire dont la partie supérieure est mobile avec un crochet pour une prise et un serrage faciles de tuyaux de différents diamètres. De plus, les mâchoires dentelées conviennent aux vis à bords arrondis.

  • Les clés réglables permettent le serrage / desserrage de vis de différentes tailles. L'espacement entre les mâchoires de la clé peut le plus souvent être modifié grâce à la vis sans fin.

  • La clé suédoise est une clé réglable qui est bien adaptée pour saisir des surfaces cylindriques. Malheureusement, en raison de ses grandes dimensions, elle peut être utilisé dans des endroits facilement accessibles.

  • La clé française est un type de clé réglable qui ressemble à un marteau. La distance entre les mâchoires est réglée à l'aide de la poignée torsadée.

Produits: 779

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
NEW
32934M | Capuchon-kit; 6 pans,clé à douille,à impact; magnétique; 8pc
Capuchon-kit; 6 pans,clé à douille,à impact; magnétique; 8pc
Marque du fabricant: 32934M
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 set - 35.24 USDPrix brut pour les quantités de 1 set - 35.24 USD
Prix net pour les quantités de 3 set - 33.04 USDPrix brut pour les quantités de 3 set - 33.04 USD
Prix net pour les quantités de 6 set - 30.85 USDPrix brut pour les quantités de 6 set - 30.85 USD
5 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE42AS/13/16 | Clé: clé plate mixte; 13/16"; Long.totale: 254mm; 42AS
Clé: clé plate mixte; 13/16"; Long.totale: 254mm; 42AS
Marque du fabricant: BE42AS/13/16
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 17.07 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 17.07 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 16.47 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 16.47 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
32933M | Capuchon-kit; 6 pans,clé à douille,à impact; magnétique; 6pc
Capuchon-kit; 6 pans,clé à douille,à impact; magnétique; 6pc
Marque du fabricant: 32933M
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 set - 26.93 USDPrix brut pour les quantités de 1 set - 26.93 USD
Prix net pour les quantités de 3 set - 25.25 USDPrix brut pour les quantités de 3 set - 25.25 USD
Prix net pour les quantités de 6 set - 23.57 USDPrix brut pour les quantités de 6 set - 23.57 USD
4 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
3301908 | Clé; pour armoires de pilotage; Kit: embouts de tournevis
Clé; pour armoires de pilotage; Kit: embouts de tournevis
Marque du fabricant: 3301908
Fabricant: GEDORE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 9.59 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 9.59 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 8.69 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 8.69 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 8.09 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 8.09 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
HT1W508 | Clé: plat; double face; 14mm,15mm; Acier chrome-vanadium
Clé: plat; double face; 14mm,15mm; Acier chrome-vanadium
Marque du fabricant: HT1W508
Fabricant: HÖGERT TECHNIK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.08 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.08 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 1.88 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 1.88 USD
1 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
GD034 | Tools set: advent calendar; 6-angles,socket spanner; 1/4"
Tools set: advent calendar; 6-angles,socket spanner; 1/4"
Marque du fabricant: GD034
Fabricant: NEO TOOLS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 21.56 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 21.56 USD
200 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE910A/14 | Douille: 6 pans; HEX 14mm; 3/8"; Lg.douille: 32mm
Douille: 6 pans; HEX 14mm; 3/8"; Lg.douille: 32mm
Marque du fabricant: BE910A/14
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 5.29 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.29 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 5.09 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 5.09 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE920FTX/12 | Douille: Torx®; clé à douille; E12; carré; 1/2"; 37mm; acier
Douille: Torx®; clé à douille; E12; carré; 1/2"; 37mm; acier
Marque du fabricant: BE920FTX/12
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 7.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 7.40 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 7.13 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 7.13 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE920A/24 | Douille: 6 pans; clé à douille; HEX 24mm; 1/2"; acier; L: 43mm
Douille: 6 pans; clé à douille; HEX 24mm; 1/2"; acier; L: 43mm
Marque du fabricant: BE920A/24
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 6.87 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 6.87 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 6.63 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 6.63 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE96BP/1.5 | Clé: Allen; sphérique; HEX 1,5mm; Long.totale: 79mm
Clé: Allen; sphérique; HEX 1,5mm; Long.totale: 79mm
Marque du fabricant: BE96BP/1.5
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 1.30 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 1.30 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BLS12 | Clé-kit; Allen,sphérique; 12pc
Clé-kit; Allen,sphérique; 12pc
Marque du fabricant: BLS12
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 set - 18.07 USDPrix brut pour les quantités de 1 set - 18.07 USD
Prix net pour les quantités de 3 set - 16.95 USDPrix brut pour les quantités de 3 set - 16.95 USD
Prix net pour les quantités de 6 set - 15.81 USDPrix brut pour les quantités de 6 set - 15.81 USD
6 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE55/B8N | Clé-kit; double face,clé plate; 8pc
Clé-kit; double face,clé plate; 8pc
Marque du fabricant: BE55/B8N
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 set - 58.52 USDPrix brut pour les quantités de 1 set - 58.52 USD
Prix net pour les quantités de 3 set - 56.43 USDPrix brut pour les quantités de 3 set - 56.43 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre d’ensembles (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE42INOX/17 | Clé: clé plate mixte; 17mm; Long.totale: 212mm; acier inoxydable
Clé: clé plate mixte; 17mm; Long.totale: 212mm; acier inoxydable
Marque du fabricant: BE42INOX/17
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 17.96 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 17.96 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 17.32 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 17.32 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BL8 | Clé: Allen; à pouce,sphérique; HEX 1/8"
Clé: Allen; à pouce,sphérique; HEX 1/8"
Marque du fabricant: BL8
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 2.82 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 2.82 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 2.62 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 2.62 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE42AS/1/4 | Clé: clé plate mixte; 1/4"; Long.totale: 95mm; 42AS
Clé: clé plate mixte; 1/4"; Long.totale: 95mm; 42AS
Marque du fabricant: BE42AS/1/4
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 7.83 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 7.83 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 7.55 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 7.55 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE73/12 | Clé: plat; double face; 12mm; Long.totale: 124mm; profil étroit; 73
Clé: plat; double face; 12mm; Long.totale: 124mm; profil étroit; 73
Marque du fabricant: BE73/12
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 9.82 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 9.82 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 9.47 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 9.47 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE90/20X22 | Clé: à œil; double face,courbée; 20mm,22mm; Long.totale: 285mm; 90
Clé: à œil; double face,courbée; 20mm,22mm; Long.totale: 285mm; 90
Marque du fabricant: BE90/20X22
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 16.84 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 16.84 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 16.24 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 16.24 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE910A/8 | Douille: 6 pans; HEX 8mm; 3/8"; Lg.douille: 28mm
Douille: 6 pans; HEX 8mm; 3/8"; Lg.douille: 28mm
Marque du fabricant: BE910A/8
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 5.15 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.15 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 4.96 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 4.96 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE96T/10 | Clé: Allen; HEX 10mm; Long.totale: 285mm; Genre de poignée: T
Clé: Allen; HEX 10mm; Long.totale: 285mm; Genre de poignée: T
Marque du fabricant: BE96T/10
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 14.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 14.79 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 14.26 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 14.26 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
BE96T/AS/1/8 | Clé: Allen; HEX 1/8"; Long.totale: 60mm; Genre de poignée: T
Clé: Allen; HEX 1/8"; Long.totale: 60mm; Genre de poignée: T
Marque du fabricant: BE96T/AS/1/8
Fabricant: BETA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 11.60 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 11.60 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 11.18 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 11.18 USD