Condensateurs

(134 551)

Le condensateur est l’un des éléments électroniques passifs de base. Il est responsable de stockage de l’énergie dans un champ électrique. La quantité d’énergie stockée est décrite par la capacité du condensateur, qui est exprimée en farads (F). Les capacités d’un farad ne sont pas très courantes, classiquement les condensateurs ont des capacités de l’ordre du micro- (µ), nano- (n), pico- (p) farad.
La tension de fonctionnement maximale, en dehors de sa capacité, est le deuxième paramètre de base d’un condensateur. En raison de sa construction, le condensateur est sensible au phénomène de claquage. Par conséquent, chaque condensateur a un paramètre qui détermine la tension maximale qui peut apparaître entre ses broches. Lorsque cette valeur dépassée, le condensateur peut tomber en panne, entraînant son court-circuit.

Construction et fonctionnement d’un condensateur

Les condensateurs sont constitués de deux conducteurs (plaques de condensateur) qui sont séparés l’un de l’autre par un diélectrique non conducteur. Il peut s’agir de tout matériau isolant tel que : l’air, le plastique, la céramique ou le papier. Le fonctionnement du condensateur est basé sur la loi de Coulomb. Selon lui, les supports des deux plaques de condensateur interagissent les uns avec les autres. Les supports qui ont la même charge se repoussent, tandis que ceux avec la charge opposée s’attirent. L’apparition de charges de signes opposés sur les couvercles des condensateurs est le résultat de ce phénomène. Le résultat de ce phénomène est. Leur nombre des deux côtés est le même. Grâce au diélectrique posé entre les couvercles, la circulation des charges est impossible, ce qui entraîne la création d’un champ électrique.

Types de condensateurs

Il y a de nombreux types de condensateurs sur le marché, il s’agit parfois de conceptions adaptées à une tâche spécifique. Quelques types de condensateurs disponibles dans l’offre de TME sont décrits ci-dessous. Les condensateurs céramiques et MLCC – sont l’un des composants électroniques les plus courants. Ce qui est intéressant, c’est que leur production est d’environ un billion par an. Le nom des condensateurs céramiques provient de la céramique utilisée comme matériau isolant. Les condensateurs MLCC (multi-layer ceramic capacitors) constituent un sous-type de condensateurs céramiques classiques. MLCC est un condensateur céramique fabriqué dans un processus multicouche. Les condensateurs céramiques n’ont pas de polarité spécifique, ils peuvent donc être utilisés dans des circuits AC, ils sont disponibles en versions THT (montage traversant) et SMD (montage en surface).

Condensateurs électrolytiques – les structures électrolytiques constituent le deuxième type de condensateur le plus courant. Grâce à l’utilisation d’un électrolyte, ils ont des capacités beaucoup plus élevées que les condensateurs céramiques. Presque tous nécessitent une polarité appropriée – un placement incorrect d’un condensateur dans le circuit peut même entraîner son explosion. Ces condensateurs sont également disponibles en versions THT et SMD.

Trimmer – est tout simplement un condensateur variable, également appelé condensateur ajustable ou d’accord. Conformément à leur nom, la capacité d’un tel condensateur peut être librement contrôlée. Nous pourrions rencontrer des trimmers dans les anciens modèles de radios. L’offre de TME comprend plusieurs trimmers modernes disponibles en version SMD.

Supercondensateurs – il s’agit de type de condensateurs électrolytiques qui peuvent stocker d’énormes quantités d’énergie. Grâce à une conception spéciale, leur capacité peut s’élever même à 3kF. En pratique, on peut dire que les supercondensateurs combinent les caractéristiques des condensateurs et des batteries ordinaires. La vitesse de chargement constitue leur avantage exceptionnel.

Produits: 134 551

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
UFW1H101MPD | Condensateur: électrolytique; THT; 100uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Condensateur: électrolytique; THT; 100uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Marque du fabricant: UFW1H101MPD
Fabricant: NICHICON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 15 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 15 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.12 USD
2442 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
JFX-3.3U/250 | Condensateur: polypropylène; 3,3uF; 250VDC; ±5%; Ø17,5x31,5mm
Condensateur: polypropylène; 3,3uF; 250VDC; ±5%; Ø17,5x31,5mm
Marque du fabricant: JFX-3.3U/250
Fabricant: Jb Capacitors
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.00 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.85 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.85 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.61 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.61 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.43 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.43 USD
704 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
0805B104K500CT | Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805
Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805
Marque du fabricant: 0805B104K500CT
Fabricant: WALSIN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 80000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 80000 pcs - 0.01 USD
17813051 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
EEHZA1V470P | Condensateur: hybride; H: 5,8mm; 47uF; 35VDC; 1,3A; SMD; ESR: 60mΩ; ZA
Condensateur: hybride; H: 5,8mm; 47uF; 35VDC; 1,3A; SMD; ESR: 60mΩ; ZA
Marque du fabricant: EEHZA1V470P
Fabricant: PANASONIC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.39 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.39 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.62 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.30 USD
3393 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TAJA106K016RNJ | Condensateur: tantal; 10uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Condensateur: tantal; 10uF; 16VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Marque du fabricant: TAJA106K016RNJ
Fabricant: KYOCERA AVX
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.54 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.54 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USD
15266 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
JFX-2.2U/250 | Condensateur: polypropylène; 2,2uF; 250VDC; ±5%; Ø14,5x31,5mm
Condensateur: polypropylène; 2,2uF; 250VDC; ±5%; Ø14,5x31,5mm
Marque du fabricant: JFX-2.2U/250
Fabricant: Jb Capacitors
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.82 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.82 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.68 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.68 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.55 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.55 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.40 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.40 USD
433 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
UFW1H221MPD | Condensateur: électrolytique; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Condensateur: électrolytique; THT; 220uF; 50VDC; Ø10x12,5mm; ±20%
Marque du fabricant: UFW1H221MPD
Fabricant: NICHICON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.43 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.43 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 2600 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 2600 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.14 USD
4044 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
0603B104K500CT | Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0603
Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0603
Marque du fabricant: 0603B104K500CT
Fabricant: WALSIN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 40000 pcs - 0.00 USDPrix brut pour les quantités de 40000 pcs - 0.00 USD
Prix net pour les quantités de 80000 pcs - 0.00 USDPrix brut pour les quantités de 80000 pcs - 0.00 USD
Prix net pour les quantités de 160000 pcs - 0.00 USDPrix brut pour les quantités de 160000 pcs - 0.00 USD
13089691 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
JFX-4.7U/250 | Condensateur: polypropylène; 4,7uF; 250VDC; ±5%; Ø20,5x31,5mm
Condensateur: polypropylène; 4,7uF; 250VDC; ±5%; Ø20,5x31,5mm
Marque du fabricant: JFX-4.7U/250
Fabricant: Jb Capacitors
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.26 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.26 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 2.96 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 2.96 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.56 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 2.56 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.38 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.38 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
293D106X9010A2TE3 | Condensateur: tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Condensateur: tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C
Marque du fabricant: 293D106X9010A2TE3
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.06 USD
28700 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TAJB106K016RNJ | Condensateur: tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Condensateur: tantal; 10uF; 16VDC; SMD; B; 1411; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Marque du fabricant: TAJB106K016RNJ
Fabricant: KYOCERA AVX
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.12 USD
694 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
CC-104/100 | Condensateur: céramique; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Condensateur: céramique; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Marque du fabricant: CC-104/100
Fabricant: SR PASSIVES
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USD
51700 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 100)
La quantité minimum possible pour la commande: 100.
Multiplication: 100.
UES1E470MPM | Condensateur: électrolytique; bipolaire; THT; 47uF; 25VDC; ±20%
Condensateur: électrolytique; bipolaire; THT; 47uF; 25VDC; ±20%
Marque du fabricant: UES1E470MPM
Fabricant: NICHICON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.74 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.74 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 2600 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 2600 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.23 USD
1538 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EEHZA1V100R | Condensateur: hybride; H: 5,8mm; 10uF; 35VDC; 900mA; SMD; ESR: 100mΩ
Condensateur: hybride; H: 5,8mm; 10uF; 35VDC; 900mA; SMD; ESR: 100mΩ
Marque du fabricant: EEHZA1V100R
Fabricant: PANASONIC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.29 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.29 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.75 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.75 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.59 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.59 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.31 USD
120 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TAJD107K016RNJ | Condensateur: tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Condensateur: tantal; 100uF; 16VDC; SMD; D; 2917; ±10%; -55÷125°C
Marque du fabricant: TAJD107K016RNJ
Fabricant: KYOCERA AVX
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.28 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.28 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.73 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.73 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.61 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.61 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.58 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.58 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.53 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.47 USD
24663 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
R82DC3100DQ50K | Condensateur: polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; R82; THT
Condensateur: polyester; 100nF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; R82; THT
Marque du fabricant: R82DC3100DQ50K
Fabricant: KEMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 3500 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 3500 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 10500 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 10500 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 21000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 21000 pcs - 0.06 USD
41652 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TAJA106K010RNJ | Condensateur: tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Condensateur: tantal; 10uF; 10VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C; TAJ
Marque du fabricant: TAJA106K010RNJ
Fabricant: KYOCERA AVX
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.74 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.74 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.09 USD
82404 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
K104K10X7RF5UL2 | Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,5mm
Condensateur: céramique; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,5mm
Marque du fabricant: K104K10X7RF5UL2
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.05 USD
863 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MKP-X2-100NR15/310 | Condensateur: polypropylène; X2; 100nF; 310VAC; 18x12x6mm; THT
Condensateur: polypropylène; X2; 100nF; 310VAC; 18x12x6mm; THT
Marque du fabricant: MKP-X2-100NR15/310
Fabricant: SR PASSIVES
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.03 USD
38357 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
MKS2C041001F00KSSD | Condensateur: polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 5x10x7,2mm
Condensateur: polyester; 1uF; 40VAC; 63VDC; 5mm; ±10%; 5x10x7,2mm
Marque du fabricant: MKS2C041001F00KSSD
Fabricant: WIMA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.50 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.50 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 3500 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 3500 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.30 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible