Contacteurs

(1)

Interrupteurs reed – utiles dans l’automatisation et dans la vie quotidienne

Les interrupteurs reed, également appelés les interrupteurs à lames souples, sont connus depuis les années 1930 et leur conception a été constamment modernisée pendant des années. Grâce à la simplicité et à la facilité de leur mise en œuvre, ces éléments sont jusqu’à présent utilisés en tant que capteurs de l’ouverture des portes ou des fenêtres. Avec le développement de l’automatisation les interrupteurs reed peuvent être aussi utilisés dans les systèmes de test et les systèmes de propulsion. TME propose toute une gamme d’interrupteurs reed qui peuvent fonctionner dans les foyers mais également comme une partie d’installations de moteurs.

Qu’est-ce que l’interrupteur reed et comment il est construit ?

L’interrupteur reed se compose de plusieurs éléments à savoir deux contacts en matériau ferromagnétique qui sont enfermés dans un récipient hermétique en verre. Les fils à l’extérieur permettent de placer l’interrupteur reed directement dans le circuit électrique des installations d’alarme ou des systèmes automatiques spécialisés. Sous l’influence du champ magnétique les fils commencent à induire le champ magnétique et par conséquent ils s’attirent et se contre-circuitent. Pour améliorer le fonctionnement des contacts ils sont recouverts d’un métal précieux comme de l’or, du ruthénium ou du tungstène. Lorsqu’un appareil est connecté à un système électrique, au moment où les éléments de l’interrupteur reed sont court-circuités, le circuit est fermé ce qui entraîne le flux du courant électrique.

Cependant, l’interrupteur reed ne suffit pas parce que le fonctionnement correct est garanti par un élément très important de tout le système, à savoir l’actionneur. Cela peut être un aimant ou un autre élément générant un champ magnétique comme par exemple une bobine électromagnétique qui avec l’interrupteur reed constitue un relais reed utilisé par exemple dans les appareils de test automatiques.

Le fonctionnement de ce système est basé sur la position mutuelle entre l’interrupteur reed et l’actionneur. Si le premier élément est dans un champ magnétique, le système commence à « fonctionner », c'est-à-dire les contacts sont court-circuités.

En ce qui concerne la méthode de montage de l’aimant, deux types d’actionneurs peuvent être distingués – toutefois tous les deux fonctionnent selon le même principe et se trouvent dans un boîtier étanche, résistant aux dommages mécaniques et à l’eau.

Actionneur superficiel

Les interrupteurs reed avec l’actionneur superficiel sont conçus pour être montés à la surface de la fenêtre ou de la porte. L’aimant est placé dans l’ouvrant, c’est à dire dans la partie mobile de la fenêtre tandis que l’interrupteur reed est placé sur la partie fixe. Ce qui est important c’est que l’interrupteur reed, comme un aimant, doit être monté dans des endroits où il ne sera pas exposé au champ magnétique fort. Cela pourrait perturber le fonctionnement de tout le système d’alarme.

Les éléments du système de l’interrupteur reed peuvent être fixés à l’aide du ruban adhésif double faces qui est de plus en plus souvent monté sur les petits appareils ; toutefois les vis sont une solution beaucoup plus durable. Les interrupteurs reed de ce type sont fabriqués par Omron dont les produits sont disponibles dans l’offre TME. Dans ce cas le blanc est la couleur principale mais de plus en plus il est possible de trouver les dormants en couleurs non standard. Pour ces raisons, en cas de commandes plus importantes, les couleurs des éléments de l’interrupteur reed peuvent être adaptées à la demande du client aux besoins individuels.

Actionneur encastré

En cas de cet interrupteur reed, l’aimant est monté à l’intérieur des ouvrants et des dormants de fenêtre. Il a la forme d’une connexion, ce qui constitue une solution plus élégante. De plus en plus de fabricants de portes et de fenêtres vendent leurs produits avec les interrupteurs reed montés en usine. TME propose des réductions en cas de grosses commandes, également pour les commandes qui ne font pas partie d’une offre standard.

Interrupteurs reed en verre pour applications spéciales

Les interrupteurs reed sont utilisés dans l’automatisation ou dans les systèmes de diverses machines. Ils permettent de déterminer la position exacte des pistons des vérins utilisés dans les lignes de production. Ces éléments permettent également de détecter la position le bras du robot industriel utilisé ans les usines automobiles.

Les interrupteurs reed dans le boîtier de la marque MEDER qui sont disponibles dans l’offre de TME sont également montés sur les circuits imprimés en augmentant ainsi la portée du fonctionnement de ce système.

Les interrupteurs reed de haute qualité proposée par TME

Les interrupteurs reed sont largement utilisés également dans les objets de la vie quotidienne ainsi que dans des appareils spécialisés et les systèmes électriques. TME est un fournisseur complet proposant toute une gamme d’interrupteurs reed des fabricants fiables et reconnus.

Produits: 1

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
Interrupteur reed; PCB; 59050
Marque du fabricant: 59050-030
Fabricant: LITTELFUSE
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 6.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 6.06 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 5.35 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 5.35 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1 000)
La quantité minimum possible pour la commande: 1 000.
Multiplication: 1 000.