LED IR

(712)

Les LED IR (infrarouges) sont une solution populaire dans au moins deux domaines : l'éclairage pour les systèmes de surveillance et la communication sans fil. Ils sont disponibles dans des formats similaires aux éléments émettant de la lumière visible et se caractérisent des paramètres électriques similaires. Parmi leurs avantages incontestables il faut sans aucun doute énumérer un très faible coût et une facilité de mise en œuvre.

Infrarouge comme méthode d'éclairage

La lumière infrarouge, qui est également appelé IR (ang.infrared), est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde d'environ 1mm à 700 nm. Parce que ces fréquences sont invisibles à l'œil humain et sans danger pour la santé, elles sont utilisées dans les systèmes de contrôle et de communication sans fil, les capteurs et de nombreuses autres applications. Elles sont également utilisées dans de nombreuses méthodes de recherche scientifique.

Par exemple, un rayonnement d'une longueur d'onde de 840 nm à 960 nm est utilisé comme éclairage enregistré par des caméras adaptées. Ces appareils permettent l’observation dans l'obscurité (apparente), y compris dans les systèmes de surveillance (CCTV) ou à l'aide de ce que l'on appelle pièges photographiques (sans entretien, déclenchés par des capteurs de mouvement de la caméra). « L'invisibilité » des ondes infrarouges permet de les utiliser dans de nombreux systèmes d'alarme. Dans le secteur automobile, des sources infrarouges miniatures sont utilisées comme éclairage de cabine non invasif de la technologie ICMS (in-cabin monitoring system). Grâce à elles, l'ordinateur de bord analyse le comportement du conducteur même la nuit : en cas d'urgence (par exemple lorsque le conducteur perd connaissance), ICMS déclenche automatiquement l'alarme et décélère progressivement le véhicule. Dans ce domaine, les diodes IR sont également utilisées pour éclairer l'environnement pour des capteurs surveillant le trafic routier autour de la voiture. Les interfaces qui reconnaissent les gestes de l'utilisateur sont une application connexe car elles sont également basées sur l'enregistrement d'images dans le spectre infrarouge.

Graphique_la lumière_visible

[Fig. 1. Lumière visible, enregistrée par CCD et émise avec des LED IR. Valeurs incluses.

Le graphique (Fig. 1) montre une comparaison des valeurs moyennes et des valeurs incluses pour les spectres : sensibilité de l'œil humain (ligne rouge) ; sensibilité d'une matrice CCD typique utilisée, entre autres dans les caméras de surveillance (ligne bleue) ; émission de lumière IR par exemple de LED IR – ligne jaune (modèles 840-870nm), ligne violette (modèles 920-960nm).

Infrarouge pour la communication sans fil

Les diodes émettant les infrarouges sont également utilisées dans la transmission de données sans fil. L'exemple phare d'une telle application sont les télécommandes de télévision. Cependant, de nombreux produits proposés dans le catalogue TME se caractérisent par une puissance bien supérieure à celle requise par un contrôleur radio et télé typique.

La transmission de données au moyen de signaux de rayonnement infrarouge est utilisée, par exemple, dans les usines de production et pour la communication M2M (machine-to-machine). Les panneaux de transmission audio sans fil (sous forme numérique) sont un autre domaine où les LED IR haute puissance agissent comme un émetteur. Ils sont souvent installés dans des auditoriums, des cinémas et des théâtres, où ils envoient des traductions à des récepteurs de poche, par exemple lors de conférences internationales, de films, de théâtre, de festivals d'opéra, etc. installations temporaires), ainsi que la résistance aux interférences électromagnétiques causées par les téléphones et les équipements de scène.

La plupart des plates-formes de microcontrôleurs (AVR, PIC, Arduino, etc.) et des systèmes à carte unique disposent de bibliothèques gratuites permettant la transmission de commandes via des protocoles de transmission infrarouge standard (SIRC, RC5, RC5, etc.). En ce qui concerne l’équipement la connexion de la LED IR à un circuit contrôlé, par exemple, par un microcontrôleur, n'est pas le moindre problème, car les fonctions de pilotage peuvent être exécutées même par un transistor ordinaire. Bien que, bien sûr, il s'agisse d'un exemple simplifié – dans la plupart des cas, un système dédié qui permet le contrôle des émissions à haute fréquence sera la meilleure solution.

Il faut garder à l'esprit que la communication par rayonnement infrarouge est souvent impossible (ou sévèrement limitée) dans les endroits ensoleillés.

Paramètres importants des LED IR

La spécification des produits de cette catégorie comprend un certain nombre de valeurs typiques des LED – puissance, courant maximal, tension de fonctionnement, méthode d'assemblage. Les éléments infrarouges (surtout lorsqu'ils servent de forme d'éclairage) sont souvent placés dans des matrices – et donc leur variante populaire sont les boîtiers SMD.

Selon l'application, le besoin d'espace éclairé par infrarouge va être variable. Un angle d'émission assez étroit est nécessaire pour transmettre les signaux de direction ou pour observer le conducteur via ICMS, tandis que l'éclairage pour la surveillance doit couvrir toute la zone vue par la caméra. Par conséquent les LED sont caractérisées par des angles de faisceau de 3° à 160° – cette valeur est généralement mentionnée parmi les paramètres de base d'un élément donné.

La longueur d'onde du rayonnement émis peut être extrêmement importante. Dans le cas de l'éclairage, elle doit être compatible avec les caractéristiques du capteur utilisé, tandis que dans les applications de communication, il est important de se souvenir de la compatibilité entre les éléments émetteurs et récepteurs. Les récepteurs IR se caractérisent par la sélectivité – grâce à laquelle ils sont insensibles aux interférences (par exemple les sources lumineuses visibles) – la LED IR doit donc être choisie de manière à ce que son rayonnement soit enregistré par un élément optoélectrique. Finalement, la puissance optique de la diode sera très importante. La portée de transmission et l'intensité de l'éclairage en dépendent. L'offre de TME comprend des LED IR d'une puissance de 0,2 mW (utilisées dans les capteurs à économie d'énergie), jusqu'à des produits dont la puissance dépasse 1W (éléments typiques pour la surveillance nocturne).

Produits: 712

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
TSAL6200 | Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleue-grise,transparent; 210mW; 17°; THT
Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleue-grise,transparent; 210mW; 17°; THT
Marque du fabricant: TSAL6200
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.11 USD
22349 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
L-934F3BT | Emetteur IR; 3mm; 940nm; bleu,transparent; 3,6mW; 50°; THT
Emetteur IR; 3mm; 940nm; bleu,transparent; 3,6mW; 50°; THT
Marque du fabricant: L-934F3BT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 75 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 75 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 150 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 150 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USD
4597 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SFH 4550 | Emetteur IR; 5mm; 860nm; transparent; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC; THT
Emetteur IR; 5mm; 860nm; transparent; 1100mW; 3°; 1,5÷2,4VDC; THT
Marque du fabricant: SFH 4550
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.73 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.73 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.53 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.28 USD
13794 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SFH 4356 | Emetteur IR; 3mm; 860nm; noir; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Emetteur IR; 3mm; 860nm; noir; 90mW; 20°; 1,7÷2VDC; THT; 100mA
Marque du fabricant: SFH 4356
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USD
11007 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TSHF5210 | Emetteur IR; 5mm; 890nm; transparent; 180mW; 10°; THT
Emetteur IR; 5mm; 890nm; transparent; 180mW; 10°; THT
Marque du fabricant: TSHF5210
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.65 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.65 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.20 USD
7140 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TSAL6100 | Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleue-grise,transparent; 40mW; THT
Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleue-grise,transparent; 40mW; THT
Marque du fabricant: TSAL6100
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.11 USD
3668 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TSAL6400 | Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleu,transparent; 160mW; 25°; THT
Emetteur IR; 5mm; 940nm; bleu,transparent; 160mW; 25°; THT
Marque du fabricant: TSAL6400
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.12 USD
216 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TSAL4400 | Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent,grise; 160mW; 25°; THT
Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent,grise; 160mW; 25°; THT
Marque du fabricant: TSAL4400
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.13 USD
14249 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LIR30243-01 | Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 25°; THT; 20mA; Front: convexe
Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 25°; THT; 20mA; Front: convexe
Marque du fabricant: LIR30243-01
Fabricant: WENRUN
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USD
15442 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 5.
Multiplication: 1.
SFH 4350 | Emetteur IR; 3mm; 860nm; transparent; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC; THT
Emetteur IR; 3mm; 860nm; transparent; 200mW; 13°; 1,5÷1,8VDC; THT
Marque du fabricant: SFH 4350
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.90 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.90 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 15 pcs - 0.61 USDPrix brut pour les quantités de 15 pcs - 0.61 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.57 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.57 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 0.56 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 0.56 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.28 USD
5397 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
TSML1020 | Emetteur IR; 940nm; transparent; 40mW; 12°; 1,3÷1,5VDC; SMD; 100mA
Emetteur IR; 940nm; transparent; 40mW; 12°; 1,3÷1,5VDC; SMD; 100mA
Marque du fabricant: TSML1020
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.82 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.82 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.57 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.57 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.22 USD
5100 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LTE-302 | Emetteur IR; 940nm; transparent; 0,662÷2,165mW; 40°; 1,2÷1,6VDC
Emetteur IR; 940nm; transparent; 0,662÷2,165mW; 40°; 1,2÷1,6VDC
Marque du fabricant: LTE-302
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 25000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 25000 pcs - 0.09 USD
10212 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
L-53F3C | Emetteur IR; 5mm; 940nm; transparent; 20mW; 30°; THT
Emetteur IR; 5mm; 940nm; transparent; 20mW; 30°; THT
Marque du fabricant: L-53F3C
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 15 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 15 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 150 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 150 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.10 USD
8105 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
HSDL-4230 | Emetteur IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparent; 75mW; 17°; THT
Emetteur IR; 5mm; 860÷895nm,875nm; transparent; 75mW; 17°; THT
Marque du fabricant: HSDL-4230
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.01 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.01 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.66 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.66 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 75 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 75 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 125 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 125 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.21 USD
9148 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SFH 4554 | Emetteur IR; 5mm; 860nm; noir; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT; 100mA
Emetteur IR; 5mm; 860nm; noir; 550mW; 10°; 1,7÷3,6VDC; THT; 100mA
Marque du fabricant: SFH 4554
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.54 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.54 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 125 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 125 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 USD
8344 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
L-934F3C | Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 3,6mW; 30°; THT
Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 3,6mW; 30°; THT
Marque du fabricant: L-934F3C
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 45 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 45 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USD
18675 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SFH 4545 | Emetteur IR; 5mm; 950nm; noir; 550mW; 5°; 1,5÷1,8VDC; THT; 100mA
Emetteur IR; 5mm; 950nm; noir; 550mW; 5°; 1,5÷1,8VDC; THT; 100mA
Marque du fabricant: SFH 4545
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.43 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.43 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 15 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 15 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USD
1825 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
HIR204 | Emetteur IR; 3mm; transparent; 25°; λp max: 850nm; THT; 20mA; 1,45V
Emetteur IR; 3mm; transparent; 25°; λp max: 850nm; THT; 20mA; 1,45V
Marque du fabricant: HIR204
Fabricant: EVERLIGHT
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.14 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LTE-4206 | Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 1,383÷7,67mW; 20°; THT; 20mA
Emetteur IR; 3mm; 940nm; transparent; 1,383÷7,67mW; 20°; THT; 20mA
Marque du fabricant: LTE-4206
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.10 USD
9421 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SFH 4544 | Emetteur IR; 5mm; 950nm; noir; 550mW; 10°; 1,6÷1,9VDC; THT; 100mA
Emetteur IR; 5mm; 950nm; noir; 550mW; 10°; 1,6÷1,9VDC; THT; 100mA
Marque du fabricant: SFH 4544
Fabricant: ams OSRAM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.63 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.63 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 125 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 125 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 300 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 300 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.21 USD
3369 dans l'entrepôt TME