Composants inductifs

(23 280)

Les changements rapides de courant sont un phénomène extrêmement dangereux qui peut endommager la carte de circuit imprimé du système électronique. Afin de se protéger efficacement contre les perturbations du courant électrique, des bobines d’arrêt à induction sont utilisées. Par conséquent, ils sont un élément extrêmement important des systèmes électrotechniques et électroniques que tout spécialiste de l'industrie devrait connaître.

Construction de la bobine d’arrêt

Malgré la fonction très importante remplie par les bobines d’arrêt, leur structure est extrêmement simple. Un fil d'épaisseur appropriée en forme de spirale est l'élément de base de la structure. La solution la plus courante consiste à enrouler la spirale sur un noyau constitué d'un matériau ferromagnétique à fortes propriétés magnétiques (notamment du cobalt, du nickel ou du fer couramment utilisé). Une autre construction moins fréquemment utilisée est la bobine d’arrêt sans noyau, c'est-à-dire remplissant la spirale d'air. L'inconvénient de cette dernière solution, cependant, est la nécessité de renforcer correctement le fil bobiné pour le protéger contre l'auto-déformation, ainsi que l'inductance plus faible par rapport aux bobines d’arrêt à noyaux (avec le même nombre de spires). L'utilisation du noyau permet en plus de régler l'inductance de la bobine d’arrêt en changeant sa position par rapport aux bobines environnantes. Selon les conditions de travail et l'application, il existe des structures équipées d'un circuit magnétique fermé – ce qu'on appelle bobines d’arrêt blindées et bobines d’arrêt à circuit magnétique ouvert.

L’application prévue et la méthode d'assemblage nécessitent l'utilisation de divers types d'éléments passifs de différentes formes et modes d'enroulement du fil. Les types de bobines d’arrêt les plus courants sont énumérés ci-dessous :

  • Bobines d’arrêt SMD;
  • Bobines d’arrêt THT;
  • Bobines d’arrêt de compensation DMF.

Comment fonctionne une bobine d’arrêt ?

La bobine d’arrêt empêche les changements brusques de l'intensité du courant dus au champ magnétique créé autour du conducteur sous tension. Au moment d'un changement rapide de l'intensité du courant électrique circulant, le champ magnétique change également, ce qui, sous la forme de courants inverses, élimine le phénomène indésirable. La dite L'étranglement du courant est appelé auto-induction et il augmente proportionnellement aux changements du courant circulant.

L’inductance est le paramètre le plus important de la bobine d’arrêt, qui parle de facto de la capacité à générer un champ magnétique qui génère un courant inverse. Afin de faire la sélection appropriée, il faut également prendre en compte la résistance du réacteur et le courant de fonctionnement admissible. Un autre paramètre qui décrit les propriétés de la bobine est la qualité. Elle détermine la capacité d'étouffer les flux avec des fréquences s'écartant de sa propre fréquence de résonance.

L'unité qui caractérise la bobine est Henr [H]. Cette unité dit qu'un changement de 1 ampère de courant par seconde induit une tension de 1 volt.

L'augmentation de l'inductance de la bobine peut être influencée par :

  • l’augmentation du nombre de tours et leur surface ;
  • la sélection d'un matériau approprié avec une perméabilité relative élevée pour la structure du cœur ;
  • le raccourcissement de sa longueur.

Application des bobines d’arrêt et leur fonction

Les appareils qui utilisent les éléments d'induction analysés nous entourent partout. Par conséquent, il vaut la peine de savoir où nous pouvons les trouver. Voici quelques exemples.

  • Systèmes d'entraînement équipés d'onduleurs – filtrage des perturbations résultant du contrôle de la vitesse du moteur à l'aide d'un convertisseur de fréquence ;
  • Tous types d'enceintes – une bobine d’arrêt anti-parasitage améliore significativement les qualités acoustiques du son généré ;
  • Batteries capacitives – une bobine d’arrêt en tant qu'éléments de protection pour les condensateurs.

Bobine classique et bobine d’arrêt – différences fondamentales

Les bobines d’arrêt sont incluses dans le groupe des bobines inductives. Pour cette raison, les termes bobine d'arrêt – bobine ont été utilisés de manière interchangeable. À ce stade, cependant, il convient de noter que toutes les bobines ne sont pas des bobines d’arrêt. Ces éléments diffèrent principalement par la manière dont ils sont utilisés dans le système électrique. Le réacteur n'est qu'une bobine dont la tâche est d'empêcher le phénomène indésirable de modification de l'intensité du courant. Une autre utilisation d'une bobine (par exemple dans les électro-aimants comme source d'attraction d'éléments métalliques) signifie que cet élément ne peut pas être inclus dans le groupe des bobines d’arrêt.

Perte de puissance dans les bobines d’arrêt

La principale raison des pertes de puissance dans les bobines est la résistance du fil de bobinage. Cela provoque un échauffement de la bobine et une modification des propriétés magnétiques du noyau. Il est particulièrement dangereux en cas de courants élevés, car il peut endommager les composants électroniques et, par conséquent, entraîner la défaillance de l'ensemble du système.

Un autre détail important est la précision de la construction de la bobine. Le soin apporté à l'enroulement du fil ou les écarts appropriés entre les spires successives ont un impact fondamental sur la qualité du champ magnétique. Sa dispersion est une perte mesurable de l'efficacité de la bobine d’arrêt. Il est à noter qu'un serpentin mal réalisé peut générer de la chaleur supplémentaire, ce qui augmente le risque de surchauffe du circuit décrit ci-dessus.

La qualité du noyau lui-même a également une grande influence sur la perte de puissance. Ses performances inégales peuvent conduire à la génération d'écarts importants des paramètres réels par rapport aux valeurs nominales

Bobines d’arrêt – une sélection appropriée

En résumant, les bobines d’arrêt sont utilisées dans les appareils qui nécessitent la suppression des variations brusques de courants, le filtrage des signaux ou la protection contre les surcharges causées par les courants harmoniques. En raison de la très large application et des paramètres spécifiques à chaque bobine, une attention particulière doit être portée à la sélection de l'élément de circuit approprié. Seule une bobine d’arrêt avec une inductance appropriée et conçue pour fonctionner avec une intensité de courant spécifique peut répondre aux exigences. Par conséquent, le choix d'éléments aussi importants d'un circuit électronique ne doit pas être guidé uniquement par des aspects économiques. Il vaut la peine de parier sur un assortiment de fabricants éprouvés qui répondront aux exigences de qualité et permettront un fonctionnement à long terme et sans défaillance.

Produits: 23 280

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
LBMF1608T100K | Inductance: bobine; SMD; 0603; 10uH; 80mA; R: 360mΩ; ±10%; LB; ferrite
Inductance: bobine; SMD; 0603; 10uH; 80mA; R: 360mΩ; ±10%; LB; ferrite
Marque du fabricant: LBMF1608T100K
Fabricant: TAIYO YUDEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.03 USD
80143 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
H1102NL | Transformateur: LAN; SMD; -1,1dB; Réseau: Ethernet 10/100Mbps
Transformateur: LAN; SMD; -1,1dB; Réseau: Ethernet 10/100Mbps
Marque du fabricant: H1102NL
Fabricant: PULSE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.93 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.93 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.73 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.73 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.50 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.50 USD
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 1.32 USDPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 1.32 USD
Prix net pour les quantités de 80 pcs - 1.01 USDPrix brut pour les quantités de 80 pcs - 1.01 USD
Prix net pour les quantités de 120 pcs - 0.87 USDPrix brut pour les quantités de 120 pcs - 0.87 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.71 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.71 USD
Prix net pour les quantités de 240 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 240 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 280 pcs - 0.67 USDPrix brut pour les quantités de 280 pcs - 0.67 USD
Prix net pour les quantités de 520 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 520 pcs - 0.64 USD
4278 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NRS4018T220MDGJ | Inductance: bobine; SMD; 22uH; Iservice: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS
Inductance: bobine; SMD; 22uH; Iservice: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS
Marque du fabricant: NRS4018T220MDGJ
Fabricant: TAIYO YUDEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 3500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 3500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.06 USD
52837 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LQG15HN8N2J02D | Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%; LQG
Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%; LQG
Marque du fabricant: LQG15HN8N2J02D
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USD
60694 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
B82790S0513N201 | Inductance: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 42VAC
Inductance: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 42VAC
Marque du fabricant: B82790S0513N201
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.78 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.78 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.67 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.67 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.52 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.52 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.38 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.21 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.21 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.88 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.88 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.80 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.80 USD
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 0.77 USDPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 0.77 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.72 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.72 USD
5530 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LM-NP-1001-B1L | Transformateur: audio; Z: 600Ω; Renroul.prim: 66Ω; Renroul.sec: 66Ω
Transformateur: audio; Z: 600Ω; Renroul.prim: 66Ω; Renroul.sec: 66Ω
Marque du fabricant: LM-NP-1001-B1L
Fabricant: BOURNS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.17 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.17 USD
Prix net pour les quantités de 28 pcs - 1.91 USDPrix brut pour les quantités de 28 pcs - 1.91 USD
Prix net pour les quantités de 112 pcs - 1.81 USDPrix brut pour les quantités de 112 pcs - 1.81 USD
457 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
IHLP2525CZER4R7M01 | Inductance: bobine; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Inductance: bobine; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Marque du fabricant: IHLP2525CZER4R7M01
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.55 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.34 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.34 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.32 USD
6883 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LQG15HN5N6S02D | Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 5,6nH; 600mA; R: 0,18Ω; LQG
Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 5,6nH; 600mA; R: 0,18Ω; LQG
Marque du fabricant: LQG15HN5N6S02D
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 40000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 100000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 100000 pcs - 0.01 USD
53273 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LQM18DN100M70L | Inductance: multicouche; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Inductance: multicouche; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Marque du fabricant: LQM18DN100M70L
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.04 USD
730 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NRS4018T100MDGJ | Inductance: bobine; SMD; 10uH; Iservice: 1,2A; R: 150mΩ; ±20%; NRS
Inductance: bobine; SMD; 10uH; Iservice: 1,2A; R: 150mΩ; ±20%; NRS
Marque du fabricant: NRS4018T100MDGJ
Fabricant: TAIYO YUDEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 3500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 3500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 10500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10500 pcs - 0.06 USD
35081 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
IHLP2525CZER100M01 | Inductance: bobine; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Inductance: bobine; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; -55÷125°C
Marque du fabricant: IHLP2525CZER100M01
Fabricant: VISHAY
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.67 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.67 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.62 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.59 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.59 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.54 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.54 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.34 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.34 USD
10777 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MLZ2012M100WT000 | Inductance: ferrite; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%
Inductance: ferrite; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%
Marque du fabricant: MLZ2012M100WT000
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 USD
7943 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
DLA10-N | Inductance: axial; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Inductance: axial; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Marque du fabricant: DLA10-N
Fabricant: FERROCORE
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USD
8810 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
LQG15HN9N1J02D | Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 9,1nH; 500mA; R: 0,27Ω; ±5%; LQG
Inductance: bobine à air; SMD; 0402; 9,1nH; 500mA; R: 0,27Ω; ±5%; LQG
Marque du fabricant: LQG15HN9N1J02D
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 30000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 50000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 50000 pcs - 0.01 USD
43229 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
RLB0914-101KL | Inductance: bobine; THT; 100uH; 1A; R: 0,28Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; H: 12mm
Inductance: bobine; THT; 100uH; 1A; R: 0,28Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; H: 12mm
Marque du fabricant: RLB0914-101KL
Fabricant: BOURNS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 7 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 7 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 2600 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 2600 pcs - 0.17 USD
3382 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NRS5040T4R7NMGK | Inductance: bobine; SMD; 4,7uH; Iservice: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Inductance: bobine; SMD; 4,7uH; Iservice: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Marque du fabricant: NRS5040T4R7NMGK
Fabricant: TAIYO YUDEN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 4500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 4500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.09 USD
21111 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SM-LP-5001E | Transformateur: LAN; 600Ω; Engren: 1: 1
Transformateur: LAN; 600Ω; Engren: 1: 1
Marque du fabricant: SM-LP-5001E
Fabricant: BOURNS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.51 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.51 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.01 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.01 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.88 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.88 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.80 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.80 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.76 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.76 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.73 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.73 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 1.69 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 1.69 USD
Prix net pour les quantités de 800 pcs - 1.67 USDPrix brut pour les quantités de 800 pcs - 1.67 USD
Prix net pour les quantités de 1200 pcs - 1.64 USDPrix brut pour les quantités de 1200 pcs - 1.64 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 1.63 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 1.63 USD
5467 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
DE1207-100 | Inductance: bobine; SMD; 100uH; 2,1A; R: 151mΩ; ±20%; 12x12x8mm
Inductance: bobine; SMD; 100uH; 2,1A; R: 151mΩ; ±20%; 12x12x8mm
Marque du fabricant: DE1207-100
Fabricant: FERROCORE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.22 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
4997 | Inductance: bobine à air; 0,22mH; 0,54Ω; Ø: 25mm; H: 12mm
Inductance: bobine à air; 0,22mH; 0,54Ω; Ø: 25mm; H: 12mm
Marque du fabricant: 4997
Fabricant: VISATON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.14 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.14 USD
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 3.72 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 3.72 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 3.31 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 3.31 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 3.10 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 3.10 USD
42 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LQW15AN4N7B00D | Inductance: bobine; SMD; 0402; 4,7nH; 750mA; R: 0,07Ω; LQW; 180mm
Inductance: bobine; SMD; 0402; 4,7nH; 750mA; R: 0,07Ω; LQW; 180mm
Marque du fabricant: LQW15AN4N7B00D
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.04 USD
4794 dans l'entrepôt TME