Ferrites annulaires

(640)

Les ferrites toriques appartiennent à la famille des filtres en ferrite, également appelés noyaux de ferrite. Ces filtres peuvent être de différentes tailles et formes, y compris la forme de cylindres avec une ouverture le long de leur axe de rotation ou des anneaux. On les trouve souvent aux extrémités de divers types de fils et de câbles, par exemple dans les souris d’ordinateur, des alimentations à impulsions ou sur des câbles USB, parfois même des deux côtés, à proximité des fiches, et donc également à proximité de l’entrée et de la sortie « dans » et « de » l’appareil spécifique.

Le principe de fonctionnement des ferrites toriques

Les filtres en ferrite, au sens le plus simple, sont utilisés pour supprimer le bruit haute fréquence dans les deux sens. Leur fonctionnement ne diffère presque pas des bobines d’arrêt ou des inducteurs couramment utilisés. Dans leurs applications, les ferrites sont principalement caractérisées par l’impédance, mais elles peuvent indirectement introduire une sorte de capacité et de résistance dans le système. Lorsqu’ils sont appliqués dans les conducteurs AC et DC, ils agissent comme un filtre passe-bas qui supprime les perturbations à haute fréquence et dissipent essentiellement leur énergie par conversion en énergie thermique, qui est ensuite transmise dans l’environnement. Ces interférences peuvent être le résultat, par exemple, de l’influence électromagnétique d’un autre appareil ou d’un système électronique situé à proximité du signal de sortie. Une situation typique comme celle-ci est pour les alimentations à découpage, qui est liée à la spécificité de leur fonctionnement et des courants de commutation à haute fréquence. Ces perturbations sont appelées perturbations électromagnétiques, dites bruit EMI (ang. Electromagnetic interference) ou RFI (ang. radio-frequency interference). Le courant qui traverse le conducteur, selon la loi d’Ampère, crée un champ magnétique autour de lui. En cas de perturbation du courant, ce champ n’est pas constant et fluctue, ce qui interagit alors avec le filtre en ferrite. Ceci, à son tour, supprime les perturbations du signal électrique qui surviennent dans un conducteur donné.

En termes simples, lorsque la fréquence de la perturbation augmente, l’impédance du conducteur sur lequel le noyau de ferrite est monté augmente. Cependant, ce n’est qu’à moitié vrai. Les ferrites ont des caractéristiques de fréquence, qui montrent les valeurs d’impédance les plus élevées des fréquences de tension oscillantes. Après avoir dépassé une certaine valeur de fréquence, leur impédance recommence à diminuer. Lors de la sélection de la ferrite torique appropriée, il est extrêmement important d’en choisir une avec les valeurs d’impédance les plus élevées pour les perturbations se produisant dans notre système. Afin de les trouver, et en même temps de choisir le bon filtre, vous pouvez mener des expériences et des recherches, par exemple en utilisant l’analyse de fréquence, autrement connue sous le nom d’analyse spectrale.

Sélection de ferrites toriques – à quoi faut-il faire attention ?

Lors de la conception du système électronique dans lequel on souhaite utiliser de la ferrites toriques il faut tenir compte du fait qu’elle est chauffée. Il est donc nécessaire d’assurer un refroidissement passif ou actif adéquat avec l’utilisation d’une circulation d’air forcée, par exemple par un ventilateur. Une valeur de courant élevée et des interférences à haute fréquence entraîneront non seulement l’émission d’une quantité importante de chaleur, mais peuvent également entraîner une saturation du noyau de ferrite, c’est-à-dire une diminution de son inductance jusqu’à 90%.

Application de ferrites toriques

Les noyaux de ferrite sont un moyen simple et peu coûteux d’appliquer une filtration passe-bas à une infrastructure de câbles déjà existante, par exemple en créant une self ou, en d’autres termes, une inductance. Dans le cas des ferrites toriques il suffit d’enrouler le conducteur plusieurs fois, généralement 5 à 7, par le centre autour de l’anneau pour assurer une filtration adéquate contre les interférences à haute fréquence.

Les ferrites toriques peuvent être trouvées dans le câblage externe, mais les filtres en ferrite se trouvent également souvent à l’intérieur de divers appareils, par exemple sous la forme de billes de ferrite ou de bobines d’arrêt, comme filtres pour l’alimentation entrante, mais aussi pour filtrer les signaux directement sur les PCB, à proximité des transistors, des microprocesseurs et d’autres circuits intégrés ainsi que des connecteurs.

L’utilisation de filtres en ferrite s’avère également utile pour les appareils pouvant émettre de l’énergie radiofréquence, car dans ce cas, le câble peut se comporter comme une antenne, de sorte que le signal transmis par celui-ci sera perturbé. Ce phénomène peut entraîner un comportement inattendu des appareils alimentés. Le même phénomène peut également se produire pour les câbles de signal, ce qui peut provoquer des distorsions de communication entre les circuits intégrés.

Lors de la sélection de la ferrite torique appropriée, il convient de prêter attention à plusieurs facteurs, en fonction de l’application spécifique, des courants circulant dans le conducteur, ainsi que de l’espace dont nous disposons, par exemple dans le boîtier d’un appareil donné. Les dimensions du filtre peuvent être prises en compte, y compris le trou interne, qui doit permettre de faire passer plusieurs fois par son centre un câble d’un diamètre donné, le matériau du noyau, qui se traduira par ses caractéristiques de fréquence et le facteur d’inductance. Avant de choisir un noyau de ferrite spécifique, il convient également de lire sa documentation technique détaillée fournie par le fabricant, qui contiendra toutes les informations les plus importantes, ainsi que les caractéristiques susmentionnées.

Produits: 640

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
T130-2 | Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 19,8mm; Øext: 33mm; 11nH
Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 19,8mm; Øext: 33mm; 11nH
Marque du fabricant: T130-2
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.21 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.21 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 2.66 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 2.66 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 2.31 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 2.31 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 2.23 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 2.23 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 2.17 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 2.17 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 2.12 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 2.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 2.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 2.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 2.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 2.06 USD
438 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
B64290L0618X830 | Ferrite: torique; Long: 10mm; Øint: 14,8mm; Øext: 25,3mm; 4620nH
Ferrite: torique; Long: 10mm; Øint: 14,8mm; Øext: 25,3mm; 4620nH
Marque du fabricant: B64290L0618X830
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.42 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.42 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.19 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.19 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.05 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.05 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.88 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.88 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.76 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.76 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.67 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.67 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.60 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.60 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.59 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.59 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.54 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.54 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.51 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.51 USD
4538 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T184-26 | Ferrite: torique; Long: 18mm; Øint: 24,1mm; Øext: 46,7mm; 169nH
Ferrite: torique; Long: 18mm; Øint: 24,1mm; Øext: 46,7mm; 169nH
Marque du fabricant: T184-26
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.59 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.59 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 3.81 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 3.81 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 3.53 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 3.53 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 3.40 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 3.40 USD
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 3.32 USDPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 3.32 USD
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 3.26 USDPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 3.26 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 3.21 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 3.21 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 3.18 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 3.18 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T106-2 | Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 13,5nH
Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 13,5nH
Marque du fabricant: T106-2
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.52 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.52 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.96 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.96 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.66 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.66 USD
Prix net pour les quantités de 140 pcs - 1.51 USDPrix brut pour les quantités de 140 pcs - 1.51 USD
633 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
B64290L0048X830 | Ferrite: torique; Long: 12,5mm; Øint: 20,5mm; Øext: 34mm; 5460nH
Ferrite: torique; Long: 12,5mm; Øint: 20,5mm; Øext: 34mm; 5460nH
Marque du fabricant: B64290L0048X830
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.05 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.05 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.21 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.21 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.97 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.97 USD
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 1.87 USDPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 1.87 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.82 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.82 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.69 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.69 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 1.57 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 1.57 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 1.48 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 1.48 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.46 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.46 USD
Prix net pour les quantités de 800 pcs - 1.40 USDPrix brut pour les quantités de 800 pcs - 1.40 USD
1679 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T130-26 | Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 19,8mm; Øext: 33mm; 81nH
Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 19,8mm; Øext: 33mm; 81nH
Marque du fabricant: T130-26
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.77 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.77 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.55 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.55 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.36 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.36 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.26 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.26 USD
164 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T300-2D | Ferrite: torique; Long: 25,4mm; Øint: 49,02mm; Øext: 77,22mm; 22,8nH
Ferrite: torique; Long: 25,4mm; Øint: 49,02mm; Øext: 77,22mm; 22,8nH
Marque du fabricant: T300-2D
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 32.55 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 32.55 USD
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 30.13 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 30.13 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 27.96 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 27.96 USD
1 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T157-2 | Ferrite: torique; Long: 14,5mm; Øint: 24,1mm; Øext: 39,9mm; 14nH
Ferrite: torique; Long: 14,5mm; Øint: 24,1mm; Øext: 39,9mm; 14nH
Marque du fabricant: T157-2
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 5.91 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 5.91 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 5.06 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 5.06 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 4.65 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 4.65 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 4.36 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 4.36 USD
Prix net pour les quantités de 60 pcs - 4.27 USDPrix brut pour les quantités de 60 pcs - 4.27 USD
Prix net pour les quantités de 120 pcs - 4.21 USDPrix brut pour les quantités de 120 pcs - 4.21 USD
Prix net pour les quantités de 240 pcs - 4.16 USDPrix brut pour les quantités de 240 pcs - 4.16 USD
188 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
B64290L0045X830 | Ferrite: torique; Long: 6,3mm; Øint: 9,6mm; Øext: 16mm; 2770nH
Ferrite: torique; Long: 6,3mm; Øint: 9,6mm; Øext: 16mm; 2770nH
Marque du fabricant: B64290L0045X830
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.79 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.65 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.65 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.58 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.58 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.30 USD
24 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
MS-157060-2 | Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 24mm; Øext: 40mm; 81nH; 500kHz
Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 24mm; Øext: 40mm; 81nH; 500kHz
Marque du fabricant: MS-157060-2
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.72 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.72 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 2.34 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 2.34 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.15 USD
Prix net pour les quantités de 36 pcs - 1.96 USDPrix brut pour les quantités de 36 pcs - 1.96 USD
Prix net pour les quantités de 72 pcs - 1.90 USDPrix brut pour les quantités de 72 pcs - 1.90 USD
Prix net pour les quantités de 108 pcs - 1.88 USDPrix brut pour les quantités de 108 pcs - 1.88 USD
Prix net pour les quantités de 216 pcs - 1.86 USDPrix brut pour les quantités de 216 pcs - 1.86 USD
Prix net pour les quantités de 432 pcs - 1.85 USDPrix brut pour les quantités de 432 pcs - 1.85 USD
18 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T106-26 | Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 93nH
Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 93nH
Marque du fabricant: T106-26
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.67 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.67 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.40 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.40 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.29 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.29 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.21 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.21 USD
Prix net pour les quantités de 70 pcs - 1.15 USDPrix brut pour les quantités de 70 pcs - 1.15 USD
Prix net pour les quantités de 140 pcs - 1.13 USDPrix brut pour les quantités de 140 pcs - 1.13 USD
Prix net pour les quantités de 420 pcs - 1.12 USDPrix brut pour les quantités de 420 pcs - 1.12 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
TX42/26/13-3E25 | Ferrite: torique; Øint: 25,9mm; Øext: 42,1mm; Mat.du noyau: 3E25
Ferrite: torique; Øint: 25,9mm; Øext: 42,1mm; Mat.du noyau: 3E25
Marque du fabricant: TX42/26/13-3E25
Fabricant: FERROXCUBE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.18 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 3.59 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 3.59 USD
Prix net pour les quantités de 28 pcs - 3.29 USDPrix brut pour les quantités de 28 pcs - 3.29 USD
Prix net pour les quantités de 140 pcs - 3.09 USDPrix brut pour les quantités de 140 pcs - 3.09 USD
Prix net pour les quantités de 280 pcs - 3.02 USDPrix brut pour les quantités de 280 pcs - 3.02 USD
172 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T106-52 | Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 95nH
Ferrite: torique; Long: 11,1mm; Øint: 14,5mm; Øext: 26,9mm; 95nH
Marque du fabricant: T106-52
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.55 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.55 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.29 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.29 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.22 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.22 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 1.13 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 1.13 USD
Prix net pour les quantités de 70 pcs - 1.10 USDPrix brut pour les quantités de 70 pcs - 1.10 USD
Prix net pour les quantités de 140 pcs - 1.08 USDPrix brut pour les quantités de 140 pcs - 1.08 USD
Prix net pour les quantités de 280 pcs - 1.07 USDPrix brut pour les quantités de 280 pcs - 1.07 USD
245 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T50-2 | Ferrite: torique; Long: 4,83mm; Øint: 7,7mm; Øext: 12,7mm; 4,9nH
Ferrite: torique; Long: 4,83mm; Øint: 7,7mm; Øext: 12,7mm; 4,9nH
Marque du fabricant: T50-2
Fabricant: MICROMETALS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.94 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.94 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.62 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.56 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.56 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.49 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.48 USD
531 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
B64290L0038X830 | Ferrite: torique; Long: 4mm; Øint: 6mm; Øext: 10mm; Mat.du noyau: N30
Ferrite: torique; Long: 4mm; Øint: 6mm; Øext: 10mm; Mat.du noyau: N30
Marque du fabricant: B64290L0038X830
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
5974 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
RT-310-190-70 | Ferrite: torique; Long: 7mm; Øint: 19mm; Øext: 31mm; 35Ω
Ferrite: torique; Long: 7mm; Øint: 19mm; Øext: 31mm; 35Ω
Marque du fabricant: RT-310-190-70
Fabricant: RICHCO
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.76 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.76 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.22 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.22 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.05 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.05 USD
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 0.98 USDPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 0.98 USD
112 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
TX25/15/10-3E27 | Ferrite: torique; Øint: 14mm; Øext: 25,8mm; Mat.du noyau: 3E27
Ferrite: torique; Øint: 14mm; Øext: 25,8mm; Mat.du noyau: 3E27
Marque du fabricant: TX25/15/10-3E27
Fabricant: FERROXCUBE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.91 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.91 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.68 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.68 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.16 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.16 USD
Prix net pour les quantités de 72 pcs - 1.07 USDPrix brut pour les quantités de 72 pcs - 1.07 USD
Prix net pour les quantités de 144 pcs - 1.04 USDPrix brut pour les quantités de 144 pcs - 1.04 USD
Prix net pour les quantités de 288 pcs - 1.02 USDPrix brut pour les quantités de 288 pcs - 1.02 USD
Prix net pour les quantités de 576 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 576 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 1152 pcs - 0.99 USDPrix brut pour les quantités de 1152 pcs - 0.99 USD
883 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T41X15X27 | Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 27mm; Øext: 41mm; TF
Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 27mm; Øext: 41mm; TF
Marque du fabricant: T41X15X27
Fabricant: FERROCORE
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.58 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.58 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.41 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.41 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.35 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.35 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.20 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.20 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.08 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.08 USD
247 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
T25X12X15 | Ferrite: torique; Long: 12mm; Øint: 15mm; Øext: 25mm; TF
Ferrite: torique; Long: 12mm; Øint: 15mm; Øext: 25mm; TF
Marque du fabricant: T25X12X15
Fabricant: FERROCORE
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.86 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.86 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.70 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.70 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.35 USD
498 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
B64290L0674X087 | Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 23mm; Øext: 36mm; 2940nH
Ferrite: torique; Long: 15mm; Øint: 23mm; Øext: 36mm; 2940nH
Marque du fabricant: B64290L0674X087
Fabricant: TDK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.57 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.57 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 3.97 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 3.97 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 3.78 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 3.78 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 3.60 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 3.60 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 3.48 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 3.48 USD
54 dans l'entrepôt TME