optocoupleurs - sortie analogique

(170)

Les optocoupleurs sont une combinaison d’un composant optoélectronique (un phototransistor) et d’un composant électroluminescent (généralement les LED). Ils sont utilisés pour isoler les circuits, généralement dans les contrôleurs, où ils évitent les interférences avec le fonctionnement des circuits numériques par les courants et les pointes de tension induits lors de la connexion et de la déconnexion de charges plus importantes (par exemple inductives, telles que relais électromagnétiques).

Paramètres et utilisation des optocoupleurs avec sortie analogique

Le fonctionnement de l’optocoupleur et sa mise en œuvre dans le circuit est simple, car il s’agit de manipulation de la LED tandis que les broches de l’élément sont reliées à l’émetteur et au collecteur du phototransistor. Le courant de base dépendra ici de l’intensité de la lumière tombant sur la structure photosensible, de sorte que le fonctionnement du composant n’est pas binaire, mais analogique. Cela permet au concepteur d’utiliser les principes de base de la construction de circuits électroniques. Par conséquent : l’optocoupleur présente une amplification significative et peut aider à contrôler les récepteurs qui nécessitent des courants relativement élevés pour fonctionner. Par conséquent, l’un des paramètres clés des optocoupleurs est le CTR (en anglais Current Transfer Ratio), c’est-à-dire le rapport du courant entre l’entrée et la sortie de l’élément. Les modèles de composants sélectionnés utilisent la combinaison Darlington, qui améliore encore le gain de l’optocoupleur.

Les propriétés importantes des optocoupleurs incluent également la vitesse d’activation (temps) qui détermine le délai entre l’application de la tension à l’entrée optoélectrique et l’ouverture du canal entre l’entrée du collecteur et l’émetteur du phototransistor. De même, les fabricants de composants spécifient également un temps d’arrêt. Ces éléments de spécification déterminent si un élément fonctionnera dans une application donnée.

Les optocoupleurs sont disponibles dans de nombreux formats de boîtiers, à la fois pour le montage traversant (THT) et le montage en surface (SMD), principalement dans des boîtiers de type IC. Il convient de souligner qu’ils sont disponibles en versions multicanaux (2, 3 ou 4 canaux mutuellement séparés). Ils offrent souvent un fil séparé court-circuité à la base du phototransistor, ce qui permet un contrôle indépendant du flux de courant à la sortie, un réglage fin des circuits, etc.

Applications d’optocoupleurs

Comme nous avons déjà mentionné, l’isolation du circuit est une caractéristique la plus importante des optocoupleurs, qui détermine la plupart de leurs applications. De cette façon, ils évitent les dommages potentiels causés par les ondulations ou les pointes de tension. Cela les rend également idéaux pour les circuits dont la tâche est de modifier proportionnellement la tension entre le pilote et le récepteur. Cette propriété est utilisée dans la transmission de signaux, par exemple dans les systèmes de contrôle dans le domaine de l’automatisation industrielle et grand public, en particulier lors du contrôle du fonctionnement des moteurs, des servomécanismes et des actionneurs. Ils peuvent également être utilisés pour la conversion de niveaux logiques. Puisqu’ils peuvent fonctionner à haute fréquence, ils sont souvent utilisés dans les appareils de télécommunications, en particulier dans les situations où il existe un risque d’interférence important dans les lignes de transmission. Une telle situation se produit, par exemple, dans les parcs machines modernes et centralisés, où l’isolement est nécessaire entre les circuits de communication (RS-232, RS-485, PROFIBUS, PROFINET etc.) et les serveurs chargés de superviser le fonctionnement de plusieurs équipements. Une application similaire des composants optoélectroniques peut être trouvée dans les réseaux de type Ethernet.

Les propriétés d’isolation (de séparation) permettent l’utilisation d’optocoupleurs dans les systèmes de rétroaction où un système sensible équipé d’un convertisseur A/N contrôle les circuits où des interférences importantes peuvent se produire – par exemple sur les lignes de capteurs analogiques. Ces fonctions comprennent dans les alimentations où ils permettent de réguler la puissance de l’appareil en surveillant en permanence la tension et le courant. Ils permettent également de créer des circuits de protection dans le domaine de la protection contre les surintensités, la protection contre les courts-circuits, etc.

Il convient également de mentionner que les optocoupleurs sont un élément important de nombreux dispositifs médicaux, par exemple les moniteurs de fonctions vitales, ECG, etc. Là, l’isolement entre le réseau électrique et les éléments en contact avec le patient est particulièrement important.

Produits: 170

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
NEW
DPC817D-A-TU | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; DIP4
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; DIP4
Marque du fabricant: DPC817D-A-TU
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USD
878 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
DPC817S-B-TR | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Marque du fabricant: DPC817S-B-TR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USD
2575 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
DPC817S-C-TR | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Marque du fabricant: DPC817S-C-TR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-224-500E | Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 3kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 3kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: ACPL-224-500E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.39 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.39 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.14 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.14 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.02 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.02 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.81 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.81 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.74 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.74 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.62 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.59 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.59 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.56 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.56 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.53 USD
36 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-847-300E | Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Photocoupleur; SMD; Ch: 4; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Marque du fabricant: ACPL-847-300E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.90 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.90 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.55 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.55 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.41 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.41 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 1.24 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 1.24 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.04 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.04 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.96 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.96 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.90 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.90 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.85 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.85 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.82 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.82 USD
467 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-217-50DE | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: ACPL-217-50DE
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.62 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.62 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.52 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.52 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.20 USD
1318 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
PC452J00000F | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington; Uisol: 3,75kV; Uce: 350V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: Darlington; Uisol: 3,75kV; Uce: 350V
Marque du fabricant: PC452J00000F
Fabricant: SHARP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.05 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.05 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.94 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.94 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.88 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.88 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.82 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.82 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.76 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.76 USD
1888 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-227-50BE | Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 3kV; Uce: 80V
Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 3kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: ACPL-227-50BE
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.22 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 1.00 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 1.00 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.90 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.90 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.70 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.70 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.54 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.54 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.51 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.51 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.49 USD
2046 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
DPC816S-A-TR | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V; SL-4
Marque du fabricant: DPC816S-A-TR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.05 USD
1994 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
HCPL-817-00AE | Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Marque du fabricant: HCPL-817-00AE
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 30 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 30 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.15 USD
2190 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
HCPL-814-500E | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: HCPL-814-500E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.21 USD
2277 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
DPC817L-C-TR | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 5V
Marque du fabricant: DPC817L-C-TR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.04 USD
4000 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-827-00CE | Photocoupleur; THT; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Photocoupleur; THT; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Marque du fabricant: ACPL-827-00CE
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.77 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.77 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 0.61 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 0.61 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.58 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.58 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.53 USD
Prix net pour les quantités de 40 pcs - 0.49 USDPrix brut pour les quantités de 40 pcs - 0.49 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.36 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-355JC-000E | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: driver IGBT; Uisol: 5kV; SO16; tube
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: driver IGBT; Uisol: 5kV; SO16; tube
Marque du fabricant: ACPL-355JC-000E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 7.80 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 7.80 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 6.52 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 6.52 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 5.91 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 5.91 USD
Prix net pour les quantités de 45 pcs - 5.02 USDPrix brut pour les quantités de 45 pcs - 5.02 USD
Prix net pour les quantités de 135 pcs - 4.69 USDPrix brut pour les quantités de 135 pcs - 4.69 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
ACPL-355JC-500E | Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: driver IGBT; Uisol: 5kV; SO16; bande
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: driver IGBT; Uisol: 5kV; SO16; bande
Marque du fabricant: ACPL-355JC-500E
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 8.09 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 8.09 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 6.21 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 6.21 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 5.45 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 5.45 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 5.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 5.14 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 4.73 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 4.73 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 70V
Marque du fabricant: HCPL-817-50AE
Fabricant: BROADCOM (AVAGO)
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 7000 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 7000 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.16 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: LTV-816S-TA1-B
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.36 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.36 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.06 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
Photocoupleur; SMD; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 3,75kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: LTV-217-C-G
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.60 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.60 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.09 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
Photocoupleur; THT; Ch: 1; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 80V
Marque du fabricant: ISP817BX
Fabricant: ISOCOM
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.21 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
1185 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NEW
Photocoupleur; SMD; Ch: 2; OUT: transistors; Uisol: 5kV; Uce: 35V
Marque du fabricant: LTV-827S
Fabricant: LITEON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 4800 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 4800 pcs - 0.13 USD