Relais temporisés

(1 439)

Les relais temporisés sont des composants qui pour leur fonctionnement utilisent un relais comme actionneur et un système de commande qui sert à activer, éteindre ou commuter ce relais selon une certaine fonction dépendant de la variable de temps. Malgré le développement des automates programmables PLC (ang. Programmable Logic Controller), les relais temporisés sont encore largement utilisés dans les systèmes d’automatisation ainsi que dans les installations domestiques et industrielles, y compris pour contrôler l’éclairage, la ventilation, les feux de circulation ou les installations de chauffage.

Application de relais

Les relais sont utilisés pour commuter les circuits électriques. Grâce au signal électrique avec une puissance assez faible ils permettent de commuter les contacts d’un circuit de forte puissance avec une valeur de tension et/ou de courant élevée. Un relais électromécanique ordinaire se compose d’une bobine spéciale placée sur un noyau ferromagnétique, d’une ancre reliée aux contacts et aux contacts de fonctionnement. L’alimentation de la bobine permet de créer un champ électromagnétique qui attire l’ancre vers elle, qui à son tour est connectée aux contacts qui peuvent activer, éteindre ou commuter des circuits électriques. Il peut y avoir plusieurs contacts exécutifs dans un même relais, il est donc possible de contrôler plusieurs circuits électriques simultanément. Il existe également des relais électroniques, également appelés semiconducteurs ou relais SSR (en anglais Solid State Relay) qui n’ont pas de contacts mécaniques. Pour cette raison, leur durabilité est incomparablement plus longue. Cependant, ils présentent certains inconvénients, par exemple ils génèrent une quantité importante de chaleur ou permettent une faible fuite de courant.

Fonctions relais temporisés

Les relais temporisés sont en outre équipés d’un système électronique qui contrôle l’activation des contacts exécutifs en fonction du mode de fonctionnement sélectionné et de la valeur de la variable de temps, qui est définie par l’utilisateur. Ces composants peuvent se présenter sous la forme de relais à fonction unique remplissant une fonction spécifique, par exemple à allumage retardé ou multifonctionnel, dans lesquels l’utilisateur a le choix parmi les fonctions disponibles du relais qu’il souhaite utiliser. Il est également possible de rencontrer des relais à deux temps, dans le cas desquels nous disposons de deux variables de temps.

Relais temporisés à déclenchement temporisé et cycliques

Les fonctions les plus courantes des relais temporisés sont : activation pour une durée définie, fonctionnement cyclique symétrique, enclenchement et déclenchement retardés, temporisation étoile-triangle, génération d’impulsions ou fonctionnement cyclique avec deux temps indépendants. Ce n’est qu’une partie des fonctions remplies par les relais mais il y en a plus, selon le choix d’un modèle spécifique. Les réglages de l’heure et la sélection des fonctions que l’appareil exécutera peuvent être programmés à l’aide de boutons, de commutateurs DIP (dans le cas de relais analogiques) ou de boutons (dans le cas de relais numériques avec affichage LED). Grâce à l’évolution de la technologie, il existe désormais également des relais qui peuvent être programmés à l’aide de la technologie NFC ou d’une application mobile dédiée avec une interface graphique, grâce à laquelle la programmation du relais lui-même est assez intuitive.

Des données détaillées sur les fonctions, ainsi que des graphiques de leurs évolutions temporelles exemplaires peuvent être trouvées dans la documentation technique d’un relais donné, bien que généralement les données de base se trouvent également sur son boîtier. Ces éléments disposent parfois d’une entrée de commande supplémentaire, de sorte qu’il est possible d’obtenir des chronologies plus avancées d’enclenchement de déclenchement et de commutation des circuits électriques.

Sélection des relais temporisés

La variable de temps est l’un des paramètres les plus importants qui peuvent être définis dans les relais temporisés. Dans le cas d’un composant où cela est fait avec les boutons, d’habitude il y a un bouton appelé la plage de temps et un autre appelé le réglage de l’heure. Le temps mesuré, c’est-à-dire la valeur de la variable temps, est le résultat de la multiplication de la plage de temps et de la mise à l’heure. Lors de la sélection du relais approprié pour une application donnée, il est nécessaire de faire attention à la valeur maximale et minimale de la variable de temps qui peut être définie. Elle peut varier de quelques fractions de seconde jusqu’à plusieurs dizaines de jours voire un an.

Relais temporisés 12V et 230V

En choisissant un relais temporisé, comme dans le cas d’un relais ordinaire, il est nécessaire de faire attention à la tension d’alimentation à laquelle il est destiné. La valeur de tension correcte est importante mais il faut également prendre en considération le type de courant, qui peut être DC (ang. Direct Current) ou AC (ang. Alternating Current). Cependant, il existe des relais temporisés universels qui utilisent des alimentations à impulsions pour un bon fonctionnement, grâce auxquels ils peuvent fonctionner dans des systèmes avec une alimentation de 12V à 230V AC / DC. Évidemment, il est interdit de dépasser la valeur de courant maximale, donnée par le fabricant, pouvant circuler dans un tel relais, car cela pourrait entraîner son endommagement permanent et son mauvais fonctionnement. Dans le cas des relais, le défaut le plus courant est le soudage des contacts entre eux ou leur grillage, ce qui est particulièrement vulnérable aux relais de commutation de circuits à haute puissance et à forts courants, de sorte que leur commutation ultérieure est impossible.

Les relais temporisés peuvent être mis en différents boîtiers. Il existe des boîtiers d’installation, le plus souvent utilisés dans les appareillages de construction, ainsi que des boîtiers industriels, qui sont le plus souvent modulables, ce qui signifie qu’ils peuvent être agrandis, mais aussi que le module horaire d’un tel appareil peut être déconnecté, ce qui rend le temporisateur commence à fonctionner comme un relais ordinaire, sans possibilité d’activer ou de désactiver les circuits électriques selon la fonction qui dépend du temps sélectionné. La méthode de montage la plus populaire, principalement dans l’automatisation industrielle, est le montage sur un rail DIN. Les relais temporisés sont également disponibles avec montage encastré, montage en surface, montage sur panneau, montage sur circuit imprimé PCB (ang. Printed Circuit Board) ou montage à vis.

Évidemment, comme tous les autres composants électroniques, les relais temporisés ont également des plages de températures spécifiques dans lesquelles ils peuvent fonctionner. Certains, sinon la plupart de ces appareils, seront finalement placés dans des conditions de température constantes et conviviales proches de la température ambiante. Cependant, certaines applications peuvent nécessiter un fonctionnement à des températures négatives ou dans un environnement où la température sera élevée de manière considérable. Il existe des relais temporisés qui peuvent fonctionner à des températures aussi basses que -40 °C, mais également dans les températures extrêmement élevées jusqu’à 125 °C.

Produits: 1 439

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
80.11.0.240.0000 | Relais de temps; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A; Ualim: 24÷240VAC
Relais de temps; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/10A; Ualim: 24÷240VAC
Marque du fabricant: 80.11.0.240.0000
Fabricant: FINDER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 44.89 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 44.89 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 42.20 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 42.20 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 39.51 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 39.51 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 36.82 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 36.82 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 34.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 34.14 USD
99 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
RS | Molette pour relais de temps
Molette pour relais de temps
Marque du fabricant: RS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.06 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.06 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 1.82 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 1.82 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.70 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.70 USD
785 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT8N | Relais de temps; 0,05s÷100h; DPDT/ SPDT + SPDT; Ualim: 24÷240VDC
Relais de temps; 0,05s÷100h; DPDT/ SPDT + SPDT; Ualim: 24÷240VDC
Marque du fabricant: AT8N
Fabricant: AUTONICS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 22.27 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 22.27 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 19.08 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 19.08 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 16.97 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 16.97 USD
277 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MI2R20660M | Relais de temps; max 60min; DPDT; 250VAC/16A; MI2R; à vis; PIN: 6
Relais de temps; max 60min; DPDT; 250VAC/16A; MI2R; à vis; PIN: 6
Marque du fabricant: MI2R20660M
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 24.89 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 24.89 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 22.26 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 22.26 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 19.65 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 19.65 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
600XU-A-1-CU | Relais de temps; 0,1s÷3h; 20÷240VAC; 12÷240VDC; pour rail DIN
Relais de temps; 0,1s÷3h; 20÷240VAC; 12÷240VDC; pour rail DIN
Marque du fabricant: 600XU-A-1-CU
Fabricant: SELEC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 17.00 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 17.00 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 15.96 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 15.96 USD
159 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
80.01.0.240.0000 | Relais de temps; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC
Relais de temps; 0,1s÷24h; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC
Marque du fabricant: 80.01.0.240.0000
Fabricant: FINDER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 71.22 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 71.22 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 62.62 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 62.62 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 56.44 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 56.44 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 52.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 52.14 USD
90 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MTR17-A07-U240-116 | Relais de temps; 1s÷100h; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC; MTR
Relais de temps; 1s÷100h; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC; MTR
Marque du fabricant: MTR17-A07-U240-116
Fabricant: DOBRY CZAS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 29.03 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 29.03 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 27.42 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 27.42 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 25.94 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 25.94 USD
100 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CRM-91H /UNI | Relais de temps; 0,1s÷10jours; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC
Relais de temps; 0,1s÷10jours; SPDT; 250VAC/16A; Ualim: 12÷240VAC
Marque du fabricant: CRM-91H /UNI
Fabricant: ELKO EP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 37.99 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 37.99 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 35.47 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 35.47 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 32.04 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 32.04 USD
74 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AT11DN | Relais de temps; 0,05s÷100h; DPDT; 250VAC/5A,30VDC/5A; PIN: 11
Relais de temps; 0,05s÷100h; DPDT; 250VAC/5A,30VDC/5A; PIN: 11
Marque du fabricant: AT11DN
Fabricant: AUTONICS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 23.60 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 23.60 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 20.23 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 20.23 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 17.98 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 17.98 USD
282 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MTR17-A07-U240-208 | Relais de temps; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A; Ualim: 12÷240VAC
Relais de temps; 1s÷100h; SPDT x2; 250VAC/8A; Ualim: 12÷240VAC
Marque du fabricant: MTR17-A07-U240-208
Fabricant: DOBRY CZAS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 31.72 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 31.72 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 30.11 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 30.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 28.49 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 28.49 USD
142 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
RXZE2S114M | Support; PIN: 14; pour rail DIN; Prises: bornes à vis; 10A; 250VAC
Support; PIN: 14; pour rail DIN; Prises: bornes à vis; 10A; 250VAC
Marque du fabricant: RXZE2S114M
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 6.61 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 6.61 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 6.10 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 6.10 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 5.72 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 5.72 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 5.37 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 5.37 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 5.18 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 5.18 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 5.02 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 5.02 USD
194 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MI2R2066H | Relais de temps; max 6h; DPDT; 250VAC/16A; MI2R; à vis; PIN: 6
Relais de temps; max 6h; DPDT; 250VAC/16A; MI2R; à vis; PIN: 6
Marque du fabricant: MI2R2066H
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 25.16 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 25.16 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 22.52 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 22.52 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 19.87 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 19.87 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit difficilement accessible
RXZE2M114M | Support; PIN: 14; pour rail DIN; Prises: bornes à vis; 10A; 250VAC
Support; PIN: 14; pour rail DIN; Prises: bornes à vis; 10A; 250VAC
Marque du fabricant: RXZE2M114M
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 6.13 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 6.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 5.69 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 5.69 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 5.43 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 5.43 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 5.16 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 5.16 USD
242 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
RG | Molette pour relais de temps
Molette pour relais de temps
Marque du fabricant: RG
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 2.06 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 2.06 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 1.82 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 1.82 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 1.70 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 1.70 USD
496 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MT-W-17S-11-9240-M | Relais de temps; Amplitude: 0,1s÷99h59min59,9s; SPDT; 12÷240VAC
Relais de temps; Amplitude: 0,1s÷99h59min59,9s; SPDT; 12÷240VAC
Marque du fabricant: MT-W-17S-11-9240-M
Fabricant: RELPOL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 51.13 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 51.13 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 47.72 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 47.72 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 44.31 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 44.31 USD
74 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
LE4S | Relais de temps; Amplitude: 0,001s÷9999h; SPDT; 24÷240VAC; LE4S
Relais de temps; Amplitude: 0,001s÷9999h; SPDT; 24÷240VAC; LE4S
Marque du fabricant: LE4S
Fabricant: AUTONICS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 61.90 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 61.90 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 53.05 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 53.05 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 47.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 47.15 USD
59 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
PG-11 | Support; PIN: 11; Connexion électr: socket rond; -10÷55°C
Support; PIN: 11; Connexion électr: socket rond; -10÷55°C
Marque du fabricant: PG-11
Fabricant: AUTONICS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 3.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 3.79 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 3.25 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 3.25 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 2.89 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 2.89 USD
68 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
OR-PRE-433 | Programmateur de temps; Amplitude: 1min÷7jours; 230VAC; IP20
Programmateur de temps; Amplitude: 1min÷7jours; 230VAC; IP20
Marque du fabricant: OR-PRE-433
Fabricant: ORNO
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 21.37 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 21.37 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 20.02 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 20.02 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 18.71 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 18.71 USD
50 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
PCS-516UNI | Relais de temps; 0,1s÷24jours; SPDT; 8A; 12÷264VAC; 12÷264VDC; PCS
Relais de temps; 0,1s÷24jours; SPDT; 8A; 12÷264VAC; 12÷264VDC; PCS
Marque du fabricant: PCS-516UNI
Fabricant: F&F
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 32.01 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 32.01 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 30.01 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 30.01 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 28.01 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 28.01 USD
38 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CRM-93H /UNI | Relais de temps; 0,1s÷10jours; SPDT x3; 250VAC/8A; 12÷240VDC
Relais de temps; 0,1s÷10jours; SPDT x3; 250VAC/8A; 12÷240VDC
Marque du fabricant: CRM-93H /UNI
Fabricant: ELKO EP
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 41.56 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 41.56 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 38.82 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 38.82 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 35.05 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 35.05 USD
62 dans l'entrepôt TME