Resonators and Generators

(5 789)

Que sont les résonateurs, les résistances et les oscillateurs à cristal ?

Un résonateur à quartz est un élément électronique grâce auquel les systèmes qui l’utilisent sont capables de mesurer le temps avec une grande précision. Cette précision est le résultat de l’apparition d’impulsions électriques à intervalles réguliers, qui est fournie précisément par le résonateur à quartz. Nous définissons un tel phénomène en cadençant avec une fréquence constante. Ces éléments sont présents, entre autres sur les cartes de développement de microcontrôleurs, les ordinateurs, les télécommandes de télévision, les jouets, les montres et de nombreux autres appareils électroniques couramment utilisés. Les résonateurs à quartz sont également connus sous le nom de quartz, mais vous pouvez également rencontrer des termes tels que la résistance à quartz ou l’oscillateur à quartz.

Types de résonateurs

Il existe plusieurs types de résonateurs. Les plus populaires d’entre eux sont les résonateurs à quartz, mais il y a également des résonateurs en céramique ainsi que les résonateurs en silicium de plus en plus populaires. Un type spécial d’oscillateurs sont les résonateurs de montre.

Les résonateurs à quartz sont constitués d’un cristal de quartz coupé avec précision, c’est-à-dire de dioxyde de silicium (SiO2) qui a deux bornes. Ils sont attachés à ses fragments métalliques éclaboussés. La fréquence naturelle différente du résonateur est obtenue par la forme et la taille différentes du quartz qui a été utilisé pour sa construction. Les résonateurs en céramique ont une structure similaire, mais leur élément principal est un matériau piézoélectrique autre que le quartz.

Les résonateurs à quartz fonctionnent sur la base du phénomène piézoélectrique, qui décrit le mécanisme de formation d’une charge électrique (tension) aux extrémités d’un élément en matériau piézoélectrique sous l’effet d’une force agissant sur celui-ci, ce qui conduit à la formation des contraintes mécaniques qu’il subit. Le matériau piézoélectrique présente également l’effet piézoélectrique inverse. Lorsque la différence de tension est appliquée à ses extrémités, elle se déforme. Le résonateur à quartz relié au système électronique le fait vibrer et celui en fournissant de l’énergie au système provoque une résonance mécanique avec une fréquence égale à la fréquence propre du cristal de quartz utilisé. Le plus souvent, il est connecté à un système sous la forme d’un système de Pierce. Parfois, vous pouvez trouver des modules prêts à l’emploi sous la forme de générateurs d’impulsions. Ils ont un système électronique intégré et généralement 4 broches qui sont responsables de la masse et de l’alimentation, de la sortie des impulsions générées et d’une entrée responsable du contrôle.

Propriétés des résonateurs à quartz – précision et fréquence

La précision des résonateurs à quartz est déterminée par une unité appelée PPM (ang. parts per milion). Par exemple, une précision de 1 % est égale à 10000PPM. Il est particulièrement important, entre autres dans des montres de bonne qualité afin qu’ils ne soient pas en retard ou pressés plus de quelques secondes par jour. La précision la plus élevée est caractérisée par des résonateurs à quartz avec une moyenne de plusieurs dizaines de PPM, ce qui signifie en pratique la plage de 3 à 100PPM. Les résonateurs en céramique actuellement produits ont une stabilité très similaire, mais elle commence à environ 10PPM, tandis que les résonateurs de montre ne dépassent pas la valeur de 20PPM.

Il convient de considérer que la précision et la stabilité des impulsions générées par le résonateur à quartz dépendent dans une large mesure de la température. Grâce à cette propriété, on peut trouver des résonateurs enfermés dans un boîtier, dans lequel règne une température constante, grâce à un système électronique supplémentaire qui la maintient à un niveau constant. Un fait intéressant est que la fréquence des impulsions générées par le résonateur peut être influencée même par son orientation spatiale par rapport au vecteur de gravité, car sinon la force de gravité peut modifier dans une certaine mesure la fréquence naturelle de son cristal.

Bien sûr, en plus de la précision, dans le cas des résonateurs à quartz, leur fréquence est tout aussi importante. Cette valeur peut varier de quelques dizaines de kilohertz[kHz] à plusieurs dizaines de mégahertz [MHz]. Les résonateurs de montres s’avèrent ici les plus intéressants, car pratiquement dans tous les cas ils auront une fréquence égale à 32,768 kHz. Cela est dû au fait que lorsque l’on divise cette valeur par deux à la puissance quinzième, on obtient une impulsion par seconde, soit la base de temps de l’horloge analogique.

Marquages des résonateurs à quartz

S’il y a un marquage sur le résonateur à quartz, il s’agit généralement de sa fréquence. Malheureusement, comme la plupart des appareils, les résonateurs à quartz avec le temps, en raison du vieillissement, peuvent modifier dans une certaine mesure leurs paramètres de fréquence.

Sélection de résonateurs à quartz

Les oscillateurs à quartz, comme pratiquement chaque composant électronique, se trouvent dans des boîtiers conçus pour un montage en surface THT ou SMD.

Lors de la sélection du résonateur à quartz approprié en ce qui concerne la compatibilité mécanique, son pas de contact doit être pris en compte. Ce terme est utilisé pour définir les distances entre les axes des sorties des composants électroniques, c’est-à-dire circuits intégrés ou borniers. Parmi les valeurs standard de la trame de contact pour les résonateurs à quartz, on peut trouver 0,7 mm, 1,1 mm, 2,54 mm, 4,88 mm et 5,1 mm.

Les boîtiers les plus populaires où vous pouvez trouver des oscillateurs à cristal sont principalement le boîtier cylindrique, HC-49, HC-49-S, HC-49/U, TC26 et TC38 qui sont des boîtiers à montage traversant (THT), ainsi que HC- 49SM et HC-49SMD pour montage en surface (SMD).

On peut également prendre en considération un certain nombre d’autres paramètres, comme la température de fonctionnement, qui peut aller d’environ -55°C à 150°C, la puissance, donnée pour de tels composants en milliwatts [mW] voire en nanowatt [nW], mais également une capacité dont la valeur peut être d’environ 6 pF (picofarad) à 30 F.

Produits: 5 789

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
LFXTAL009678REEL | Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 12,5pF; ±20ppm; -40÷85°C
Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 12,5pF; ±20ppm; -40÷85°C
Marque du fabricant: LFXTAL009678REEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 30000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 30000 pcs - 0.21 USD
88137 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
32.768K-3/8-SR | Cristal; 32,768kHz; THT; Ø3x8mm; 12,5pF; Stab.de fréq: ±3ppm; 1uW
Cristal; 32,768kHz; THT; Ø3x8mm; 12,5pF; Stab.de fréq: ±3ppm; 1uW
Marque du fabricant: 32.768K-3/8-SR
Fabricant: SR PASSIVES
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 20000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 20000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 50000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 50000 pcs - 0.07 USD
34920 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 10)
La quantité minimum possible pour la commande: 10.
Multiplication: 10.
8.00M-SMDHC49S | Cristal; 8MHz; SMD; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; HC49SM; -20÷70°C
Cristal; 8MHz; SMD; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; HC49SM; -20÷70°C
Marque du fabricant: 8.00M-SMDHC49S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.58 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.58 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.10 USD
13010 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
ABS07-32.768KHZ-T | Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 12,5pF; ±20ppm; -40÷85°C
Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 12,5pF; ±20ppm; -40÷85°C
Marque du fabricant: ABS07-32.768KHZ-T
Fabricant: ABRACON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.22 USD
14466 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
8.00M-HC49-S | Cristal; 8MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Cristal; 8MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Marque du fabricant: 8.00M-HC49-S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.08 USD
19709 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 5.
Multiplication: 1.
16.00M-HC49-S | Cristal; 16MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Cristal; 16MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Marque du fabricant: 16.00M-HC49-S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.08 USD
13409 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
4.00M-HC49-S | Cristal; 4MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Cristal; 4MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Marque du fabricant: 4.00M-HC49-S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.09 USD
63457 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 5.
Multiplication: 1.
12.00M-SMDXT324 | Cristal; 12MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 20pF; Stab.de fréq: ±30ppm
Cristal; 12MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 20pF; Stab.de fréq: ±30ppm
Marque du fabricant: 12.00M-SMDXT324
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.76 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.76 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.13 USD
48388 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
16.00M-SMDHC49S | Cristal; 16MHz; SMD; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; HC49SM
Cristal; 16MHz; SMD; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; HC49SM
Marque du fabricant: 16.00M-SMDHC49S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.48 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.48 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.10 USD
22311 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Cristal; 8MHz; SMD; 5x3,2x1,3mm; 18pF; ±20ppm; ±5ppm/année
Cristal; 8MHz; SMD; 5x3,2x1,3mm; 18pF; ±20ppm; ±5ppm/année
Marque du fabricant: ABM3-8.000MHZ-D2Y-T
Fabricant: ABRACON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.55 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.55 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.46 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.46 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.40 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.40 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.30 USD
8179 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
3225-25M-SR | Cristal; 25MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 9pF; Stab.de fréq: ±10ppm
Cristal; 25MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 9pF; Stab.de fréq: ±10ppm
Marque du fabricant: 3225-25M-SR
Fabricant: SR PASSIVES
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 30000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 30000 pcs - 0.08 USD
21723 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
ABS25-32.768KHZ-T | Cristal; 32,768kHz; SMD; 8x3,8x2,5mm; 12,5pF; ±20ppm; ±3ppm/année
Cristal; 32,768kHz; SMD; 8x3,8x2,5mm; 12,5pF; ±20ppm; ±3ppm/année
Marque du fabricant: ABS25-32.768KHZ-T
Fabricant: ABRACON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.57 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.57 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.22 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.21 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.21 USD
4794 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CSTNE16M0V530000R0 | Résonateur; 15pF; SMD; ESR: 40Ω; CERALOCK; ±0,5%; 3,2x1,3x1mm; 16MHz
Résonateur; 15pF; SMD; ESR: 40Ω; CERALOCK; ±0,5%; 3,2x1,3x1mm; 16MHz
Marque du fabricant: CSTNE16M0V530000R0
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USD
24204 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ABS07-32.768KHZ-7-T | Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 7pF; ±20ppm; ±3ppm/année
Cristal; 32,768kHz; SMD; 3,2x1,5x0,9mm; 7pF; ±20ppm; ±3ppm/année
Marque du fabricant: ABS07-32.768KHZ-7-T
Fabricant: ABRACON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.78 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.78 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.44 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.44 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.41 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.41 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.30 USD
11302 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
16.00M-SMDXT324 | Cristal; 16MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 18pF; Stab.de fréq: ±30ppm
Cristal; 16MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 18pF; Stab.de fréq: ±30ppm
Marque du fabricant: 16.00M-SMDXT324
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.69 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.30 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.13 USD
31475 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
3225-12M-SR | Cristal; 12MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 9pF; Stab.de fréq: ±10ppm
Cristal; 12MHz; SMD; 3,2x2,5x0,7mm; 9pF; Stab.de fréq: ±10ppm
Marque du fabricant: 3225-12M-SR
Fabricant: SR PASSIVES
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.09 USD
42802 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
CSTCR4M00G53-R0 | Résonateur; 15pF; SMD; ESR: 60Ω; CERALOCK; Tol: ±0,5%; 4,5x2x1,2mm
Résonateur; 15pF; SMD; ESR: 60Ω; CERALOCK; Tol: ±0,5%; 4,5x2x1,2mm
Marque du fabricant: CSTCR4M00G53-R0
Fabricant: MURATA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.11 USD
26807 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ABM3B-8.000MHZ-B2-T | Cristal; 8MHz; SMD; 5x3,2x1,1mm; 18pF; Stab.de fréq: ±50ppm
Cristal; 8MHz; SMD; 5x3,2x1,1mm; 18pF; Stab.de fréq: ±50ppm
Marque du fabricant: ABM3B-8.000MHZ-B2-T
Fabricant: ABRACON
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.58 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.58 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.53 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.50 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.50 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.39 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.39 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.37 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.37 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.30 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.30 USD
9077 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
20.00M-HC49-S | Cristal; 20MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Cristal; 20MHz; THT; 20pF; ±30ppm; ±5ppm/année; 1mW; 4,88mm
Marque du fabricant: 20.00M-HC49-S
Fabricant: YIC
Prix net pour les quantités de 2 pcs - 0.64 USDPrix brut pour les quantités de 2 pcs - 0.64 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.42 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.42 USD
Prix net pour les quantités de 20 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 20 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 400 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 400 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 600 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 600 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 2000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 2000 pcs - 0.09 USD
14493 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 2.
Multiplication: 1.
LFXTAL002996BULK | Cristal; 32,768kHz; THT; Ø3,1x8mm; 12,5pF; ±15ppm; TC38; Ø: 3,1mm
Cristal; 32,768kHz; THT; Ø3,1x8mm; 12,5pF; ±15ppm; TC38; Ø: 3,1mm
Marque du fabricant: LFXTAL002996BULK
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.17 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 200 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 200 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.12 USD
6425 dans l'entrepôt TME