Semi-conducteurs

(263 609)

Les composants et les systèmes appelés collectivement « semi-conducteurs » ont pris leur nom du type de matériaux utilisés pour les construire. Ce sont des substances à conductivité variable dans lesquelles cette propriété dépend de facteurs externes (par exemple la température). Les composants électroniques appelés semi-conducteurs utilisent des cristaux de ces substances (silicium, germanium). Des particules d’autres composés chimiques (par exemple des dérivés du gallium, du phosphore, de l’aluminium) sont introduites dans leur structure pendant le processus de la production. Ce processus est appelé dopage et provoque un excès ou un manque d’électrons par rapport au niveau de conductivité (en bref : il y a trop ou trop peu d’électrons pour que le matériau conduise librement l’électricité). C’est ainsi que l’on obtient, respectivement, des semi-conducteurs de type n (à partir d’une charge négative provoquée par des électrons supplémentaires) et de type p (charge positive, manque d’électrons provoquant la formation de soi-disant trous). En joignant deux ou plusieurs éléments ainsi réalisés, on obtient des jonctions (par exemple une jonction p-n).

Selon la configuration des semi-conducteurs qui composent une jonction, celui-ci peut avoir des propriétés différentes. Dans le cas d’une diode à semi-conducteur ordinaire, celle-ci ne conduira le courant que dans une seule direction. Dans le cas des transistors bipolaires, une couche faiblement dopée de type différent est placée entre les semi-conducteurs dopés (collecteur et émetteur), et ainsi deux jonctions (n-p-n ou p-n-p) dont la conductivité dépend de les tensions sont créées.

Dans le cas des transistors unipolaires (FET en anglais field-effect transistor), le flux d’électrons se produit entre les électrodes de drain et source constituées de semi-conducteurs. Le courant est contrôlé en modifiant la tension source-grille (la troisième électrode). Lorsqu’une tension est appliquée, un champ électrique apparaît dans le matériau placé entre le drain et la source, créant une zone appelée canal qui permet au courant de circuler. Au repos, le canal est la zone n ou p (selon le type de transistor), toujours opposée à la source et au drain, c’est-à-dire non conductrice. Sa résistance atteint les mégaohms.

Le type le plus connu de FET sont les transistors, dans lesquels la grille est isolée des autres broches (il n’y a aucun courant). Ces produits comprennent des composants MOSFET (metal-oxide-semiconductor). Ils doivent leur popularité à la fois à leur vitesse de fonctionnement et à leur taille microscopique. La technologie consistant à les associer pour créer des portes logiques est appelée CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) et constitue le fondement de l’électronique numérique (y compris la production de circuits intégrés, de mémoire et de microprocesseurs).

Ce sont les bases qui peuvent être utilisées pour décrire la plupart des produits disponibles dans la catégorie des semi-conducteurs. Analysons maintenant la division des articles selon leurs fonctions et leurs caractéristiques.

Quels produits sont les semi-conducteurs ?

Ce que nous entendons par électronique signifie souvent et tout simplement – des circuits électriques construits à l’aide de semi-conducteurs. Pas étonnant qu’il s’agisse de l’un des départements les plus étendus du catalogue TME et, en même temps, d’une énorme branche de l’industrie. Jetons donc un coup d’œil rapide à cet assortiment, en détaillant ses sous-groupes les plus importants.

Diodes, ponts redresseurs et composants associés

Le premier groupe de base se compose de différents types de diodes. Tout d’abord, universelles et redresseuses, c’est-à-dire celles qui conduisent le courant dans un seul sens. Leur application fréquente, dans le système de pont, est la conversion du courant alternatif (venant directement du secteur ou apparaissant dans l’enroulement secondaire du transformateur) en courant continu, qui peut être utilisé pour alimenter des circuits électroniques ou être traité ultérieurement, dans les systèmes à impulsion. Bien sûr, les diodes remplissent également un certain nombre d’autres fonctions, par exemple elles protègent les contrôleurs de moteur contre les dommages, travaillent dans les systèmes de conversion de fréquence, etc. Ce groupe d’articles comprend également des éléments Zener pour la régulation de tension, Schottky, des modules à diodes ainsi que des produits associés, tels que thyristors, diacs ou triacs qui permettent de contrôler des lignes à tension relativement élevée.

Transistors

Nous avons déjà mentionné les transistors. Ce composant électronique de base est encore couramment utilisé pour amplifier et contrôler des signaux, créer des alimentations à découpage, des convertisseurs de tension, des systèmes de communication (filaire et radio). Le catalogue TME comprend des éléments bipolaires et unipolaires, des circuits Darlington (avec une amplification beaucoup plus élevée), ainsi que des modules et éléments IGBT. Ce groupe comprend également des composants de puissance réalisés dans la technologie du carbure de silicium (SiC), qui permet la construction de composants résistants à la chaleur et aux courants élevés.

Circuits intégrés

Les circuits intégrés constituent actuellement le domaine le plus important de l’électronique. En recherchant la miniaturisation et d’efficacité énergétique, les fabricants optent pour des circuits intégrés dans des boîtiers standardisés. Leur production en série permet de réduire significativement les prix des appareils électroniques, c’est pourquoi la plupart des composants typiques sont disponibles sous cette forme, par exemple les amplificateurs opérationnels ou les circuits logiques (passerelles, comparateurs, inverseurs, etc.). Les groupes les plus nombreux représentés ici sont différents types de pilotes (pour moteur, PWM, MOSFET/IGBT, LED) et les convertisseurs A/D et D/A (appelés DAC), permettant une connexion facile de l’électronique numérique avec des composants analogiques tels que des capteurs, des microphones ou des haut-parleurs. Vous y trouverez des stabilisateurs de tension miniatures (réglables et non régulés), ainsi que de nombreux produits dédiés aux applications audio, ou l’électronique, etc.

Microcontrôleurs

Le domaine dominant de l’électronique, c’est-à-dire l’électronique numérique, est associé à un accès commun à des systèmes permettant le traitement d’informations stockées sous forme de signaux logiques. Ceux-ci incluent des éléments qui peuvent exécuter un certain nombre de fonctions (selon le programme chargé). Ici, nous proposons des solutions des principaux fabricants mondiaux (par exemple Microchip), destinées à la construction et à la production non seulement d’appareils complexes qui traitent d’énormes quantités de données, mais également de circuits miniatures, circuits mobiles, alimentés par batterie etc.

Ces systèmes couramment utilisés incluent, entre autres microcontrôleurs AVR, PIC ou NXT, avec une architecture 8 bits et 32 bits, et même ARM permettant la construction d’ordinateurs hautement miniaturisés et de solutions autonomes dans le domaine de l’IoT (Internet of Things). Leur grand avantage se traduit par une intégration dans un même boîtier : la mémoire non volatile/opérationnelle, l’unité de calcul, ainsi que de nombreux périphériques (les convertisseurs, les comparateurs, générateurs PWM, les interfaces de communication). De cette manière, les concepteurs reçoivent un système de microprocesseur prêt à l’emploi, grâce auquel leurs efforts peuvent se concentrer sur la conception de l’appareil cible. Il est relativement facile à programmer car il existe un certain nombre d’environnements de développement (IDE) faciles à utiliser disponibles sur le marché, généralement basés sur des langages liés au C et développés par les fabricants eux-mêmes. La connexion avec d’autres systèmes (par exemple des contrôleurs ou des capteurs) est effectuée à l’aide de bibliothèques dédiées. Cela permet non seulement de raccourcir le temps de développement de nouveaux produits, mais facilite également leur adaptation aux normes internationales (ex. USB, Wi-Fi, Bluetooth, SD), se traduisant par un confort d’utilisation et la satisfaction client.

Dans une section distincte du catalogue, il y a des programmeurs et des débogueurs pour les microcontrôleurs. Ce sont à la fois des solutions originales de fabricants, ainsi qu’une offre d’appareils d’autres fournisseurs.

Mémoires

Parmi les semi-conducteurs il y a également différents types de mémoires : opérationnelles (SRAM, DRAM etc.) et non volatiles (EEPROM, FLASH etc.). Elles sont disponibles en différentes capacités, tailles, équipées d’interfaces parallèles et série. Elles permettront de construire les dispositifs qui agrègent des informations et stockent des données (non seulement des informations sur les paramètres, mais également des journaux d’activité complets ou, par exemple, des images de caméra).

Modules de communication

Une autre section de la catégorie des semi-conducteurs comprend les modules de communication qui permettent une transmission de données bidirectionnelle dans diverses normes. Ils constituent une méthode pratique pour connecter des circuits contrôlés par un microcontrôleur à des réseaux sans fil (Wi-Fi/GPRS/HSPA/LTE), ainsi qu’à d’autres appareils, par exemple en utilisant les technologies Bluetooth ou ZigBee. Il s’agit également des systèmes LoRa (long range) utilisés pour construire des réseaux étendus couvrant de grands espaces, ainsi que des récepteurs de signaux de géolocalisation (par exemple GPS, Galileo) et des éléments adaptés à la RFID (les systèmes de communication de proximité, tels que les identifiants). Les modules de communication les plus complexes sont basés sur des microcontrôleurs, qui (avec les périphériques et les éléments externes présents sur le PCB) peuvent agir comme un système de contrôle indépendant d’appareils complexes. Ils sont programmables et adaptés à l’intégration dans des systèmes plus importants.

Kits de développement

Les kits de développement sont des modules dédiés à des systèmes spécifiques (généralement des microcontrôleurs) qui facilitent l’apprentissage et le prototypage. Ils contiennent tous les composants nécessaires au fonctionnement d’un élément donné (alimentation, condensateurs de découplage, souvent aussi USB, connecteurs LAN, etc.) afin que le concepteur puisse se concentrer sur la programmation et les tests. Dans cette branche, nous trouvons également des produits populaires tels qu’Arduino ou ESP32, c’est-à-dire des solutions parfaitement décrites, gratuites et très flexibles. Ils peuvent être adaptés à de nombreuses applications – des projets de loisirs aux contrôleurs professionnels et industriels.

Matériel pour semi-conducteurs

Il convient également de noter que le groupe des semi-conducteurs comprend le matériel et les accessoires, qui comprennent les dissipateurs de chaleur (un élément essentiel de la thermorégulation des composants de forte puissance), les supports pour le montage des circuits sur PCB, les supports de test (utilisés entre autres dans les programmeurs), ainsi que les modules Peltier.

Produits: 263 609

Entrepôt :

TME
Externe
Toutes
Page 1
CL05M6F | Diode: CRD; diode simple; SOD123F; 0,7W; 2÷190V; 4,5÷6,7mA
Diode: CRD; diode simple; SOD123F; 0,7W; 2÷190V; 4,5÷6,7mA
Marque du fabricant: CL05M6F
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 45000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 45000 pcs - 0.06 USD
15555 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
1N4007 | Diode: redresseuse; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ammo Pack
Diode: redresseuse; THT; 1kV; 1A; Ifsm: 30A; DO41; Ammo Pack
Marque du fabricant: 1N4007
Fabricant: DC COMPONENTS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 45000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 45000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 90000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 90000 pcs - 0.01 USD
Prix net pour les quantités de 180000 pcs - 0.01 USDPrix brut pour les quantités de 180000 pcs - 0.01 USD
1998732 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
BC847BPN,115 | Transistor: NPN / PNP; bipolaire; paire complémentaire; 45V; 0,1A
Transistor: NPN / PNP; bipolaire; paire complémentaire; 45V; 0,1A
Marque du fabricant: BC847BPN,115
Fabricant: NEXPERIA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.18 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.03 USD
279061 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
P6KE200A | Diode: TVS; 600W; 200V; à sens unique; ±5%; DO15; P6KE; Ammo Pack
Diode: TVS; 600W; 200V; à sens unique; ±5%; DO15; P6KE; Ammo Pack
Marque du fabricant: P6KE200A
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.13 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 4000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 4000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 8000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 8000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 12000 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 12000 pcs - 0.07 USD
31722 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SKCH 28/12 07191240 | Redresseur: semi-dirigé; Urmax: 1,2kV; If: 28A; Ifsm: 280A; vissés
Redresseur: semi-dirigé; Urmax: 1,2kV; If: 28A; Ifsm: 280A; vissés
Marque du fabricant: SKCH 28/12 07191240
Fabricant: SEMIKRON DANFOSS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 34.13 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 34.13 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 33.13 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 33.13 USD
Prix net pour les quantités de 9 pcs - 29.77 USDPrix brut pour les quantités de 9 pcs - 29.77 USD
Prix net pour les quantités de 18 pcs - 26.75 USDPrix brut pour les quantités de 18 pcs - 26.75 USD
31 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AO3401A | Transistor: P-MOSFET; unipolaire; -30V; -4A; 1,4W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolaire; -30V; -4A; 1,4W; SOT23
Marque du fabricant: AO3401A
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.33 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.15 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.15 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.08 USD
3731 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
USBLC6-2SC6 | Diode: TVS réseau; 6V; bidirectionnelle; ESD; SOT23-6; Ch: 2
Diode: TVS réseau; 6V; bidirectionnelle; ESD; SOT23-6; Ch: 2
Marque du fabricant: USBLC6-2SC6
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.19 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.12 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 1500 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 1500 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 6000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 6000 pcs - 0.08 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.08 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.08 USD
90058 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
CAT28LV65H13I-25 | IC: mémoire EEPROM; parallèle; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 3÷3,6V; SMD
IC: mémoire EEPROM; parallèle; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 3÷3,6V; SMD
Marque du fabricant: CAT28LV65H13I-25
Information importante: produit non remboursable
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.70 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.70 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 1.62 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 1.62 USD
34 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
Produit disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks
SKKD 100/16 07897171 | Module: diodes; série double; 1,6kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10; 175A
Module: diodes; série double; 1,6kV; If: 100A; SEMIPACK1; A10; 175A
Marque du fabricant: SKKD 100/16 07897171
Fabricant: SEMIKRON DANFOSS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 35.81 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 35.81 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 32.34 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 32.34 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 29.99 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 29.99 USD
Prix net pour les quantités de 12 pcs - 28.65 USDPrix brut pour les quantités de 12 pcs - 28.65 USD
369 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ESP32-WROOM-32E-N4 | Module: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x25,5x3,1mm
Module: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x25,5x3,1mm
Marque du fabricant: ESP32-WROOM-32E-N4
Fabricant: ESPRESSIF
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 4.62 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 4.62 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 4.33 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 4.33 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 4.15 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 4.15 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 3.85 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 3.85 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 3.36 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 3.36 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 3.01 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 3.01 USD
Prix net pour les quantités de 650 pcs - 2.67 USDPrix brut pour les quantités de 650 pcs - 2.67 USD
Prix net pour les quantités de 1300 pcs - 2.57 USDPrix brut pour les quantités de 1300 pcs - 2.57 USD
10581 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
DB3 | Diac; 2A; DO35; 28÷36V; Ammo Pack
Diac; 2A; DO35; 28÷36V; Ammo Pack
Marque du fabricant: DB3
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.03 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 25000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 25000 pcs - 0.02 USD
Prix net pour les quantités de 35000 pcs - 0.02 USDPrix brut pour les quantités de 35000 pcs - 0.02 USD
26119 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
L7805CV | IC: stabilisateur de tension; linéaire,non réglable; 5V; 1,5A
IC: stabilisateur de tension; linéaire,non réglable; 5V; 1,5A
Marque du fabricant: L7805CV
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.53 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.53 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.47 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.47 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.43 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.43 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.32 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.32 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.29 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.29 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.26 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.23 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 0.19 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 0.19 USD
60181 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NE555P | IC: circuit periphérique; instable,monostable,horloge RC; DIP8
IC: circuit periphérique; instable,monostable,horloge RC; DIP8
Marque du fabricant: NE555P
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.45 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.38 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.38 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.35 USD
Prix net pour les quantités de 25 pcs - 0.31 USDPrix brut pour les quantités de 25 pcs - 0.31 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.28 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.28 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.27 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.25 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.25 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.24 USD
19346 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SKKH 106/16 E 07898121 | Module: diodes-thyristors; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Igt: 150mA
Module: diodes-thyristors; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Igt: 150mA
Marque du fabricant: SKKH 106/16 E 07898121
Fabricant: SEMIKRON DANFOSS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 33.80 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 33.80 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 29.88 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 29.88 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 27.65 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 27.65 USD
Prix net pour les quantités de 12 pcs - 26.75 USDPrix brut pour les quantités de 12 pcs - 26.75 USD
Prix net pour les quantités de 48 pcs - 24.96 USDPrix brut pour les quantités de 48 pcs - 24.96 USD
Prix net pour les quantités de 120 pcs - 24.18 USDPrix brut pour les quantités de 120 pcs - 24.18 USD
53 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
SKKT 106/16 E 07897501 | Module: thysistors; série double; 1,6kV; 106A; Ifmax: 180A; A46
Module: thysistors; série double; 1,6kV; 106A; Ifmax: 180A; A46
Marque du fabricant: SKKT 106/16 E 07897501
Fabricant: SEMIKRON DANFOSS
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 39.05 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 39.05 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 34.36 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 34.36 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 31.00 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 31.00 USD
Prix net pour les quantités de 12 pcs - 25.97 USDPrix brut pour les quantités de 12 pcs - 25.97 USD
Prix net pour les quantités de 48 pcs - 25.29 USDPrix brut pour les quantités de 48 pcs - 25.29 USD
56 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
PESD5Z5.0,115 | Diode: TVS; ESD; 180W; 6,2V; 10A; à sens unique; SOD523
Diode: TVS; ESD; 180W; 6,2V; 10A; à sens unique; SOD523
Marque du fabricant: PESD5Z5.0,115
Fabricant: NEXPERIA
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.20 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 0.16 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 0.16 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.14 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 0.10 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 0.10 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.09 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.06 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 9000 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 9000 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 15000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 15000 pcs - 0.04 USD
228644 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
PG164150 | Programmateur: microcontrôleurs; AVR,dsPIC,PIC,SAM MCU,SAM MPU
Programmateur: microcontrôleurs; AVR,dsPIC,PIC,SAM MCU,SAM MPU
Marque du fabricant: PG164150
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 79.14 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 79.14 USD
216 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ARDUINO NANO R4 | Kit de démarrage: Arduino Nano; R7FA4M1AB3CFM; plaque prototype
Kit de démarrage: Arduino Nano; R7FA4M1AB3CFM; plaque prototype
Marque du fabricant: ARDUINO NANO R4
Fabricant: ARDUINO
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 10.92 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 10.92 USD
3969 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MMTL431AR | IC: source de tension de référence; 2,495V; ±0,5%; SOT23; 100mA
IC: source de tension de référence; 2,495V; ±0,5%; SOT23; 100mA
Marque du fabricant: MMTL431AR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 0.11 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 0.07 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 0.07 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 0.05 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 0.04 USD
Prix net pour les quantités de 3000 pcs - 0.04 USDPrix brut pour les quantités de 3000 pcs - 0.04 USD
94748 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
FM24CL16B-GTR | IC: mémoire FRAM; 16kbFRAM; I2C; 2kx8bit; 2,7÷3,65VDC; 1MHz; SO8
IC: mémoire FRAM; 16kbFRAM; I2C; 2kx8bit; 2,7÷3,65VDC; 1MHz; SO8
Marque du fabricant: FM24CL16B-GTR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 1.71 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 1.71 USD
Prix net pour les quantités de 50 pcs - 1.38 USDPrix brut pour les quantités de 50 pcs - 1.38 USD
Prix net pour les quantités de 100 pcs - 1.34 USDPrix brut pour les quantités de 100 pcs - 1.34 USD
Prix net pour les quantités de 250 pcs - 1.28 USDPrix brut pour les quantités de 250 pcs - 1.28 USD
Prix net pour les quantités de 500 pcs - 1.24 USDPrix brut pour les quantités de 500 pcs - 1.24 USD
Prix net pour les quantités de 1000 pcs - 1.19 USDPrix brut pour les quantités de 1000 pcs - 1.19 USD
Prix net pour les quantités de 2500 pcs - 1.14 USDPrix brut pour les quantités de 2500 pcs - 1.14 USD
Prix net pour les quantités de 5000 pcs - 1.10 USDPrix brut pour les quantités de 5000 pcs - 1.10 USD
Prix net pour les quantités de 10000 pcs - 1.05 USDPrix brut pour les quantités de 10000 pcs - 1.05 USD
Prix net pour les quantités de 12500 pcs - 1.04 USDPrix brut pour les quantités de 12500 pcs - 1.04 USD
2251 dans l'entrepôt TME