Testeurs/compteurs pour install. électr.

(56)

Testeur d’installation électrique – un élément important de l'équipement de chaque électricien

Nous rencontrons des installations électriques en utilisant chaque jour des appareils ménagers, comme les machines à laver, les séchoirs. Cependant les circuits spécialisés alimentant les usines et les salles de production constituent un grand groupe de systèmes électriques. En fonction de l'objectif de l'installation électrique, celle-ci doit être contrôlée régulièrement, à l’aide des testeurs et de compteurs. TME propose une large gamme de testeurs d’installation électrique qui vous permettent de vérifier de nombreux paramètres, tels que la résistance d’isolation et de mise à la terre, la qualité de l’électricité et la tension du système.

Testeur d’installation électrique – à quoi est-il utilisé ?

Au fil du temps, divers composants de l'installation électrique – câbles, interrupteurs dans le tableau ou dans la boîte à fusibles – peuvent tomber en panne, que ce soit en raison d'une surtension momentanée dans le réseau ou de l'usure générale. Il est donc important de contrôler régulièrement les différents paramètres d'installation. Dans les établissements de production ou les usines, ce type de tests sont effectués de manière régulière, car les systèmes qui y opèrent sont exposés aux défaillances beaucoup plus souvent. Cela est provoqué entre autres par les conditions environnementales et le contact avec des substances dangereuses telles que les acides et les solvants.

Les instruments de mesure et les testeurs sont également exposés aux dommages. C'est pourquoi les appareils de contrôle des installations électriques disponibles dans l’offre de TME sont dotés d'un boîtier solide de classe d'étanchéité IP67.

Testeurs d’installation électrique – types d'appareils et paramètres qui peuvent être mesurés

Le développement de la technologie a conduit à la miniaturisation de tous les types d’instruments de mesure, à l'amélioration de leur ergonomie et de leur confort d'utilisation et à l'élargissement de leur plage de mesure. Les testeurs d'installations électriques actuels sont des appareils multifonctionnels. Ils permettent d’analyser les données sur place ou de les transférer via un câble USB ou un réseau sans fil Bluetooth vers un smartphone ou un ordinateur.

Testeur de tension et de continuité

Un tournevis traditionnel connecté à une diode est un testeur de tension de base. Nous pouvons facilement supposer que ce n'est pas un instrument précis et il permet uniquement de vérifier le flux du courant dans le système. La pointe de mesure peu précise ne facilite pas le test, car elle ne fonctionnera que dans certaines situations.

Les testeurs d'installation électrique actuellement utilisés permettent d'effectuer de nombreuses opérations, telles que le test de tension, le contrôle de la conductivité et le contrôle de séquence de phases. Les données sont affichées sur un grand écran en technologie LED ou OLED. De plus, l'exactitude de la mesure est signalée par le son – le voyant à l'écran s'allume – et dans les appareils plus récents également par les vibrations.

Instruments de mesure de résistance d'isolement

L'isolation protège l'utilisateur contre les chocs, donc il est très important d’effectuer le contrôle. Les instruments de mesure de résistance d'isolement modernes se caractérisent par la plage d 0 à 20GΩ, tandis que les données sont obtenues directement sur l'écran. Il est important de noter que de nombreux testeurs d'installation permettent d'enregistrer et de traiter des données, et puis d’en analyser et de vérifier la tendance. Dans le cas des réseaux industriels, cela est très important, car les câbles sont soumis à des charges beaucoup plus élevées. TME propose également des dispositifs permettant la mesure simultanée de câbles multibrins, ce qui accélère l'ensemble de la procédure

Testeur des disjoncteurs RCD

Les disjoncteurs différentiels RCD coupent le courant dans le circuit en raison de l'apparition d'un courant de terre trop fort et constituent l'un des éléments qui protègent l'ensemble de l'installation. Le testeur a pour l’objectif de détecter une mauvaise connexion des câbles, déterminer la résistance de la mise à la terre et à tester tous les types de disjoncteurs différentiels RCD (AC, normal, sélectif).

Une large gamme de testeurs d'installations électriques dans l'offre de TME

Les testeurs d'installations électriques modernes doivent se caractériser avant tout par une fiabilité, une multifonctionnalité et une facilité d'utilisation élevées. Le développement de la technologie a permis de collecter de nombreux enregistrements de données de mesure et d’effectuer le traitement complet. TME propose toute la gamme de dispositifs permettant de vérifier l'exactitude des installations : des indicateurs de séquence de phases, des analyseurs de qualité de l'alimentation plus spécialisés. Tous les appareils proviennent de fournisseurs fiables et répondent aux normes de sécurité européennes EN61010 600V CAT IV et EN61010 690V CAT III.

Produits: 56

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
AX-T2200N | Mesureur: de résistance d'isolation; LCD; (1999); VAC: 750V
Mesureur: de résistance d'isolation; LCD; (1999); VAC: 750V
Marque du fabricant: AX-T2200N
Fabricant: AXIOMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 73.39 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 73.39 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 67.33 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 67.33 USD
287 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AX-T901N | Testeur: électrique; diodes LED; 0÷60Hz; IP64; test des RCD: 30mA
Testeur: électrique; diodes LED; 0÷60Hz; IP64; test des RCD: 30mA
Marque du fabricant: AX-T901N
Fabricant: AXIOMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 12.93 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 12.93 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 11.64 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 11.64 USD
145 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AX-T903N | Testeur: électrique; LCD; 3,5 chiffre (1999); 0÷60Hz; IP64; <300kΩ
Testeur: électrique; LCD; 3,5 chiffre (1999); 0÷60Hz; IP64; <300kΩ
Marque du fabricant: AX-T903N
Fabricant: AXIOMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 63.65 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 63.65 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 57.28 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 57.28 USD
175 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AX-T01B | Testeur: détecteur de tension sans contact; 50/60Hz; IP67
Testeur: détecteur de tension sans contact; 50/60Hz; IP67
Marque du fabricant: AX-T01B
Fabricant: AXIOMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 17.71 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 17.71 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 16.81 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 16.81 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 15.92 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 15.92 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AX-T01A | Testeur: détecteur de tension sans contact; 50/60Hz; IP67
Testeur: détecteur de tension sans contact; 50/60Hz; IP67
Marque du fabricant: AX-T01A
Fabricant: AXIOMET
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 8.95 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 8.95 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 8.51 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 8.51 USD
Prix net pour les quantités de 10 pcs - 8.06 USDPrix brut pour les quantités de 10 pcs - 8.06 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ET450 | Localisateur des fils
Localisateur des fils
Marque du fabricant: ET450
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 335.96 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 335.96 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 314.96 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 314.96 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 293.96 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 293.96 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NCVT-4IR | Testeur: détecteur de tension sans contact; 12÷1000VAC; IP54
Testeur: détecteur de tension sans contact; 12÷1000VAC; IP54
Marque du fabricant: NCVT-4IR
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 46.47 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 46.47 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 43.56 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 43.56 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 40.66 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 40.66 USD
7 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NCVT-6 | Testeur: détecteur de tension sans contact; 12÷1000VAC; IP40
Testeur: détecteur de tension sans contact; 12÷1000VAC; IP40
Marque du fabricant: NCVT-6
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 57.19 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 57.19 USD
Prix net pour les quantités de 4 pcs - 53.62 USDPrix brut pour les quantités de 4 pcs - 53.62 USD
Prix net pour les quantités de 8 pcs - 50.04 USDPrix brut pour les quantités de 8 pcs - 50.04 USD
2 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ET600 | Mesureur: mega-ohmmètre; LCD; gamme R: 4kΩ,40kΩ,80kΩ; IP40
Mesureur: mega-ohmmètre; LCD; gamme R: 4kΩ,40kΩ,80kΩ; IP40
Marque du fabricant: ET600
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 210.87 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 210.87 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 197.69 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 197.69 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 184.51 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 184.51 USD
1 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ET920 | Testeur: électrique; LCD; VDC: 3÷20V; I DC: 50mA÷3A; 0÷400Ω; IP20
Testeur: électrique; LCD; VDC: 3÷20V; I DC: 50mA÷3A; 0÷400Ω; IP20
Marque du fabricant: ET920
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 37.53 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 37.53 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 35.19 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 35.19 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 32.84 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 32.84 USD
6 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
9918870000 | Testeur: électrique; LCD; 500mVAC÷1kVAC,500mVDC÷1,5kVDC; IP65
Testeur: électrique; LCD; 500mVAC÷1kVAC,500mVDC÷1,5kVDC; IP65
Marque du fabricant: 9918870000
Fabricant: WEIDMÜLLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 158.44 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 158.44 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
9918970000 | Testeur: tournevis détecteur de tension; diodes LED; VAC: 3÷48V
Testeur: tournevis détecteur de tension; diodes LED; VAC: 3÷48V
Marque du fabricant: 9918970000
Fabricant: WEIDMÜLLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 26.96 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 26.96 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NCVT3P | Testeur: détecteur de tension sans contact; 50÷500Hz; IP67
Testeur: détecteur de tension sans contact; 50÷500Hz; IP67
Marque du fabricant: NCVT3P
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 35.74 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 35.74 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 33.51 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 33.51 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 31.28 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 31.28 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
2436660000 | Détecteur sans contact de tension et de cordons; 90÷1000VAC
Détecteur sans contact de tension et de cordons; 90÷1000VAC
Marque du fabricant: 2436660000
Fabricant: WEIDMÜLLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 33.83 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 33.83 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
2436690000 | Testeur: de continuité des câbles; 100mVAC÷400VAC; IP44
Testeur: de continuité des câbles; 100mVAC÷400VAC; IP44
Marque du fabricant: 2436690000
Fabricant: WEIDMÜLLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 49.85 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 49.85 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
NCVT2P | Testeur: détecteur de tension sans contact; 50÷500Hz; IP54
Testeur: détecteur de tension sans contact; 50÷500Hz; IP54
Marque du fabricant: NCVT2P
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 28.60 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 28.60 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 26.81 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 26.81 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 25.02 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 25.02 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
9918950000 | Testeur: électrique; diodes LED; 12÷690VAC,12÷1000VDC; 0÷65Hz
Testeur: électrique; diodes LED; 12÷690VAC,12÷1000VDC; 0÷65Hz
Marque du fabricant: 9918950000
Fabricant: WEIDMÜLLER
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 31.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 31.79 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ET45 | Testeur: électrique; VAC: 24V,48V,120V,240V; 50÷60Hz; IP44
Testeur: électrique; VAC: 24V,48V,120V,240V; 50÷60Hz; IP44
Marque du fabricant: ET45
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 14.30 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 14.30 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 13.41 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 13.41 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 12.51 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 12.51 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
VDV512-100 | Câbles
Câbles
Marque du fabricant: VDV512-100
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 33.96 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 33.96 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 31.84 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 31.84 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 29.71 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 29.71 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
ET910 | Testeur: électrique; LCD; VDC: 3÷20V; I DC: 50mA÷3A; 0÷400Ω; IP20
Testeur: électrique; LCD; VDC: 3÷20V; I DC: 50mA÷3A; 0÷400Ω; IP20
Marque du fabricant: ET910
Fabricant: Klein Tools
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 48.25 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 48.25 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 45.24 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 45.24 USD
Prix net pour les quantités de 6 pcs - 42.22 USDPrix brut pour les quantités de 6 pcs - 42.22 USD