Voltmètres

(1 040)

Le voltmètre DC et AC mesure la tension ou la chute de tension dans un circuit. Dans les deux cas, le résultat est présenté à l’aide d’une aiguille et non d’un affichage numérique. Les voltmètres peuvent être des appareils autonomes ou faire partie d’un multimètre.

Comment fonctionne l’appareil de mesure – voltmètre analogique

Pour effectuer la mesure, le voltmètre analogique utilise le plus souvent des galvanomètres d’Arsonval à bobine mobile, constitués d’un fil fin et suspendus dans un champ magnétique. La bobine tourne et déplace le pointeur proportionnellement au niveau de courant appliqué.

Les galvanomètres à bobine mobile sont appréciés pour leur haute sensibilité, mais ne conviennent pas pour mesurer le courant alternatif car ils ne répondent qu’au flux de courant moyen, bien que ce problème soit résolu par l’utilisation d’un redresseur et d’un transformateur.

Comparaison des voltmètres analogiques et numériques

La mesure de tension moderne est le plus souvent effectuée à l’aide de voltmètres numériques en raison de leur exactitude et de leur précision supérieures à la moyenne. Les multimètre s analogiques présentent plusieurs avantages par rapport aux types numériques.

Avantages des voltmètres analogiques

  1. Le mouvement de l’aiguille montre les tendances des changements de tension de manière plus précise par rapport à la lecture numérique.
  2. La mesure est continue ce qui permet d’observer des pointes de tension même momentanées.
  3. La plupart des voltmètres analogiques ne nécessitent pas d’alimentation autre que la source de courant de test.
  4. Les voltmètres analogiques sont également plus durables mécaniquement et moins susceptibles d’être endommagés.

Les voltmètres analogiques présentent également un certain nombre d’inconvénients

Les multimètre s analogiques ne disposent pas de technologie d’auto-polarisation. Des câbles de test mal connectés peuvent plier l’aiguille et endommager l’appareil.

Il est également possible également d’avoir l’erreur de parallaxe – lorsque l’échelle est vue sous le mauvais angle, la lecture peut être erronée jusqu’à plusieurs degrés. Certaines multimètre s disposent d’un miroir sur l’écran afin que l’utilisateur puisse facilement déterminer l’angle de vue correct en vérifiant la réflexion de l’aiguille.

Une lecture de voltmètre analogique peut également être erronée si elle est placée à proximité d’un champ magnétique. Le multimètre doit également être placé dans la bonne position.

Où les voltmètres analogiques sont-ils utilisés ?

Les voltmètres numériques ont remplacé les modèles analogiques dans la plupart des applications, mais il existe encore des applications où ils fonctionnent mieux. Il convient de mentionner, par exemple, la mesure d’impulsions ou d’oscillations où le mouvement du pointeur est plus important que la valeur exacte de la tension, ou la mesure de la consommation de la batterie.

Échelle et plage de mesure des voltmètres analogiques

Un voltmètre conçu pour mesurer une seule plage de tension est simple et direct à lire, mais de nombreux multimètre s peuvent être configurés pour mesurer plusieurs plages, de sorte que les échelles utilisées sont plus compliquées. De nombreux multimètres analogiques dotés d’une fonction voltmètre peuvent mesurer à la fois la tension alternative et continue et ont des dizaines de plages. Il est donc essentiel de savoir utiliser la bonne échelle d’affichage pour la plage sélectionnée et de déterminer le pourcentage de pleine échelle de la lecture pour trouver la valeur mesurée. Par exemple, une lecture de l’aiguille 2 sur l’échelle 0 à 10 V est interprétée comme 200 V si le multimètre est configuré pour mesurer 0–1000 V.

Lors de la mesure d’une tension inconnue, l’étalonnage du multimètre sur la plage la plus élevée évite d’endommager le multimètre. Lors de la mesure d’une tension connue, nous réglons le multimètre sur la plage la plus petite que la tension peut contenir. Par exemple, une pile 9 V doit être testée à 0–10 V tandis qu’une prise 120 V doit être mesurée à 0–250 V.

Produits: 1 040

Entrepôt :

TME
Toutes
Page 1
AVM6030 | Voltmètre; sur panneau; 0÷30V; Classe: 2,5; 60x47mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷30V; Classe: 2,5; 60x47mm
Marque du fabricant: AVM6030
Fabricant: VELLEMAN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 10.51 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 10.51 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 9.72 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 9.72 USD
13 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
039-70217-0500-500V-0-500V | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Marque du fabricant: 039-70217-0500-500V-0-500V
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 58.54 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 58.54 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 54.89 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 54.89 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 51.23 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 51.23 USD
26 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EA17N E61500000000 | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Marque du fabricant: EA17N E61500000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 27.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 27.79 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 26.35 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 26.35 USD
13 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
PM-2/10V | Voltmètre; sur panneau; 0÷10V; Classe: 2; Résit.int: 10kΩ; Ø37,5mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷10V; Classe: 2; Résit.int: 10kΩ; Ø37,5mm
Marque du fabricant: PM-2/10V
Fabricant: MONACOR
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 33.02 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 33.02 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 31.00 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 31.00 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 28.99 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 28.99 USD
18 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AVM7030 | Voltmètre; sur panneau; 0÷30V; Classe: 2,5; 70x60mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷30V; Classe: 2,5; 70x60mm
Marque du fabricant: AVM7030
Fabricant: VELLEMAN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 10.51 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 10.51 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 9.72 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 9.72 USD
17 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
AVM60300 | Voltmètre; sur panneau; 0÷300V; Classe: 2,5; 60x47mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷300V; Classe: 2,5; 60x47mm
Marque du fabricant: AVM60300
Fabricant: VELLEMAN
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 11.18 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 11.18 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 10.32 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 10.32 USD
13 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA19N A61300000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷250V; Classe: 1,5; Umax: 600V; MA19
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷250V; Classe: 1,5; Umax: 600V; MA19
Marque du fabricant: MA19N A61300000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
10 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EA19N E61500000000 | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Marque du fabricant: EA19N E61500000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 28.07 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 28.07 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 26.61 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 26.61 USD
6 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA19N A61800000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷1kV; Classe: 1,5; Umax: 600V; 96x96mm
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷1kV; Classe: 1,5; Umax: 600V; 96x96mm
Marque du fabricant: MA19N A61800000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
7 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA17N A61000000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷60V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 72x72mm
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷60V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 72x72mm
Marque du fabricant: MA17N A61000000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
7 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
039-90217-0500-500V-0-500V | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Marque du fabricant: 039-90217-0500-500V-0-500V
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 58.54 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 58.54 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 54.89 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 54.89 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 51.23 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 51.23 USD
4 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA17N A60600000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷10V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 72x72mm
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷10V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 72x72mm
Marque du fabricant: MA17N A60600000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
2 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EA17N E61300000000 | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷250V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷250V; Classe: 1,5; True RMS; 40÷72Hz
Marque du fabricant: EA17N E61300000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 27.79 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 27.79 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 26.35 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 26.35 USD
7 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
039-70137-0040-40V-0-40V | Voltmètre; sur panneau; 0÷40V; Classe: 1,5; 72x72mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷40V; Classe: 1,5; 72x72mm
Marque du fabricant: 039-70137-0040-40V-0-40V
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 42.95 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 42.95 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 40.26 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 40.26 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 37.58 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 37.58 USD
9 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EP27NE6150000 | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 72x72mm
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 72x72mm
Marque du fabricant: EP27NE6150000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 51.41 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 51.41 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 48.74 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 48.74 USD
4 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
EP29NE6150000 | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 96x96mm
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷500V; Classe: 1,5; True RMS; 96x96mm
Marque du fabricant: EP29NE6150000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 53.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 53.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 50.58 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 50.58 USD
3 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
039-70137-0050-50V-0-50V | Voltmètre; sur panneau; 0÷50V; Classe: 1,5; 72x72mm
Voltmètre; sur panneau; 0÷50V; Classe: 1,5; 72x72mm
Marque du fabricant: 039-70137-0050-50V-0-50V
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 42.95 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 42.95 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 40.26 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 40.26 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 37.58 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 37.58 USD
4 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
039-40217-0250-250V-0-250V | Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷250V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Voltmètre; sur panneau; VAC: 0÷250V; Classe: 1,5; True RMS; 50÷60Hz
Marque du fabricant: 039-40217-0250-250V-0-250V
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 31.62 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 31.62 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 29.64 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 29.64 USD
Prix net pour les quantités de 5 pcs - 27.66 USDPrix brut pour les quantités de 5 pcs - 27.66 USD
0 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA17N A61400000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷400V; Classe: 1,5; Umax: 600V; MA17
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷400V; Classe: 1,5; Umax: 600V; MA17
Marque du fabricant: MA17N A61400000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
1 dans l'entrepôt TME
Nombre de pièces (Multiplication: 1)
La quantité minimum possible pour la commande: 1.
Multiplication: 1.
MA19N A60600000000 | Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷10V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 96x96mm
Voltmètre; sur panneau; VDC: 0÷10V; Classe: 1,5; Umax: 600V; 96x96mm
Marque du fabricant: MA19N A60600000000
Fabricant: LUMEL
Prix net pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USDPrix brut pour les quantités de 1 pcs - 43.35 USD
Prix net pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USDPrix brut pour les quantités de 3 pcs - 41.10 USD
3 dans l'entrepôt TME