+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Nous vous informons que, le 25.10.2026 à 02.00 - 03:00 (CET) h peuvent se produire des problèmes d’accès au service et aux commandes on-line. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.
En électrotechnique et en électronique, les voltmètres sont des instruments clés largement utilisés pour diverses mesures de tension. Il existe deux types de voltmètres : analogiques et numériques. Les voltmètres analogiques sont des instruments dans lesquels le pointeur se déplace autour du cadran pendant la mesure et affiche la lecture appropriée. Avec les progrès de la technologie et le développement rapide des systèmes numériques, les voltmètres analogiques ont été remplacés par des voltmètres numériques.
Comme un voltmètre analogique, un voltmètre numérique mesure la différence de potentiel entre deux points spécifiques dans un circuit. La tension à mesurer peut être AC ou DC, et la lecture est affichée sous forme de nombres. L’affichage numérique est précis, de plus, un tel compteur présente l’avantage d’être difficilement lisible de manière erronée. Même l’emplacement du compteur n’est plus associé au risque d’erreur lors de la mesure. La précision d’un voltmètre numérique est affectée par de nombreux aspects, tels que l’alimentation et le changement d’impédance d’entrée.
La plupart des appareils ont une plage de tension d’entrée de 1 à 1000 volts. Le travail avec ses appareils consiste à sélectionner la plage automatique, l’appareil peut également signaler le dépassement de la plage avec un signal sonore.
Lors du choix d’un voltmètre, il est nécessaire de prendre en compte quelques éléments : la plage de mesure et si le compteur a une sous-gamme. La vitesse d’échantillonnage, la classe de précision et l’alimentation sont également importantes. Dans certains cas, la taille du compteur peut également être importante. Il est également toujours conseillé de consulter la description technique actuelle, en particulier lors du choix d’un compteur à installer pour la surveillance continue de la tension.
la tension d’alimentation est un autre élément important lors du choix d’un voltmètre. Dans ce cas, bien sûr, nous avons le choix entre des appareils fonctionnant à la fois sur 230 V et sur d’autres tensions, par exemple à partir de batteries. Les voltmètres peuvent être alimentés à partir d’une source de tension séparée ou d’un système de mesure.
Les analyseurs de paramètres de réseau sont des appareils de mesure multifonctionnels et, comme leur nom l’indique, ils ont des fonctions de surveillance du signal de puissance. Ils fonctionnent comme un ampèremètre ou juste un voltmètre. L’analyseur de panneau reconnaît automatiquement l’entrée de mesure AC ou DC et est capable de la mesurer avec une grande précision.
Un voltmètre de voiture est une catégorie distincte de voltmètres qui sont principalement utilisés dans les véhicules à moteur et électriques.
Avantages des voltmètres numériques :
Inconvénients des voltmètres numériques :
Entrepôt :