+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
AWG (American Wire Gauge) est une norme de désignation du diamètre des conducteurs électriques, principalement utilisée aux États-Unis et au Canada. Elle repose sur une échelle numérique où un numéro plus élevé correspond à un fil plus fin, tandis qu’un numéro plus bas indique un fil plus épais. Cette échelle, développée au XIXᵉ siècle pour les fils en cuivre, est fondée sur un système logarithmique, ce qui signifie que les variations de numérotation ne sont pas linéaires par rapport au diamètre ou à la section réelle du conducteur.
La norme AWG définit non seulement le diamètre du fil, mais également sa section transversale correspondante, sa résistivité, la longueur de fil par unité de masse ainsi que les valeurs typiques de courant admissible. Cela permet de caractériser avec précision les propriétés d’un conducteur dans le cadre de la conception d’installations électriques et électroniques. L’AWG est utilisé aussi bien dans le câblage résidentiel et industriel que dans les dispositifs électroniques, où le choix du bon calibre influe sur la sécurité et l’efficacité du système.
La conformité d’un conducteur à une valeur AWG donnée a une incidence directe sur ses performances, telles que la chute de tension, l’échauffement ou la résistance aux surcharges. Ce système est couramment utilisé dans les documentations techniques, les fiches produit et l’étiquetage des câbles dans le commerce et la fabrication. Bien qu’en Europe les sections soient généralement exprimées en millimètres carrés, l’AWG reste une référence essentielle dans de nombreux secteurs, notamment dans le cadre de collaborations avec le marché nord-américain.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.