+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Capteur - définition

Capteur est un élément d’un système de mesure ou de commande, destiné à détecter une grandeur physique ou chimique spécifique et à la convertir en un signal exploitable pour un traitement ultérieur. Ce signal peut être électrique, optique, pneumatique ou numérique, selon la technologie utilisée et le type de variable mesurée. Les capteurs jouent un rôle essentiel dans l’automatisation, la robotique, l’électronique grand public, la médecine et les systèmes de sécurité, en permettant la collecte de données nécessaires à la prise de décision et au contrôle.

Le principe de fonctionnement d’un capteur repose sur la réaction de sa structure ou de son matériau actif aux variations de l’environnement, telles que la température, la pression, le mouvement, l’intensité lumineuse, la présence de substances chimiques ou les champs électromagnétiques. Cette variation est ensuite convertie en un signal mesurable par un circuit de traitement adapté. Dans les systèmes modernes, les capteurs sont souvent intégrés à des composants électroniques de mesure, à des interfaces numériques et à des algorithmes d’analyse de données, ce qui accroît leur précision et leurs fonctionnalités.

En ingénierie, les capteurs représentent la première étape de la chaîne de mesure et ont une influence directe sur la qualité et la fiabilité du fonctionnement de l’ensemble du système. Le choix approprié d’un capteur dépend des paramètres de fonctionnement requis, tels que la plage de mesure, la résolution, le temps de réponse ou la résistance aux conditions environnementales. Dans les systèmes automatisés, les capteurs fournissent les informations sur l’état du processus ou de l’environnement, ce qui permet l’adaptation dynamique du fonctionnement des machines, dispositifs et installations techniques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI