+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Décibel (dB) - définition

Décibel (dB) est une unité logarithmique utilisée pour exprimer le rapport entre deux valeurs d’une même grandeur physique, le plus souvent de puissance, de tension, d’intensité sonore ou de niveau de signal. Il s’agit d’une échelle relative, ce qui signifie qu’elle ne fait pas référence à des valeurs absolues, mais à une proportion entre deux quantités. La valeur en décibels est calculée à partir du logarithme décimal, ce qui permet de représenter commodément de larges plages de variation sous forme de nombres compacts et lisibles.

En ingénierie électrique et en acoustique, le décibel permet d’analyser des phénomènes dont les variations sont non linéaires ou difficiles à exprimer en unités linéaires. Il facilite la comparaison des niveaux de signaux dans les circuits électroniques, la qualité de la transmission de données, l’atténuation dans les lignes de signal ou encore l’efficacité des amplificateurs. Pour les grandeurs liées à l’énergie, comme la puissance, une variation de 3 dB correspond à peu près à un doublement, tandis que pour la tension ou le courant, une variation de 6 dB équivaut à ce même facteur deux.

Dans le domaine de l’acoustique, le décibel est utilisé pour décrire l’intensité sonore perçue par l’oreille humaine en se référant à un niveau de référence fixe, ce qui permet de quantifier précisément les niveaux de bruit, les signaux audio ou la qualité acoustique des espaces. Bien que le décibel ne fasse pas partie du Système international (SI), il est largement accepté et utilisé dans la pratique technique, aussi bien pour les mesures en laboratoire que dans la documentation des dispositifs électroniques et des systèmes de communication.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI