+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Diode - définition

Diode est un composant semi-conducteur à deux électrodes qui permet principalement le passage du courant électrique dans une seule direction. Elle est constituée de la jonction de deux zones de semi-conducteurs de types n et p, formant une jonction p-n dont les propriétés conductrices dépendent du sens de la tension appliquée. En polarisation directe, la diode présente une faible résistance électrique, tandis qu’en polarisation inverse, cette résistance devient très élevée, ce qui limite le passage du courant.

La propriété essentielle d’une diode est sa capacité à redresser le courant alternatif, ce qui en fait un composant fondamental dans les alimentations électriques, les convertisseurs et les redresseurs. Son fonctionnement repose sur le comportement des porteurs de charge dans le matériau semi-conducteur et sur le mécanisme de recombinaison des électrons et des trous à la jonction. Selon leur conception et leur usage, les diodes peuvent être optimisées pour différents paramètres, tels que la vitesse de commutation, la tension de claquage ou le rendement en conduction.

La technologie des semi-conducteurs a permis le développement de nombreuses variantes de diodes, telles que les diodes Zener, Schottky, électroluminescentes (LED), tunnel et laser, chacune remplissant un rôle spécifique dans les circuits électroniques. Les diodes LED, en plus de leur fonction de signalisation, sont largement utilisées dans l’éclairage et les écrans. Les diodes spécialisées sont quant à elles employées dans les circuits de protection, la modulation et la détection de signaux, ainsi que dans les systèmes de communication optique. La diode, en tant que composant de base de l’électronique, est intégrée dans de nombreux circuits fonctionnels complexes et joue toujours un rôle essentiel dans le développement des technologies modernes.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI