+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Joule (J) est l’unité de base de l’énergie, du travail et de la chaleur dans le Système international (SI), définie comme la quantité d’énergie transférée ou consommée lorsqu’une force d’un newton déplace un objet sur une distance d’un mètre dans la direction de cette force. Cette unité tire son nom du physicien anglais James Prescott Joule, qui a étudié les conversions entre énergie mécanique et énergie thermique.
En physique et en technique, le joule s’applique à de nombreux phénomènes et grandeurs, notamment l’énergie cinétique, potentielle, thermique, électrique et électromagnétique. Il peut représenter le travail effectué par un moteur, l’énergie consommée par un appareil électrique, la chaleur dégagée par une substance ou encore l’énergie stockée dans un condensateur. Il s’agit d’une unité dérivée, également exprimable en newton-mètre (N·m), ce qui met en évidence son lien avec les unités fondamentales de masse, de longueur et de temps.
Le joule est largement utilisé dans les calculs d’ingénierie, la conception de systèmes énergétiques, l’analyse des processus thermodynamiques ainsi que dans les mesures de performance et de rendement des dispositifs. En électricité, il correspond au travail effectué par un courant d’un ampère traversant une résistance d’un ohm pendant une seconde. Dans les applications pratiques, notamment en énergie et en électronique, on emploie aussi ses multiples, tels que le kilojoule ou le mégajoule, pour décrire de plus grandes quantités d’énergie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.