+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Énergie cinétique est une forme d’énergie mécanique associée au mouvement d’un corps par rapport à un référentiel donné. Cette grandeur exprime la capacité d’un objet en mouvement à effectuer un travail du fait de son déplacement, et dépend de sa masse ainsi que de sa vitesse. En mécanique classique, l’énergie cinétique d’un corps de masse constante croît proportionnellement au carré de sa vitesse, ce qui signifie qu’une légère augmentation de vitesse entraîne une hausse significative de l’énergie.
Sur le plan physique, l’énergie cinétique reflète les effets des forces agissant sur un corps pendant son déplacement, et constitue l’une des grandeurs fondamentales décrivant la dynamique des systèmes. Dans un système isolé, où les forces extérieures sont absentes ou se compensent, l’énergie cinétique totale peut se transformer en d’autres formes d’énergie, telles que l’énergie potentielle ou l’énergie interne, sans rompre le bilan énergétique global. Toute variation de l’énergie cinétique est directement liée à l’accélération ou à la décélération des corps, ainsi qu’à leurs interactions lors de collisions ou d’interférences.
En ingénierie, l’énergie cinétique revêt une importance particulière dans la conception des systèmes mécaniques, le calcul des paramètres dynamiques des machines, l’analyse de sécurité en cas de collision, ainsi que dans la mécanique des fluides et l’aéronautique. Elle trouve également des applications en électrotechnique, en servant de base à l’évaluation du fonctionnement des dispositifs rotatifs tels que les moteurs et les génératrices. À l’échelle microscopique, en physique statistique et en thermodynamique, l’énergie cinétique des molécules est directement liée à la température et à l’état énergétique de la matière.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.