+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Énergie rayonnante - définition

Énergie rayonnante est une forme d’énergie transportée sous forme d’ondes électromagnétiques ou de flux de particules émis par une source de rayonnement. Elle peut se manifester soit sous forme de rayonnement électromagnétique — allant des ondes radio jusqu’aux rayons gamma — soit sous forme de rayonnement corpusculaire, comme l’émission de particules alpha, bêta ou de neutrons. Dans les deux cas, l’énergie est transmise à distance sans nécessiter de matière comme support, ce qui la distingue de l’énergie mécanique ou thermique.

Dans le cas des ondes électromagnétiques, l’énergie rayonnante dépend de la fréquence de l’onde et du nombre de photons transportés, chaque photon véhiculant une quantité d’énergie proportionnelle à sa fréquence, selon la relation quantique définie par la constante de Planck. Cette énergie peut être absorbée par la matière, produisant divers effets tels que le chauffage, l’ionisation, les réactions chimiques ou l’émission d’un rayonnement secondaire. Le degré d’interaction du rayonnement avec un matériau dépend de sa longueur d’onde, de son intensité, ainsi que des propriétés physiques et chimiques de la substance rencontrée.

L’énergie rayonnante joue un rôle fondamental dans de nombreux processus naturels et technologiques. En astrophysique, elle assure le transfert d’énergie depuis l’intérieur des étoiles, y compris le Soleil, vers l’espace et la surface de la Terre. En technologie, elle est exploitée dans les télécommunications, l’imagerie médicale, l’industrie nucléaire, l’énergie solaire, ainsi qu’en diagnostic et en thérapie. Dans le domaine de la radioprotection, la mesure précise de l’énergie rayonnante permet d’évaluer son impact sur la santé humaine et la sécurité environnementale.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI