+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Entropie - définition

Entropie est une grandeur physique et statistique qui décrit le degré de désordre ou d’aléa dans un système physique. En thermodynamique, l’entropie mesure la quantité d’énergie dans un système qui ne peut pas être convertie en travail utile, tandis que dans l’approche statistique, elle représente le nombre d’états microscopiques possibles correspondant à un état macroscopique donné. Il s’agit d’une fonction d’état qui augmente au cours des processus naturels, conformément au second principe de la thermodynamique, ce qui signifie que tout processus spontané entraîne une augmentation de l’entropie totale dans un système isolé.

L’entropie a été introduite au XIXᵉ siècle dans le cadre des processus thermiques et des machines thermiques, puis son concept a été élargi à de nombreuses autres disciplines scientifiques, dont la mécanique statistique, l’informatique, la cosmologie et la théorie de l’information. En théorie de l’information, l’entropie, introduite par Claude Shannon, exprime le degré d’incertitude ou de complexité d’une information contenue dans un signal. En physique quantique, la notion d’entropie a été adaptée pour décrire l’état des systèmes de particules élémentaires ainsi que des phénomènes liés à la gravité et aux trous noirs.

Les variations d’entropie accompagnent les transformations de phase, le mélange de substances, les transferts de chaleur ou la dissipation d’énergie. Cette grandeur permet de prédire la direction des processus et d’évaluer leur réversibilité. En ingénierie, la connaissance de l’entropie est essentielle à l’analyse des cycles thermodynamiques, à l’évaluation de l’efficacité énergétique, ainsi qu’à la conception des systèmes de chauffage et de refroidissement. Dans une perspective plus large, l’entropie joue également un rôle dans la description de l’évolution des systèmes complexes et de l’ordre dans la nature, en permettant une quantification rigoureuse du désordre et du caractère aléatoire.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI