+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Farad (F) - définition

Farad (F) est l’unité de la capacité électrique dans le Système international (SI), définie comme la capacité à stocker une charge électrique d’un coulomb sous une différence de potentiel d’un volt. Le nom de cette unité provient de Michael Faraday, physicien et chimiste britannique, qui a joué un rôle fondamental dans le développement de l’électromagnétisme et de l’électrochimie. La capacité électrique décrit l’aptitude d’un système à accumuler de l’énergie dans un champ électrostatique, et le farad permet de l’exprimer de manière quantitative.

En pratique, le farad est une unité très grande ; c’est pourquoi on utilise plus fréquemment ses sous-multiples dans les applications techniques, comme le microfarad, le nanofarad ou le picofarad. Le composant assurant la fonction de capacité est le condensateur, un dispositif constitué de deux électrodes conductrices séparées par un diélectrique. La charge qu’il peut stocker dépend de la tension appliquée ainsi que de la nature et de la géométrie du matériau isolant utilisé. Plus la capacité d’un condensateur est grande, plus il peut stocker d’énergie à une tension donnée.

Dans les circuits électroniques, la capacité exprimée en farads influe sur les caractéristiques temporelles du fonctionnement, telles que les délais, l’amortissement des signaux ou la capacité de filtrage. Les condensateurs de différentes capacités sont utilisés dans les alimentations, les circuits résonants, les filtres, les convertisseurs et les minuteries. La capacité électrique joue également un rôle essentiel dans la transmission d’énergie, le stockage de charge, ainsi que dans la conception des composants hyperfréquences et des structures électroniques intégrées.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI