+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Photométrie - définition

Photométrie est une branche de l’optique qui traite de la mesure de la lumière en tenant compte de la sensibilité de l’œil humain. Contrairement à la radiométrie, qui décrit les propriétés du rayonnement électromagnétique en termes physiques, la photométrie se concentre sur des grandeurs liées à la perception visuelle, telles que l’éclairement lumineux, la luminance, le flux lumineux ou l’intensité lumineuse. Les mesures sont fondées sur la courbe de rendement lumineux spectral, qui reflète la sensibilité relative de l’œil humain aux différentes longueurs d’onde de la lumière visible.

L’unité de base de la photométrie dans le Système international (SI) est le lumen, qui exprime la quantité de lumière émise par une source. D’autres unités, comme le lux ou la candela, servent à décrire la distribution de la lumière dans l’espace et son interaction avec les surfaces. La photométrie joue un rôle essentiel dans la conception des systèmes d’éclairage, l’évaluation de la qualité des sources lumineuses, ainsi que dans l’analyse des conditions de visibilité dans les espaces publics, l’architecture et l’industrie.

Les applications de la photométrie comprennent à la fois des mesures en laboratoire et des essais pratiques de l’éclairage dans des environnements réels. Les systèmes de mesure modernes utilisent des photomètres de précision dotés de filtres correcteurs qui ajustent la réponse spectrale des détecteurs afin de reproduire fidèlement la perception visuelle humaine. Cela permet une évaluation quantitative du confort visuel, de l’efficacité énergétique des installations lumineuses et de leur conformité aux normes photométriques. La photométrie est également cruciale dans la technologie des écrans, l’ingénierie visuelle et l’étude des matériaux optiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI