+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Photon est une particule physique élémentaire qui constitue le quantum d’interaction électromagnétique et transporte l’énergie lumineuse. En mécanique quantique, le photon est un boson sans masse, de spin égal à 1, se déplaçant à la vitesse de la lumière dans le vide. Son énergie est proportionnelle à la fréquence de l’onde électromagnétique qu’il représente.
Dans le modèle onde-corpuscule, le photon présente à la fois les propriétés d’une particule et d’une onde, ce qui permet d’expliquer des phénomènes tels que l’interférence, la diffraction, l’émission photoélectrique ou la diffusion Compton. Le photon ne possède ni charge électrique ni moment magnétique, ce qui l’empêche d’interagir directement avec les champs électriques ou magnétiques, mais il peut interagir avec des particules chargées, exciter des atomes ou déclencher des effets photoélectriques.
En physique et en ingénierie, le photon joue un rôle fondamental dans la description et l’exploitation de la lumière ainsi que des autres formes de rayonnement électromagnétique. Il est l’unité élémentaire de l’émission et de l’absorption du rayonnement dans les systèmes atomiques et moléculaires, et constitue un vecteur d’information dans les technologies optoélectroniques, les télécommunications et les systèmes quantiques. En astrophysique, les photons permettent d’observer les phénomènes cosmiques dans différentes régions du spectre, tandis qu’en biologie et en médecine, ils sont utilisés dans des techniques de diagnostic et de thérapie basées sur la lumière. Les propriétés des photons sont également exploitées dans les systèmes laser avancés, les capteurs photosensibles et la cryptographie quantique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.