+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Candela (cd) est l’unité fondamentale de mesure de l’intensité lumineuse dans le système SI, utilisée pour déterminer l’intensité de la lumière émise par une source dans une direction donnée. Elle représente la quantité de lumière perçue par l’œil humain, émise par une source ayant une caractéristique de rayonnement spécifique. La définition de la candela repose sur l’émission d’un rayonnement électromagnétique monochromatique à la fréquence de 540 × 10¹² Hz et à une puissance rayonnée de 1/683 watt par stéradian, correspondant à la couleur verte, à laquelle l’œil humain est le plus sensible.
Cette unité sert à décrire quantitativement les propriétés photométriques des sources lumineuses, indépendamment de leur construction et mode de fonctionnement. La candela prend en compte non seulement la puissance physique du rayonnement, mais aussi la sensibilité subjective de la vision humaine, ce qui en fait un élément fondamental dans le domaine de la photométrie. La valeur exprimée en candelas permet de comparer la luminosité de différentes sources de lumière et d’analyser leur impact sur les conditions d’éclairage dans un espace donné.
Dans les applications techniques, la candela se réfère à l’intensité lumineuse directionnelle, c’est-à-dire la capacité d’une source à concentrer son émission dans une direction spécifique. Ceci est essentiel dans la conception d’éclairages fonctionnels, projecteurs, phares automobiles, feux de signalisation et instruments de mesure. En ingénierie de l’éclairage, les valeurs exprimées en candelas permettent de définir précisément la distribution de la lumière dans l’espace et d’adapter les systèmes d’éclairage aux exigences d’usage et aux normes.
La candela est étroitement liée à d’autres unités photométriques telles que le lumen (flux lumineux) et le lux (éclairement), ce qui permet une description complète des propriétés de la lumière sous divers aspects de son interaction avec l’environnement et la perception visuelle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.