+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Condensateur - définition

Condensateur est un élément passif des circuits électriques et électroniques dont la fonction principale est de stocker de l’énergie dans un champ électrostatique. Il se compose de deux plaques conductrices séparées par un diélectrique — un matériau isolant qui permet de stocker une charge tout en bloquant le passage direct du courant continu. La capacité du condensateur à stocker la charge est appelée capacité électrique et s’exprime en farads.

Le principe de fonctionnement du condensateur repose sur la polarisation du diélectrique sous l’effet du champ électrique créé entre les plaques, ce qui permet de maintenir les charges accumulées et de générer une différence de potentiel. Le courant ne peut circuler à travers le condensateur que lors des variations de tension, ce qui en fait un composant passant pour les courants alternatifs et bloquant pour les courants continus en régime permanent. Cette propriété est largement utilisée dans les filtres, les circuits de séparation des composantes de signal, les convertisseurs et les circuits temporisés.

Le type de diélectrique utilisé et la construction mécanique influencent les caractéristiques du condensateur, telles que la stabilité thermique, la tolérance de capacité, la plage de tension de fonctionnement et la fréquence de coupure. Selon l’application, différents types de condensateurs sont employés, notamment céramiques, électrolytiques, à film ou au tantale, chacun présentant des paramètres d’usage spécifiques. En électronique moderne, les condensateurs jouent également un rôle de filtrage dans les alimentations, servent à la compensation de la puissance réactive dans les installations électriques et soutiennent le fonctionnement des circuits mémoire et des capteurs.

Dans les circuits à impulsions et à haute fréquence, les condensateurs sont essentiels pour le façonnage des signaux et la stabilité des systèmes. Leur choix approprié influence fortement la qualité et la fiabilité des systèmes électroniques, tant dans les appareils grand public que dans les solutions industrielles ou de télécommunications.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI