+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Conductance - définition

Conductance est une grandeur physique décrivant la capacité d’un élément ou d’un matériau à conduire le courant électrique. Elle est l’inverse de la résistance et s’exprime en siemens (S), représentant la facilité avec laquelle les charges électriques traversent un objet sous l’effet d’une tension appliquée. Dans les circuits à courant continu, la conductance est définie comme le rapport de l’intensité du courant à la tension, conformément à la loi d’Ohm, où G = 1/R, G étant la conductance et R la résistance.

Du point de vue des propriétés des matériaux, la conductance dépend du type de matériau conducteur, de sa longueur, de sa section transversale et de la température. Plus la résistance électrique du matériau est faible, plus sa conductance est élevée, ce qui signifie qu’il est un conducteur de courant plus efficace. En pratique technique, ce concept s’applique non seulement à l’évaluation des conducteurs, mais aussi à l’analyse des pertes d’énergie, au choix des composants de circuit et aux mesures électriques.

Dans les systèmes à courant alternatif, la conductance représente la partie réelle de l’admittance — une grandeur complexe décrivant la conduction dans les circuits contenant également des éléments réactifs comme des condensateurs et des inductances. Cela signifie que la conductance représente la partie de la conduction qui entraîne un flux réel d’énergie, contrairement à la partie imaginaire, responsable du stockage d’énergie dans les champs électriques ou magnétiques.

Dans les mesures et l’analyse des circuits électriques et électroniques, la connaissance de la conductance est essentielle pour une conception correcte des systèmes, l’optimisation de la consommation énergétique et l’évaluation de l’efficacité de conduction. Dans les applications industrielles, la conductance est aussi utilisée pour déterminer les propriétés chimiques des liquides par des méthodes conductimétriques, où les variations de la conductivité électrique servent à identifier et mesurer la concentration de substances ioniques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI