+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Coulomb (C) est l’unité fondamentale de charge électrique dans le système SI, définie comme la quantité de charge transportée par un courant d’un ampère pendant une seconde. Elle mesure la quantité d’électricité et décrit la capacité d’interaction électrostatique ainsi que la participation aux processus de conduction électrique. Dans la définition moderne, le coulomb est défini indirectement par la constante élémentaire de charge électrique, dont la valeur a été fixée comme un nombre exact lors de la redéfinition des unités SI en 2019.
Le nom coulomb provient du physicien français Charles-Augustin de Coulomb, qui a étudié les forces électrostatiques. Cette unité joue un rôle clé dans la description des phénomènes électriques à la fois à l’échelle macroscopique et microscopique. Dans le contexte des particules élémentaires, un coulomb correspond à la charge d’environ 6,24 × 10^18 électrons ou protons, chacun portant une charge élémentaire de signe opposé.
En pratique d’ingénierie, le coulomb est utilisé pour décrire le flux de charge dans les circuits électriques, la capacité des condensateurs, la mesure des phénomènes électrochimiques ainsi que l’analyse du mouvement des particules chargées dans un champ électrique. Le coulomb est lié à d’autres unités telles que l’ampère, le volt et le joule, qui ensemble décrivent les relations fondamentales en électrotechnique, y compris les lois d’Ohm et de Coulomb. Les grandeurs exprimées en coulombs sont importantes pour les calculs liés au stockage et au transfert d’énergie, ainsi que dans la technologie des batteries, accumulateurs, condensateurs et systèmes de conversion d’énergie.
En tant qu’unité fondamentale, le coulomb permet également une description quantitative des phénomènes électrostatiques et électromagnétiques, tels que l’intensité du champ électrique, la force électrostatique ou la densité de charge. Son application couvre un large éventail de disciplines, de la physique théorique à l’ingénierie énergétique et à l’électronique grand public.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.