+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est un dispositif émettant un rayonnement électromagnétique, généralement dans le spectre de la lumière visible, infrarouge ou ultraviolette, caractérisé par un très haut degré de cohérence temporelle et spatiale. Son principe de fonctionnement repose sur le phénomène d’émission stimulée, où des photons incident sur des atomes ou des molécules excités provoquent leur désexcitation et l’émission de photons supplémentaires ayant la même phase, direction, fréquence et polarisation. Ce processus conduit à la formation d’un faisceau lumineux aux propriétés uniques, inégalées par les sources lumineuses traditionnelles.
Le système de base d’un laser comprend un milieu actif où se produit l’émission de rayonnement, une source d’énergie excitatrice et une cavité optique assurant les réflexions multiples et le renforcement du rayonnement. Le milieu actif peut être un solide, un gaz, un liquide ou un semi-conducteur, ce qui détermine les caractéristiques du rayonnement généré. La condition nécessaire au fonctionnement du laser est l’obtention d’une inversion de population, c’est-à-dire un état dans lequel plus d’atomes se trouvent dans l’état excité que dans l’état fondamental.
Les propriétés du faisceau laser, telles qu’une forte intensité, une bande spectrale étroite, une faible divergence angulaire et une capacité de focalisation précise, font que les lasers trouvent de nombreuses applications en science et technologie. En électronique et en industrie, ils sont utilisés pour la découpe précise, le marquage, le soudage et le traitement des matériaux. En télécommunications, ils servent de sources lumineuses dans les systèmes à fibre optique. En médecine, ils sont employés en diagnostic, chirurgie et thérapie, tandis qu’en sciences naturelles, ils interviennent en spectroscopie, holographie et mesures de distance.
Les applications des lasers reposent sur la capacité à contrôler précisément les paramètres du rayonnement, et leur développement technologique a conduit à la création de nombreux types d’appareils, différant par la longueur d’onde, la puissance et le mode de fonctionnement, allant des lasers impulsionnels aux lasers continus et ultracourts.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.