+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
LCD (Liquid Crystal Display) est une technologie d’affichage d’images utilisant les propriétés des cristaux liquides, qui modifient leur orientation spatiale sous l’effet d’une tension appliquée, influençant la manière dont ils laissent passer ou bloquent la lumière. Les écrans LCD n’émettent pas leur propre lumière, mais modulant la lumière provenant d’une source externe – généralement un rétroéclairage placé derrière la matrice de cristaux liquides – ce qui permet de créer une image visible pour l’utilisateur. Une caractéristique clé des LCD est leur faible consommation d’énergie ainsi que la possibilité d’obtenir des écrans fins, légers et économes en énergie.
Le dispositif de base d’un LCD se compose de deux couches polarisantes entre lesquelles est placée une couche de cristaux liquides organisés dans une structure spécifique, le plus souvent de type nématique. Des électrodes de commande modifient l’orientation des molécules sous l’effet d’un champ électrique, ce qui affecte la polarisation de la lumière traversant l’écran. Selon la technologie de contrôle utilisée, les LCD peuvent fonctionner en mode passif (avec une résolution et un contraste limités) ou actif, où chaque pixel est accompagné d’un transistor à couche mince (TFT), assurant un contrôle précis et de meilleures performances d’image.
Les écrans à cristaux liquides sont largement utilisés dans les appareils mobiles, les moniteurs informatiques, les téléviseurs, les panneaux de contrôle, les montres, les calculatrices ainsi que dans le matériel industriel. Leurs paramètres techniques, tels que la résolution, le temps de réponse, le contraste, la luminosité ou les angles de vision, dépendent du type de matrice utilisée (par exemple TN, IPS, VA) et de la qualité du rétroéclairage LED. En raison de leur mode de génération d’image passif, les LCD se caractérisent par une grande efficacité énergétique lors de l’affichage de contenus statiques, mais peuvent montrer des limitations dans la reproduction des noirs et des scènes dynamiques comparativement aux technologies auto-émissives comme l’OLED.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.