+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
LED (Light Emitting Diode) est une diode électroluminescente à semi-conducteur qui émet de la lumière lors du passage d’un courant électrique dans le sens conducteur. Ce phénomène, appelé électroluminescence, résulte de la recombinaison des porteurs de charge — électrons et trous — dans la structure semi-conductrice, entraînant l’émission de photons d’une longueur d’onde spécifique. Selon la composition chimique du matériau semi-conducteur, la LED peut émettre de la lumière dans différentes couleurs, notamment dans le spectre visible, infrarouge ou ultraviolet.
La construction de la LED repose sur une jonction p-n, réalisée à partir de matériaux tels que l’arséniure de gallium (GaAs), le phosphure de gallium (GaP) ou le nitrure de gallium (GaN). Les technologies modernes permettent un contrôle précis de la couleur et de l’intensité lumineuse, ainsi que la création de structures multicouches qui augmentent l’efficacité et la durabilité des composants. Les diodes LED se caractérisent par une très haute efficacité énergétique, une longue durée de vie, une faible tension de fonctionnement et des dimensions réduites, ce qui en fait des sources lumineuses idéales pour de nombreuses applications.
Les LED sont largement utilisées dans l’éclairage général, la signalisation, les écrans, les appareils mobiles, l’automobile, la médecine, l’électronique grand public ainsi que dans les systèmes industriels. Dans les solutions d’éclairage modernes, les LED remplacent les sources lumineuses traditionnelles telles que les ampoules à incandescence et les tubes fluorescents, offrant une meilleure efficacité énergétique ainsi qu’un meilleur contrôle des paramètres lumineux, comme la couleur, la directivité ou la régulation de l’intensité. Dans les applications spécialisées, on utilise également des LED haute puissance ainsi que des diodes émettant de la lumière invisible, utilisées notamment dans les systèmes de détection, la transmission de données et la biomédecine.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.