+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Charge électrique est une propriété physique fondamentale de la matière qui détermine sa capacité à interagir par le biais de forces électrostatiques et électromagnétiques. C’est l’un des concepts de base en physique classique et quantique, constituant la source du champ électrique et un élément définissant l’intensité des interactions entre particules. Dans le système international (SI), la charge électrique est mesurée en coulombs (C), la plus petite unité indivisible de charge étant la charge élémentaire, portée par des particules telles que l’électron (charge négative) et le proton (charge positive).
Dans la nature, les charges se présentent sous deux formes : positive et négative. Les corps portant des charges de signes opposés s’attirent, tandis que ceux de même signe se repoussent. Ces phénomènes sont décrits par la loi de Coulomb, qui constitue la base de l’analyse des forces électrostatiques entre objets. La charge électrique est une grandeur conservée, ce qui signifie que dans un système fermé, la somme totale des charges reste constante, indépendamment des transformations physiques ou chimiques.
Au niveau microscopique, la charge est porteuse d’informations sur les interactions électromagnétiques et participe à des processus tels que la conduction, l’ionisation ou la recombinaison. Dans les conducteurs électriques, tels que les métaux, les charges libres (principalement les électrons) peuvent se déplacer sous l’effet d’un champ électrique, générant ainsi un courant électrique. Dans les isolants, le mouvement des charges est fortement limité, ce qui permet leur utilisation pour séparer les circuits et empêcher le flux incontrôlé de courant.
Les phénomènes liés à la charge électrique jouent un rôle crucial dans le fonctionnement des circuits électroniques, des dispositifs de mesure, des systèmes énergétiques et des technologies de traitement du signal. Leur présence et leur répartition influencent le champ électrique et le potentiel électrique, et dans la dynamique électromagnétique, contribuent également à la formation du champ magnétique. Dans une perspective quantique, la charge est aussi une caractéristique des particules élémentaires, affectant leur comportement dans les champs externes et leurs interactions avec d’autres particules.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.