+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Microcontrôleur est un circuit numérique intégré contenant une unité centrale (CPU), une mémoire et des interfaces d’entrée/sortie, conçu pour contrôler des dispositifs électroniques et exécuter des tâches dans des systèmes embarqués. Il constitue un système informatique autonome dans un seul boîtier, capable d’exécuter des programmes stockés en mémoire interne. Contrairement aux microprocesseurs classiques, les microcontrôleurs sont optimisés pour une faible consommation d’énergie, une simplicité d’utilisation et une interaction avec des capteurs, des convertisseurs et des actionneurs.
La structure du microcontrôleur comprend une unité arithmétique et logique, une mémoire vive (RAM), une mémoire programme (généralement de type Flash), de nombreux périphériques numériques et analogiques tels que compteurs, convertisseurs analogique-numérique (ADC), interfaces de communication (UART, SPI, I²C), ainsi que des circuits d’horloge et de gestion de l’alimentation. Grâce à cela, il peut traiter les données de manière autonome, réagir aux signaux de l’environnement et contrôler les processus sans nécessiter de composants de commande externes.
Les microcontrôleurs sont largement utilisés en automatisation industrielle, systèmes de mesure, appareils grand public, électronique automobile, équipements médicaux, systèmes de bâtiments intelligents et dans de nombreux autres domaines techniques. Leur choix dépend des ressources matérielles disponibles, de l’architecture (par exemple 8, 16 ou 32 bits), du type de cœur processeur (par exemple ARM Cortex-M, AVR, PIC) et des exigences de l’application cible. La programmation des microcontrôleurs se fait généralement dans des langages de bas niveau comme le C ou l’assembleur, à l’aide d’environnements de développement spécialisés et de programmateurs.
Les avantages des microcontrôleurs résident dans leur conception compacte, leur faible coût unitaire et leur capacité à fonctionner en temps réel, ce qui en fait un élément clé des systèmes modernes de contrôle et d’automatisation. Leur rôle dans la conception des dispositifs électroniques augmente avec le progrès de la miniaturisation et la demande pour des systèmes embarqués intelligents et économes en énergie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.